earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: WebStation
功能: 警报, 基本功能, 图形, 时间表, 趋势
产品版本: 2022, 2023
2023/1/19

WebStation

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke WebStation
图: WebStation

简介

EcoStruxure Building Operation WebStation 是一个基于 web 的用户界面,用于 EcoStruxure BMS 中的日常管理。WebStation 内置于每一个 EcoStruxure BMS 服务器中,允许用户从世界各地访问软件。

特点

WebStation 可提供丰富且响应快速的用户界面,以在 Windows PC、Mac OS 计算机、Android 和 iOS 平板电脑和智能手机使用基于 Web 的浏览器访问 EcoStruxure BMS 服务器。用户可以查看和管理仪表板、幻灯片、图形、警报、时间表、趋势日志和用户帐户。

仪表板
 
action_zoom_plus_stroke 仪表板
图: 仪表板

仪表板功能让用户能够通过易用并且易读的数据可视化组件,创建自己的页面以获得建筑状况的概览。基本能耗监控、报警统计以及环境摘要在任何设备上以清晰的方式呈现。

EcoStruxure Building Operation 软件具有一组内置组件,用于实时和历史数据的可视化,包括用于报警和事件统计的交互式小部件,以帮助管理报警。对于有其他要求的客户,可使用强大的图形功能开发自定义仪表板组件。

语义

通过在 EcoStruxure Building Operation 中使用 Brick Schema 支持语义建模,WorkStation 和 WebStation 为用户提供了增强的上下文信息。使用 Brick Schema,用户可以很容易地看到警报的来源、受影响的区域以及查找根本原因的位置。可以使用关于位置、设备、点类型及其关系的可理解信息来导航、搜索和过滤系统。WorkStation 和 WebStation 还为建模实体提供自动生成的报警视图、趋势图和时间表视图。例如,当选择建筑中的楼层时,系统会自动提供一个报警视图,该视图会过滤来自与该楼层相关的源的报警。

 
action_zoom_plus_stroke 语义视图
图: 语义视图
幻灯片展示

对于公共展示,幻灯片展示可自动地在仪表板之间切换以提供建筑物用户的最新信息。

安全的用户帐户

EcoStruxure BMS 要求每位用户都有一个帐户。用户可通过一个由 EcoStruxure Building Operation 数据库维护的帐户或通过 Windows 活动目录帐户来访问。支持并实行密码格式化、时限和唯一性的策略。访问权限可以根据计划和/或客户端 IP 地址进行分配。

软件定义的分区
 
action_zoom_plus_stroke 分区视图
图: 分区视图

WebStation 能够通过可选分区插件许可证实现非常容易地重新配置联网房间解决方案功能。图形或表格视图可实现从任何 Web 浏览器设备快速编辑 HVAC、百叶窗和照明如何在房间控制器范围内或各房间控制器之间实现同步。

语言和区域设置

软件将显示的语言、测量系统以及日期/时间格式更改为操作系统设置。可以 WebStation 中方便地切换语言和测量系统。WebStation 的翻译以易于安装和部署的单独的语言包的形式提供。支持超过 40 种预置数据和时间格式。管理员可以配置本地化默认设置,以避免最终用户不得不编辑区域设置。

自定义系统视图

该软件具有可完全自定义各个用户的查看偏好的灵活性。在主界面(称为工作区)中,用户可以选择各种组件,如自定义菜单、报警、图形和编辑器。WebStation 无需修改即可支持工作区和面板功能,并可使布局自动适应所用的设备。

强大的搜索功能

搜索功能可帮助用户快速找到信息并导航到他们需要去的位置。用户输入全名或名称的一部分即可查看所匹配的所有项目的列表。软件显示每个项目的当前状态或数值,用户可直接从搜索列表打开项目。

高效的报警管理
 
action_zoom_plus_stroke 报警视图
图: 报警视图

报警需要快速评估和响应。通过 WebStation,可采用简单、高效的方式显示报警以确保不忽视任何一个报警。报警可以加颜色编码、分组和筛选以最大化地提高效率。WebStation 甚至可以通过调度中心或经理将报警分配给一个用户或一组用户。利用筛选器,用户可以只查看分配给他们的报警并决定是否接受分配。

过滤器设置和布局可供编辑并且在报警视图和事件视图中存储为收藏项。快捷过滤器可实现视图的快速过滤。可批量确认多个报警以进行有效的报警管理。

强大的报警追踪

报警可根据报警的重要性以不同的细节程度来确认。用户可被要求输入注释或从标准清单中选择以解释这些问题如何解决。WebStation 可向用户提供指引或他们的系统的具体视图,显示受影响的设备详情。审计追踪记录用户的操作。

出色的图形能力

在 EcoStruxure BMS 中,可以自定义图形以提供有效运行各项设施所需的用户界面。图形存储在本地 EcoStruxure BMS 服务器中,可供从任何地方登录的授权用户使用。

可缩放矢量图

EcoStruxure Building Operation 采用可缩放矢量图技术使用户能够在无损清晰度的情况下放大图形查看细节。图形只需构建一次,却可用于任何尺寸或分辨率的显示器。矢量图文件很小,因此可以直接从 SpaceLogic 自动化服务器存储和提供它们。

超级动态实时更新

标准实时更新只有当字段中的条件发生变化时才显示数值。通过 EcoStruxure Building Operation 软件的超级动态实时更新,图形元素的所有方面可在数值变化时变化。

高级活动日志

比基础活动记录得更多是非常重要的。软件记录每次操作时附带提供时间戳、执行操作的用户,以及被更改的数值。

轻松读取趋势日志和图表
 
action_zoom_plus_stroke  趋势图视图
图: 趋势图视图

软件可以通过许多方式绘制数据趋势,包括周期法(每天、小时、分钟)以及只有当定义的阈值被超过时才会记录的数值变化 (COV) 法。这些趋势日志可通过趋势列表和图表来表示,使模式可视化以用于诊断和优化目的。一个图表中可出现多个系列,以便能够轻松地对比数据点。

所有线的颜色、粗细和样式均可以指定。数字数据的显示以高低水平柱自动表示,无需另外缩放。除了实际的日志数值本身外,日志数据还可以用平均值、最小值、最大值或变化值来表示。用户可以在无损清晰度的情况下放大图形查看细节。在同一个图表中可以有两种不同的比例,以查看数据之间有何不同。

趋势数据可供以 Excel 文件的形式导出和下载。

IT 友好、安全

WebStation 基于标准的 web 技术,无需在客户端或服务器上进行特殊的配置。平台无关技术使它可以运行于大多数流行的浏览器上。不需要在客户端计算机上安装和维护施耐德电气的特定软件,也无需浏览器插件。

TLS 支持

客户端和 EcoStruxure BMS 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。WorkStation 和 WebStation 访问可强制采用加密通信。

直观的时间表
 
action_zoom_plus_stroke 时间表编辑器
图: 时间表编辑器

只有当设备在必要时才运行,可以实现能源的有效利用。时间表通过简单易用的图形界面来管理该流程。只需点几下鼠标便可更改时间。强大的时间表编辑器可以设置重复事件(每个星期一、每第三个星期二,或者每年的 1 月 1 日)或者不限数量的优先级例外事件。时间表通过启用模拟数值的直接控制来超越基本的开关控制。例如,用户可将时间表事件设置为百分比来控制照明水平,不需要编写程序。

WebStation 还提供了多个计划的强大组合视图,允许在单个操作中简单地编辑多个计划。

 
action_zoom_plus_stroke 多时间表编辑器
图: 多时间表编辑器

规格

服务器端
请参阅 SpaceLogic AS-P 服务器、SpaceLogic AS-B 服务器、Enterprise server 和 Enterprise Central 规格表。 
客户端硬件
显示
最低要求:320x568 像素分辨率
  
推荐:1,024x768 像素分辨率,纵向和横向模式
其他设备
指针设备,例如鼠标或触摸屏。
客户端软件
Web 浏览器支持
需要的最低 Web 浏览器版本。
Google Chrome 61 及更高版本
  
Mozilla Firefox 60 和更高版本
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 及更高版本
  
Safari 11.1 和更高版本
建议的 Web 浏览器版本
Google Chrome 71 及更高版本
  
Mozilla Firefox 64 和更高版本
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 及更高版本
  
Safari 11.4 和更高版本
通讯(与 EcoStruxure BMS 服务器)
HTTP
非二进制,端口可配置,默认 80
HTTPS
加密支持 TLS 1.3,端口可配置,默认 443
物料号
Building Operation Client-1、EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard 或 EcoStruxure Building Operation WebStation
分配给 1 个并发用户
SXWSWCLIENT0001
Building Operation Client-5、EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard 或 EcoStruxure Building Operation WebStation
分配给 5 个并发用户
SXWSWCLIENT0005
Building Operation Client-10、EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard 或 EcoStruxure Building Operation WebStation
分配给 10 个并发用户
SXWSWCLIENT0010
Building Operation Client-25、EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard 或 EcoStruxure Building Operation WebStation
分配给 25 个并发用户
SXWSWCLIENT0025
Building Operation Client-UNL、EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard 或 EcoStruxure Building Operation WebStation
分配给无限个并发用户
SXWSWCLIENT0999
附加选项
Building Operation 个人仪表板选项,每台服务器需要 1 个,让登录该服务器的用户具有个人仪表板功能
用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWDASH00001
Building Operation 个人仪表板选项,每台服务器需要 1 个,让登录该服务器的用户具有个人仪表板功能
用于一个自动化服务器
SXWSWDASHX0001
Building Operation 分区选项
用于一个 Enterprise Server
SXWSWESSDZR001
 
action_zoom_plus_stroke WebStation 界面示例
图: WebStation 界面示例
 
action_zoom_plus_stroke WebStation 界面示例
图: WebStation 界面示例
 
action_zoom_plus_stroke WebStation 界面示例
图: WebStation 界面示例
 
action_zoom_plus_stroke WebStation 界面示例
图: WebStation 界面示例
  • WebStation 概览
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • Enterprise Server
  • Enterprise Central