L'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec les contrôleurs MP et RP. Branchez l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic sur le capteur SpaceLogic correspondant pour vous connecter au contrôleur. L'adaptateur communique avec le contrôleur BACnet/IP via le bus de capteur à l'aide d'un câble RS-485.
Pour plus d'informations, voir Commission Mobile Application Overview .
Vous pouvez utiliser Bluetooth Low Energy (BLE) pour connecter les contrôleurs RP et MP. BLE vous offre la possibilité de mettre en service des contrôleurs BACnet/IP avant qu'une infrastructure de réseau IP ne soit configurée et améliore également les temps de mise en service et la productivité sur site. Avec le contrôleur RP, vous vous connectez à l'aide de son BLE intégré ou de l'adaptateur BLE et du capteur SpaceLogic. Dans le contrôleur MP, vous vous connectez à l'aide de l'adaptateur BLE de l'application mobile Commission via le bus de capteur du contrôleur.
Pour plus d'informations, voir BLE intégré au contrôleur RP .
L'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec les modèles de contrôleur SpaceLogic et Easylogic. Pour vous connecter à un périphérique via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic, vous devez connecter un capteur SpaceLogic au contrôleur.
Pour plus d'informations, voir Connexion à un contrôleur via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic .
Vous modifiez le code PIN de l'adaptateur Bluetooth SpaceLogic pour de meilleures pratiques de sécurité. Le code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic est réglé par défaut sur 333666 et doit être remplacé par un code sécurisé avant la mise en service du périphérique.
Pour plus d'informations, voir Modification du code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic .
Vous mettez à jour le firmware de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic pour améliorer les performances de l'adaptateur.
Pour plus d'informations, voir Mise à jour du firmware de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic .
Vous effectuez une réinitialisation d'usine sur l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic pour effacer le code PIN actuel.
Pour plus d'informations, voir Réinitialisation d'usine sur l'adaptateur Bluetooth .
Le voyant LED de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic affiche différentes séquences pour indiquer les différentes fonctionnalités.
Pour plus d'informations, voir Fonctionnalité des LED Bluetooth .