earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AD v2, AD v1, Technician Tool for Android, Technician Tool for iOS
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
09/02/2018
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Cómo forzar un valor

Puede forzar un valor cuando desee anular un valor, por ejemplo, un valor de un dispositivo.

Cuando fuerza un valor, todas las entradas del sistema se anulan. Un valor forzado se puede liberar en cualquier momento. Cuando libera un valor forzado, este recupere su estado normal.

Un valor forzado se identifica por el color naranja.

Mostrar más
action_close

Una vista personalizada enumera los objetos y las funciones disponibles en la carpeta Vista Personalizada de Building Operation de forma lógica, como disposición jerárquica, geográfica o funcional. Por tanto, no ve toda la estructura de árbol de WorkStation, solo las partes que desee o todas las partes en el orden que prefiera. Por ejemplo, en WorkStation,  puede crear una vista personalizada que contenga variables de un Campus que desee supervisar desde Technician Tool.

Para tener una vista personalizada en Technician Tool, un ingeniero debe crear la carpeta Vista personalizada en WorkStation compuesta de las funciones y los objetos en el orden que desee. Puede ver y navegar por los objetos del sistema usando la vista personalizada en Technician Tool. Para obtener más información, consulte Cómo crear una carpeta de Vista personalizada en WorkStation .

Los valores de las variables atenuadas sin la opción Forzar son valores de solo lectura que no se pueden cambiar.

Los valores de las variables atenuadas con la opción Forzar se pueden cambiar cuando la opción Forzar se ajusta como Activado . Para obtener más información, consulte Cómo forzar un valor .

Un icono de advertencia junto a una variable significa que el valor no se puede convertir y podría no representar el valor previsto. Por ejemplo, la variable de consumo eléctrico no puede tener unidades en g/m 2 . La unidad debe ser kWh. Este error se representa con un icono de advertencia.

El valor se muestra en azul cuando el valor no tiene más de tres minutos y no se ha producido ningún fallo de red.

Utilizando la función de deslizar para actualizar, se pueden actualizar los valores y objetos fácilmente en Vvista personalizada y en cada carpeta concreta de la Vista personalizada .

Puede desplazarse por la larga lista de objetos y variables en la Vista personalizada y en cada carpeta concreta del Vista personalizada usando la barra de desplazamiento rápido.

Los objetos y variables figuran en el mismo orden que en Workstation.

Aviso

Los objetos y variables de la Vista personalizada dependen de los permisos de software asignados al usuario que haya iniciado sesión en Technician Tool. Para obtener más información, consulte Flujo de trabajo del perfil de la cuenta de usuario .

 
action_zoom_plus_stroke Vista personalizada en iOS y Android
Figura: Vista personalizada en iOS y Android

Registros de tendencias

Puede ver una lista de registros de tendencias y sus propiedades. Puede filtrar los registros de tendencias en función de la fecha y hora, y también los registros de búsquedas en función de un valor. Puede ver el nombre, tipo y origen del registro de tendencias.

Para obtener más información, consulte Cómo ver registros de tendencias .

 
action_zoom_plus_stroke Registros de tendencias para iOS y Android
Figura: Registros de tendencias para iOS y Android

Programaciones

Puede ver un listado de programaciones y gestionarlas. Las operaciones de la programación son las mismas que en WebStation.

Las programaciones sirven para programar el funcionamiento de parte del sistema de gestión del edificio, como un ventilador, una puerta o un punto de ajuste. Con una programación, se puede ajustar un ventilador para que funcione todos los días laborables desde las 08:00 a las 17:00.

Las programaciones pueden anularse con distintos tipos de excepciones. Por ejemplo, si desea apagar el ventilador el último viernes de cada mes para tareas de mantenimiento, puede usar una excepción calculada. La excepción se añade a la programación y apaga el ventilador el último viernes de cada mes.

Si quiere apagar el ventilador durante las vacaciones de verano, puede usar una excepción de calendario. En este caso, puede usar un calendario ya creado que defina las vacaciones de verano. Este calendario se añade a la programación como una excepción, y el ventilador se apagará durante todos los días de las vacaciones de verano definidos por el calendario.

Solo se pueden ver los detalles de las programaciones en horizontal.

Para obtener más información, consulte Visualización de una programación .

 
action_zoom_plus_stroke Programaciones para iOS y Android
Figura: Programaciones para iOS y Android

Gráficos

Puede usar los gráficos para ver descripciones de edificios, mostrar valores de sensores, o cambiar puntos de ajuste. Un gráfico también puede contener enlaces a gráficos de tendencias, listas de registro de tendencias, sitios de Internet, o vistas en WorkStation y WebStation.

Puede ver los gráficos solo en modo horizontal y también actualizar los gráficos.

Aviso

Los objetos del panel no son compatibles con los Gráficos.

 
action_zoom_plus_stroke Gráficos en iOS
Figura: Gráficos en iOS
 
action_zoom_plus_stroke Gráficos en Android
Figura: Gráficos en Android

Para forzar un valor
  1. En Technician Tool, pulse en Vista personalizada o Sistema .

  2. Pulse en la carpeta que contiene el valor que desea forzar.

  3. Pulse en el valor (analógico, digital, multiestado o cadena) que desea forzar.

  4. En el cuadro Valor, escriba el valor. Para los valores digitales, pulse el interruptor.

  5. En el cuadro Forzar , pulse Activado para iOS o seleccione la casilla en Android.

     
    action_zoom_plus_stroke
  • Sistema
  • Vista personalizada
  • Cómo editar un valor para un evento