earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 2023
22/02/2023

Adding an Attachment to Multiple Alarms

You add an attachment, for example a .pdf file or trend log, to assist the user when diagnosing or solving the problem that caused an alarm.

Avviso

An alarm attachment is opened in a pop-up window only if the selected workspace contains the Alarm pane. Per maggior informazioni, consulta Workspace Components and Customization .

Mostra di più
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

L'allegato può essere anche un messaggio vocale, un report, un grafico del Trend, una tabella, un file di Microsoft Word, un file PDF, una registrazione video o una finestra popup contenente informazioni relative all'allarme.

Puoi aggiungere lo stesso allegato o un insieme di allegati a più allarmi in un'unica operazione. Puoi anche eliminare allegati appartenenti a più allarmi in un'unica operazione. Se aggiungi un allegato che è già stato allegato a un allarme, l'ultimo allegato viene aggiunto come duplicato.

Puoi anche aprire altri tipi di allegati, a condizione che il programma o l'editor associato all'allegato sia installato localmente sul tuo computer. Per esempio, se l'allegato è un file PDF, puoi aprire il file se Adobe Reader o un programma simile è installato sul tuo computer.

To add an attachment to multiple alarms
  1. In WorkStation, in the list view, select the alarms to which you want to add the alarm attachment.

  2. On the Actions menu, point to Advanced .

  3. Click Add attachment .

  4. In the Select Object dialog box, select the item that you want to attach to the alarms.

  5. Click Select .

  6. Click Yes if you want the attachment to display when the alarm is triggered.

  • Allegati agli allarmi
  • Workspace Components and Customization
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing Attachments from Multiple Alarms
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Adding an Attachment to an Alarm using WebStation
  • Removing an Attachment from an Alarm
  • Removing an Attachment from an Alarm using WebStation