Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 2023
16/12/2022

Copying Attachments to Multiple Alarms

You copy alarm attachments from one alarm to one or several other alarms where you want the same set of alarm attachments.

Mostra di più
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

L'allegato può essere anche un messaggio vocale, un report, un grafico del Trend, una tabella, un file di Microsoft Word, un file PDF, una registrazione video o una finestra popup contenente informazioni relative all'allarme.

Puoi aggiungere lo stesso allegato o un insieme di allegati a più allarmi in un'unica operazione. Puoi anche eliminare allegati appartenenti a più allarmi in un'unica operazione. Se aggiungi un allegato che è già stato allegato a un allarme, l'ultimo allegato viene aggiunto come duplicato.

Puoi anche aprire altri tipi di allegati, a condizione che il programma o l'editor associato all'allegato sia installato localmente sul tuo computer. Per esempio, se l'allegato è un file PDF, puoi aprire il file se Adobe Reader o un programma simile è installato sul tuo computer.

To copy attachments to multiple alarms
  1. In WorkStation, in the list view, select the alarms where you want to paste the alarm attachments.

  2. On the Actions menu, point to Advanced .

  3. Click Copy attachments from .

  4. In the list view, select the alarm from which you want to copy the alarm attachments.

All the selected target alarms get copies of the alarm attachments from the source alarm.

  • Allegati agli allarmi
  • Visualizzazione elenco
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Removing Attachments from Multiple Alarms
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Adding an Attachment to an Alarm using WebStation
  • Removing an Attachment from an Alarm
  • Removing an Attachment from an Alarm using WebStation