Ejes del gráfico de tendencias en WebStation
The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Absolute time span and relative time span, schematic
The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
One y-axis and two y-axes, schematic
To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Grid lines, schematic
Gráficos de tendencias
Cómo funcionan los gráficos de tendencias
Cómo funcionan los registros de tendencias
Vista del gráfico de tendencias
Barra de herramientas del gráfico de tendencias
Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje
Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo
Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto
Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias
Configuración manual de la escala del eje Y
Configuración automática de la escala del eje Y