Mit dem SpaceLogic-Bluetooth Adapter können Sie eine Bluetooth-Verbindung zu MP- und RP-Controllern herstellen. Sie schließen den SpaceLogic-Bluetooth-Adapter an den entsprechenden SpaceLogic-Sensor an, um eine Verbindung mit dem Controller herzustellen. Der Adapter kommuniziert mit dem BACnet/IP-Controller über den Sensorbus mittels eines RS-485-Kabels. Für weitere Informationen siehe Connecting SpaceLogic Sensor Devices to an MP Controller .
Für weitere Informationen siehe Commission Mobile Application Overview .
Sie können Bluetooth Low Energy (BLE) verwenden, um sowohl RP- als auch MP-Controller zu verbinden. BLE bietet Ihnen die Möglichkeit, BACnet/IP- Controller in Betrieb zu nehmen, bevor eine IP-Netzwerkinfrastruktur konfiguriert ist, und verbessert außerdem die Inbetriebnahmezeiten und die Produktivität vor Ort. Mit dem RP-Controller verbinden Sie sich über den integrierten BLE oder den BLE-Adapter mit dem SpaceLogic-Sensor. Beim MP-Controller erfolgt die Verbindung mit dem BLE-Adapter der mobilen Commission Anwendung über den Sensorbus des Controllers.
Für weitere Informationen siehe RP Controller Onboard BLE .
Mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter können Sie eine Bluetooth-Verbindung zu SpaceLogic- und Easylogic-Controller-Modellen herstellen. Um eine Verbindung zu einem Gerät über den SpaceLogic-Bluetooth-Adapter herzustellen, müssen Sie einen SpaceLogic-Sensor mit dem Controller verbinden.
Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Controller mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter .
Aus Sicherheitsgründen können Sie die PIN des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters ändern. Die SpaceLogic-Bluetooth Adapter-PIN ist standardmäßig auf den Code 333666 eingestellt und sollte vor der Inbetriebnahme des Geräts auf einen sicheren Code geändert werden.
Für weitere Informationen siehe Ändern der PIN des SpaceLogic Bluetooth-Adapters .
Sie aktualisieren die Firmware des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters, um die Leistung des Adapters zu verbessern.
Für weitere Informationen siehe Aktualisieren der Firmware des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters .
Sie können den SpaceLogic-Bluetooth-Adapter auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die aktuelle PIN zu löschen.
Für weitere Informationen siehe Durchführen einer werksseitigen Rücksetzung für den Bluetooth-Adapter .
Die LED-Leuchte des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters zeigt verschiedene Sequenzen an, um die verschiedenen Funktionen anzuzeigen.
Für weitere Informationen siehe Bluetooth LED-Funktionalität .