earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2024
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Durchführen einer werksseitigen Rücksetzung für den Bluetooth-Adapter

Sie können den Bluetooth-Adapter auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die aktuelle PIN zu löschen.

Mehr zeigen
action_close

Mit dem SpaceLogic-Bluetooth Adapter können Sie eine Bluetooth-Verbindung zu MP- und RP-Controllern herstellen. Sie schließen den SpaceLogic-Bluetooth-Adapter an den entsprechenden SpaceLogic-Sensor an, um eine Verbindung mit dem Controller herzustellen. Der Adapter kommuniziert mit dem BACnet/IP-Controller über den Sensorbus mittels eines RS-485-Kabels. Für weitere Informationen siehe Connecting SpaceLogic Sensor Devices to an MP Controller .

Hinweis

SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE

  • Plug in the adapter with the button to the front.

  • Do not plug into any device other than a SpaceLogic Sensor.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Für weitere Informationen siehe Commission Mobile Application Overview .

 
action_zoom_plus_stroke Konnektivität mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter
Abbildung: Konnektivität mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter

RP Controller Onboard BLE

Sie können Bluetooth Low Energy (BLE) verwenden, um sowohl RP- als auch MP-Controller zu verbinden. BLE bietet Ihnen die Möglichkeit, BACnet/IP- Controller in Betrieb zu nehmen, bevor eine IP-Netzwerkinfrastruktur konfiguriert ist, und verbessert außerdem die Inbetriebnahmezeiten und die Produktivität vor Ort. Mit dem RP-Controller verbinden Sie sich über den integrierten BLE oder den BLE-Adapter mit dem SpaceLogic-Sensor. Beim MP-Controller erfolgt die Verbindung mit dem BLE-Adapter der mobilen Commission Anwendung über den Sensorbus des Controllers.

Für weitere Informationen siehe RP Controller Onboard BLE .

Verbinden mit einem Controller mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter

Mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter können Sie eine Bluetooth-Verbindung zu SpaceLogic- und Easylogic-Controller-Modellen herstellen. Um eine Verbindung zu einem Gerät über den SpaceLogic-Bluetooth-Adapter herzustellen, müssen Sie einen SpaceLogic-Sensor mit dem Controller verbinden.

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Controller mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter .

Ändern der PIN des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters

Aus Sicherheitsgründen können Sie die PIN des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters ändern. Die SpaceLogic-Bluetooth Adapter-PIN ist standardmäßig auf den Code 333666 eingestellt und sollte vor der Inbetriebnahme des Geräts auf einen sicheren Code geändert werden.

Für weitere Informationen siehe Ändern der PIN des SpaceLogic Bluetooth-Adapters .

Aktualisieren der Firmware des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters

Sie aktualisieren die Firmware des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters, um die Leistung des Adapters zu verbessern.

Für weitere Informationen siehe Aktualisieren der Firmware des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters .

Durchführen eines Zurücksetzens des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters auf die Werkseinstellungen

Sie können den SpaceLogic-Bluetooth-Adapter auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die aktuelle PIN zu löschen.

Für weitere Informationen siehe Durchführen einer werksseitigen Rücksetzung für den Bluetooth-Adapter .

LED-Funktionalität des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters

Die LED-Leuchte des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters zeigt verschiedene Sequenzen an, um die verschiedenen Funktionen anzuzeigen.

Für weitere Informationen siehe Bluetooth LED-Funktionalität .

Durchführen einer werksseitigen Rücksetzung für den Bluetooth-Adapter
  1. Verbinden Sie den Bluetooth-Adapter mit dem SpaceLogic-Sensor.

  2. Halten Sie den LED-Druckknopf 25 Sekunden lang gedrückt.

Der Bluetooth-Adapter auf seine werksseitige Einstellung zurückgesetzt. Die PIN wurde auf 333666 zurückgesetzt. Ihr mobiles Gerät oder Windows 10-Laptop muss erneut mit dem Bluetooth-Adapter verbunden werden und Sie müssen die werksseitige PIN eingeben, bevor Sie sich mit dem Adapter verbinden.

  • SpaceLogic-Bluetooth-Adapter