Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Réinitialisation d'usine sur l'adaptateur Bluetooth

Vous effectuez une réinitialisation d'usine sur l'adaptateur Bluetooth pour effacer le code PIN actuel.

Afficher plus
action_close

L'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec les contrôleurs MP et RP. Branchez l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic sur le capteur SpaceLogic correspondant pour vous connecter au contrôleur. L'adaptateur communique avec le contrôleur BACnet/IP via le bus de capteur à l'aide d'un câble RS-485.

Déclaration

SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE

  • Plug in the adapter with the button to the front.

  • Do not plug into any device other than a SpaceLogic Sensor.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Pour plus d'informations, voir Commission Mobile Application Overview .

 
action_zoom_plus_stroke Connectivité de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
Figure : Connectivité de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic

BLE intégré au contrôleur RP

Vous pouvez utiliser Bluetooth Low Energy (BLE) pour connecter les contrôleurs RP et MP. BLE vous offre la possibilité de mettre en service des contrôleurs BACnet/IP avant qu'une infrastructure de réseau IP ne soit configurée et améliore également les temps de mise en service et la productivité sur site. Avec le contrôleur RP, vous vous connectez à l'aide de son BLE intégré ou de l'adaptateur BLE et du capteur SpaceLogic. Dans le contrôleur MP, vous vous connectez à l'aide de l'adaptateur BLE de l'application mobile Commission via le bus de capteur du contrôleur.

Pour plus d'informations, voir BLE intégré au contrôleur RP .

Connexion à un contrôleur via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic

L'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec les modèles de contrôleur SpaceLogic et Easylogic. Pour vous connecter à un périphérique via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic, vous devez connecter un capteur SpaceLogic au contrôleur.

Pour plus d'informations, voir Connexion à un contrôleur via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic .

Modification du code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic

Vous modifiez le code PIN de l'adaptateur Bluetooth SpaceLogic pour de meilleures pratiques de sécurité. Le code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic est réglé par défaut sur 333666 et doit être remplacé par un code sécurisé avant la mise en service du périphérique.

Pour plus d'informations, voir Modification du code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic .

Mise à jour du firmware de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic

Vous mettez à jour le firmware de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic pour améliorer les performances de l'adaptateur.

Pour plus d'informations, voir Mise à jour du firmware de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic .

Réinitialisation d'usine de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic

Vous effectuez une réinitialisation d'usine sur l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic pour effacer le code PIN actuel.

Pour plus d'informations, voir Réinitialisation d'usine sur l'adaptateur Bluetooth .

Fonctionnalité LED de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic

Le voyant LED de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic affiche différentes séquences pour indiquer les différentes fonctionnalités.

Pour plus d'informations, voir Fonctionnalité des LED Bluetooth .

Pour effectuer une réinitialisation d'usine de l'adaptateur Bluetooth
  1. Connectez l'adaptateur Bluetooth au capteur SpaceLogic.

  2. Appuyez sur le bouton-poussoir à LED pendant 25 secondes.

Le Bluetooth Adapter a été réinitialisé à des paramètres usine. Le code PIN a été réinitialisé à 333666. Votre dispositif mobile ou ordinateur portable exécutant Windows 10 devra se reconnecter à l'adaptateur Bluetooth et vous devrez saisir le code PIN d'usine avant de pouvoir vous connecter à l'adaptateur.

  • Adaptateur Bluetooth de SpaceLogic