Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Aggiunta manuale di un record di Trend Log in un Trend Log

È possibile aggiungere manualmente i record del trend log se un record di registro è stato perso e si desidera completare il registro o aggiungere vecchi valori per confrontare la cronologia del record di registro.

Mostra di più
action_close

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value.

Trend Log a intervalli

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

Per maggior informazioni, consulta Trend Log a intervalli .

Trend Log estesi

​You use an extended trend log to transfer records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log.

Per maggior informazioni, consulta Trend Log estesi .

Memoria di registrazione

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

Per maggior informazioni, consulta Memoria di registrazione .

Funzione Contatore

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

Per maggior informazioni, consulta Funzione Contatore .

Per aggiungere manualmente un record di Trend Log a un Trend Log
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona la cartella o il server EcoStruxure BMS dove il trend log è posizionato.

  2. Seleziona il trend log al quale si aggiungere un record.

  3. Nel menu Azioni , punta su Modifica quindi fai clic su Aggiungi record trend log .

  4. Nella finestra di dialogo Aggiungi record trend log , nella casella Timestamp immetti la data e l'ora del nuovo valore.

  5. Nella casella Valore , digita il valore.

  6. Nella casella Commento , digita un commento.

  7. Fai clic su Aggiungi record .

  8. Fai clic su Chiudi .

Il record è ora ggiunto all'elenco trend log.

  • Trend Log
  • Add Trend Log Record Dialog Box
  • Modifica o commento record di Trend Log
  • Aggiunta manuale di un record di Trend Log in un elenco di Trend Log