Folgen Sie diesem Arbeitsablauf, um unter Verwendung der mobilen App eCommission SmartX Controllers an einem einzelnen MP-V-Controller eine Volumenstrombilanzierung durchzuführen. Diesbezügliche Informationen finden Sie in den Abschnitten nach dem Flussdiagramm.
Für weitere Informationen siehe Volumenstrombilanzierung .
Starten Sie die eCommission-App und melden Sie sich entweder als Techniker oder Strömungsmechaniker an.
Für weitere Informationen siehe Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application .
Controller am Standort finden und mit einem einzelnen MP-V verbinden.
Für weitere Informationen siehe Device Connection .
Sie konfigurieren die Sollwerte des MP-V-Controllers, um die Parameter einzustellen, bei denen die Volumenstrombilanzierung des Controllers stattfindet. Diese Sollwerte umfassen den maximalen Sollwert des Luftstroms, der standardmäßig ausgewählt ist, und den mittleren und minimalen Sollwert des Luftstroms, die optional sind.
Für weitere Informationen siehe Die Sollwerte für den MP-V-Controller konfigurieren .
Mit der eCommission-App führen Sie den Flussausgleich einer VAV-Einheit mit jedem festgelegten Sollwert durch, um den gewünschten Luftstrom zu erreichen.
Für weitere Informationen siehe Volumenstrombilanzierung am minimalen, mittleren oder maximalen Sollwert des Durchflusses .
Nach der Volumenstrombilanzierung des MP-V-Controllers können Sie einen manuellen Test an zwei Komponenten des MP-V durchführen:
Drehrichtung zum Öffnen prüfen
Sie können die Richtung der Klappendrehung manuell prüfen, um zu bestimmen, ob sich das Stellglied zum Öffnen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Für weitere Informationen siehe Die Richtung der Klappendrehung manuell prüfen .
Manuelle Test des Luftstroms
Nach Abschluss des automatisierten Volumenstrombilanzierungsvorgangs können Sie den manuellen Test nutzen, um optional die Luftstromwerte zu prüfen und zu steuern.
Für weitere Informationen siehe Den Manuellen Checkout des Luftstroms durchführen .
Nachdem Sie den Flussausgleich abgeschlossen haben, können Sie die eCommission-App verwenden, um Flussausgleichsberichte zu erstellen, hinzuzufügen, anzusehen oder zu löschen. Für weitere Informationen siehe Ausgleichsberichte verwalten .