Die Funktion Volumenstrombilanzierung der mobilen App eCommission SmartX Controllers wird verwendet, um bei Anschlusskästen, die von MP-V Controllern gesteuert werden einen Luftausgleich herbeizuführen. Die Funktion automatisiert den Luftausgleichsvorgang größtenteils, erlaubt es Ihnen jedoch auch den Flussausgleich manuell zu prüfen, indem Sie die Klappe in eine bestimmte Position, auf einen Durchflusssollwert oder einen Durchflusswert bringen.
Die Volumenstrombilanzierung, auch bekannt als Luftausgleich, ist der Vorgang, den Sie verwenden, um einen installierten VVS-Anschlusskasten zu kalibrieren, so dass der vom VVS-Controller angezeigte Luftstrom dem vom VVS-Anschlusskasten gelieferten Luftstrom entspricht.
Nachdem der Elektriker den MP-V installiert, verdrahtet und bestromt, kalibriert der Controller automatisch den Klappenhub. Beim Start führt der MP-V automatisch eine Klappenhubwinkel-Kalibrierung durch, bei der die Klappe sich zu jedem mechanischen Endanschlag dreht. Nachdem der MP-V diesen Prozess abgeschlossen hat, kann auf diesen über die eCommission-App zugegriffen werden, um eine Volumenstrombilanzierung durchzuführen.
Wenn Sie einen MP-V aus der eCommission-App auswählen, wird im Controller automatisch ein variables Luftvolumen-Datenobjekt erstellt. Dieses Objekt hat Werte, die das Luftstrom-Sensorterminal und Werte lesen, mit denen die Klappensteuerung 1 des MP-V konfiguriert werden. Der MP-V enthält auch eine Logik, die bei der Volumenstrom-Kalibrierung unterstützt.
Für weitere Informationen siehe eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview
.
Hinweis
Die eCommission-App unterstützt Volumenstrom für MP-Vs, nur mit dem Datenobjekt
Variables Luftvolumen
. Die eCommission-App unterstützt keine Volumenstrombilanzierung für MP-Vs mit benutzerspezifischen Ausgleichsprogrammen.
Arbeitsablauf für Volumenstrombilanzierung
Folgen Sie diesem Arbeitsablauf, um unter Verwendung der mobilen App eCommission SmartX Controllers an einem einzelnen MP-V-Controller eine Volumenstrombilanzierung durchzuführen. Diesbezügliche Informationen finden Sie in den Abschnitten nach dem Flussdiagramm.
Für weitere Informationen siehe Arbeitsablauf für Flussausgleichs-Techniker
.
Sollwerte konfigurieren
Sie konfigurieren die Sollwerte des MP-V-Controllers, um die Parameter vorzubereiten, bei denen der Flussausgleich des Controllers stattfindet. Diese Sollwerte umfassen den maximalen Sollwert des Durchflusses, der standardmäßig ausgewählt ist, und den dazwischenliegenden und minimalen Sollwert des Durchflusses, die optional sind.
Für weitere Informationen siehe Die Sollwerte für den MP-V-Controller konfigurieren
.
Manuellen Test durchführen
Nach Abschluss des automatisierten Volumenstrombilanzierungsvorgangs können Sie den manuellen Test nutzen, um die Luftstromwerte für einen oder mehrere MP-V-Controller zu prüfen und zu steuern.
Für weitere Informationen siehe Den Manuellen Checkout des Luftstroms durchführen
.
Klappen-Rotation verifizieren
Sie können die Richtung der Klappendrehung eines MP-V manuell prüfen, um zu bestimmen, ob sich das Stellglied zum Öffnen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Für weitere Informationen siehe Die Richtung der Klappendrehung manuell prüfen
.
Ausgleichsberichte
Die mobile App der eCommission SmartX Controller bietet dem Benutzer die Möglichkeit, einen Volumenstrombilanzierungs-Bericht zu generieren, die diverse Werte dokumentiert:
Box-Kapazität bei 1 Zoll H20 (249 Pa)
In der Box gemessener Luftstrom
Unter der Haube gemessener Luftstrom für jeden Sollwert, der während des Ausgleichs verwendet wird
Stellgliedhub und -drehung
Volumenstrombilanzierungs-Uhrzeit- und Datum
Alle Kommentare
Mit der eCommission-App können Sie Ausgleichsberichte erstellen, hinzufügen und löschen. Ausgleichsberichte werden auf dem Mobilgerät mit der eCommission-App gespeichert und können über die Datei- und E-Mail-Anwendungen auf diesem mobilen Gerät und einem Windows 10 Laptop abgerufen und geteilt werden.
Für weitere Informationen siehe Ausgleichsberichte
.