Mit der mobilen App eCommission SmartX Controllers führen Sie eine Volumenstrombilanzierung einer VVS-Einheit mit jedem festgelegten Sollwert durch, um den gewünschten Luftstrom zu erreichen.
Sie können einen, zwei oder drei Durchflusssollwerte für die Volumenstrombilanzierung auswählen. Der minimale Durchflusssollwert ist standardmäßig ausgewählt. Zusätzlich können Sie auch den Sollwert des Zwischenflusses auswählen.
In der Ansicht Luftausgleichs-Sollwerte ist das Kontrollkästchen für den Sollwert für den mittleren Luftstrom standardmäßig leer. Es wird jedoch empfohlen, diesen Sollwert beim Flussausgleich mit aufzunehmen. Obwohl der maximale Sollwert über kein Kontrollkästchen verfügt, muss dieser Sollwert trotzdem ebenfalls zwingend mit aufgenommen werden. Dadurch erreichen Sie eine höhere Strömungsgenauigkeit im Betriebsströmungsbereich der VVS-Einheit.
Klicken Sie in der eCommission-Anwendung auf der Seite Geräteeinstellungen auf Flussausgleich .
Beachten Sie auf der Seite Flussausgleichsollwerte das Kontrollkästchen neben dem Feld Minimaler Durchfluss .
Geben Sie die Sollwerte für den Minimalen Durchfluss , Zwischendurchfluss , Maximalen Durchfluss ein und klicken Sie auf Weiter .
Die eCommission-Anwendung gibt eine Meldung aus und überprüft anschließend, ob sich der Dämpfer in der geschlossenen Position befindet, bevor sie den Sollwert für den Geschwindigkeitsdruck berechnet. Ist dieser aktuell nicht geschlossen, so wartet sie, bis er geschlossen wurde.
Der Sollwert wird an diesem Punkt im Flussausgleichsprozess berechnet, um mögliche signifikante Fehler bei der Nullpunkverschiebung des Geschwindigkeitsdrucks zu vermeiden. Solche Fehler können sich auf den Flussausgleich nahe der minimalen Sollwerte des Durchflusses auswirken.
Der Druckwert für den Geschwindigkeitsdruck wird anschließend für 10 Sekunden berechnet.
Klicken Sie nach Abschluss der Sollwertberechnung auf Ja , um die Änderungen anzunehmen, den Wert auf dem Controller zu speichern und fortzufahren.
Klicken Sie auf Nein , um die Berechnung der Nullpunktverschiebung zu verwerfen.
Die Anwendung fährt nun mit der Berechnung der minimalen, mittleren und maximalen Sollwerte des Durchflusses fort.
Nach Abschluss der Berechnungen wird die Volumenstrombilanzierung der VVS-Einheit mit den ausgewählten Sollwerten durchgeführt. Sie können jetzt den manuellen Test durchführen.