earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, MP-V
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
08.09.2022

Die Sollwerte für den MP-V-Controller konfigurieren

Sie konfigurieren die Sollwerte des MP-V-Controllers, um die Parameter einzustellen, bei denen die Volumenstrombilanzierung des Controllers stattfindet. Diese Sollwerte umfassen den maximalen Sollwert des Luftstroms, der standardmäßig ausgewählt ist, und den mittleren und minimalen Sollwert des Luftstroms, die optional sind.

Mehr zeigen
action_close

Die Funktion Volumenstrombilanzierung der mobilen App eCommission SmartX Controllers wird verwendet, um bei Anschlusskästen, die von MP-V Controllern gesteuert werden einen Luftausgleich herbeizuführen. Die Funktion automatisiert den Luftausgleichsvorgang größtenteils, erlaubt es Ihnen jedoch auch den Flussausgleich manuell zu prüfen, indem Sie die Klappe in eine bestimmte Position, auf einen Durchflusssollwert oder einen Durchflusswert bringen.

Die Volumenstrombilanzierung, auch bekannt als Luftausgleich, ist der Vorgang, den Sie verwenden, um einen installierten VVS-Anschlusskasten zu kalibrieren, so dass der vom VVS-Controller angezeigte Luftstrom dem vom VVS-Anschlusskasten gelieferten Luftstrom entspricht.

Nachdem der Elektriker den MP-V installiert, verdrahtet und bestromt, kalibriert der Controller automatisch den Klappenhub. Beim Start führt der MP-V automatisch eine Klappenhubwinkel-Kalibrierung durch, bei der die Klappe sich zu jedem mechanischen Endanschlag dreht. Nachdem der MP-V diesen Prozess abgeschlossen hat, kann auf diesen über die eCommission-App zugegriffen werden, um eine Volumenstrombilanzierung durchzuführen.

Wenn Sie einen MP-V aus der eCommission-App auswählen, wird im Controller automatisch ein variables Luftvolumen-Datenobjekt erstellt. Dieses Objekt hat Werte, die das Luftstrom-Sensorterminal und Werte lesen, mit denen die Klappensteuerung 1 des MP-V konfiguriert werden. Der MP-V enthält auch eine Logik, die bei der Volumenstrom-Kalibrierung unterstützt.

Für weitere Informationen siehe eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview .

Hinweis

Die eCommission-App unterstützt Volumenstrom für MP-Vs, nur mit dem Datenobjekt Variables Luftvolumen . Die eCommission-App unterstützt keine Volumenstrombilanzierung für MP-Vs mit benutzerspezifischen Ausgleichsprogrammen.

Arbeitsablauf für Volumenstrombilanzierung

Folgen Sie diesem Arbeitsablauf, um unter Verwendung der mobilen App eCommission SmartX Controllers an einem einzelnen MP-V-Controller eine Volumenstrombilanzierung durchzuführen. Diesbezügliche Informationen finden Sie in den Abschnitten nach dem Flussdiagramm. Für weitere Informationen siehe Arbeitsablauf für Flussausgleichs-Techniker .

Sollwerte konfigurieren

Sie konfigurieren die Sollwerte des MP-V-Controllers, um die Parameter vorzubereiten, bei denen der Flussausgleich des Controllers stattfindet. Diese Sollwerte umfassen den maximalen Sollwert des Durchflusses, der standardmäßig ausgewählt ist, und den dazwischenliegenden und minimalen Sollwert des Durchflusses, die optional sind. Für weitere Informationen siehe Die Sollwerte für den MP-V-Controller konfigurieren .

Volumenstrombilanzierung bei Sollwerten

Mit der mobilen App eCommission SmartX Controllers führen Sie eine Volumenstrombilanzierung einer VVS-Einheit mit jedem festgelegten Sollwert durch, um den gewünschten Luftstrom zu erreichen.

Für weitere Informationen siehe Volumenstrombilanzierung am minimalen, mittleren oder maximalen Sollwert des Durchflusses .

Manuellen Test durchführen

Nach Abschluss des automatisierten Volumenstrombilanzierungsvorgangs können Sie den manuellen Test nutzen, um die Luftstromwerte für einen oder mehrere MP-V-Controller zu prüfen und zu steuern.

Für weitere Informationen siehe Den Manuellen Checkout des Luftstroms durchführen .

Klappen-Rotation verifizieren

Sie können die Richtung der Klappendrehung eines MP-V manuell prüfen, um zu bestimmen, ob sich das Stellglied zum Öffnen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn dreht.

Für weitere Informationen siehe Die Richtung der Klappendrehung manuell prüfen .

Ausgleichsberichte

Die mobile App der eCommission SmartX Controller bietet dem Benutzer die Möglichkeit, einen Volumenstrombilanzierungs-Bericht zu generieren, die diverse Werte dokumentiert:

  • Box-Kapazität bei 1 Zoll H20 (249 Pa)

  • In der Box gemessener Luftstrom

  • Unter der Haube gemessener Luftstrom für jeden Sollwert, der während des Ausgleichs verwendet wird

  • Stellgliedhub und -drehung

  • Volumenstrombilanzierungs-Uhrzeit- und Datum

  • Alle Kommentare

Mit der eCommission-App können Sie Ausgleichsberichte erstellen, hinzufügen und löschen. Ausgleichsberichte werden auf dem Mobilgerät mit der eCommission-App gespeichert und können über die Datei- und E-Mail-Anwendungen auf diesem mobilen Gerät und einem Windows 10 Laptop abgerufen und geteilt werden.

Für weitere Informationen siehe Ausgleichsberichte .

Sollwerte für den MP-V-Controller konfigurieren
  1. Wählen Sie im Menü die Volumenstrombilanzierung

  2. Betrachten und konfigurieren Sie die folgenden Sollwerte in der Ansicht the Luftausgleich-Sollwerte .

    • Drehrichtung zum Öffnen : Wählen Sie CW für im Uhrzeigersinn oder CCW für gegen den Uhrzeigersinn. Die Drehrichtung hängt von der Drehrichtung des Klappenflügels im Luftschacht ab.

    • Messsystem : Wählen Sie entweder US oder Metrisch .

    • Luftstromtoleranz: : Geben Sie die Toleranz in Prozent ein, die mit den Sollwerten des Maximalen Luftstroms , mittleren Luftstroms und Minimalen Luftstroms zusammenhängen. Die Luftstromtoleranz ist der Prozentbereich über und unter dem Luftstromsollwert, den der unter der Haube gemessene Luftstrom innerhalb von 10 Sekunden vor dem Abschluss der Kalibrierung messen muss. Wenn Sie beispielsweise die Luftstromtoleranz auf 2 % einstellen und der Luftstromsollwert bei 100 cfm liegt, muss der unter der Haube gemessene Luftstrom 10 Sekunden vor dem Abschluss der Kalibrierung bei 98 cfm liegen.

    • Luftstrom bei 1 in H20 oder 249 Pa : geben Sie den Nennströmung des Anschlusskastens mit 1,0 Zoll Wassersäule (249 Pa) ein. Der Wert wird gewöhnlich aus einem Diagramm in Verbindung mit der Luftstrommessung gelesen.

    • Maximaler Luftstrom : geben Sie den maximalen Sollwert des Luftstroms in Verbindung mit dem Anschlusskasten ein. Der maximale Luftstromsollwert wird durch die Spezifikationen für den belüfteten Raum bestimmt.

    Hinweis

    In der Ansicht Luftausgleichs-Sollwerte sind die Kontrollkästchen für die Sollwerte für den mittleren Luftstrom und den Minimalen Luftstrom standardmäßig leer. Es wird jedoch empfohlen, entweder einen oder beide Sollwerte für die Volumenstrombilanzierung zusätzlich zum Sollwert für den Maximalen Luftstrom hinzuzunehmen. Dadurch erreichen Sie eine höhere Strömungsgenauigkeit im Betriebsströmungsbereich der VVS-Einheit.

  3. Geben Sie für den mittleren Luftstrom einen Wert ins Textfeld ein oder leeren Sie das Kontrollkästchen. Der mittlere Sollwert kann als Schwellenwert für Nacherhitzer eingesetzt werden, um die Luft zu erwärmen.

    • Wird dieser Sollwert verwendet, geben Sie einen initialen Wert für den Sollwert des mittleren Luftstroms in das Textfeld ein.

    • Wird dieser Sollwert nicht verwendet, leeren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie dann 0 (Null) in das Textfeld ein.

  4. Geben Sie für den Maximalen Luftstrom einen Wert ins Textfeld ein oder leeren Sie das Kontrollkästchen. Der minimale Luftstromsollwert wird durch die Spezifikationen für den belüfteten Raum bestimmt.

    • Wird dieser Sollwert verwendet, geben Sie einen initialen Wert für den Sollwert des mittleren Luftstroms in das Textfeld ein.

    • Wird dieser Sollwert nicht verwendet, leeren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie dann 0 (Null) in das Textfeld ein.

  5. Wählen Sie Weiter .

Die Sollwerte für die Volumenstrombilanzierung sind nun konfiguriert. Die Volumenstrombilanzierung mit den ausgewählten Luftstromsollwerten beginnt automatisch, nachdem Sie Weiter wählen.

  • Arbeitsablauf für Flussausgleichs-Techniker
  • Volumenstrombilanzierung
  • Volumenstrombilanzierung am minimalen, mittleren oder maximalen Sollwert des Durchflusses