eCommission Bluetooth Adapter 可让您建立指向 MP 和 RP Series 控制器的蓝牙连接。您将 Bluetooth Adapter 插入相应的 SmartX Sensor 以连接至控制器。Adapter 通过传感器总线使用 RS-485 电缆与 SmartX IP 控制器通信。 有关更多信息,请参阅 Connecting SmartX Sensors to an MP Series Controller .
有关更多信息,请参阅 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序概述 .
Bluetooth Adapter 可让您建立指向 MP 和 RP Series 控制器的蓝牙连接。要通过 Bluetooth Adapter 连接至设备,必须用线缆将 SmartX Sensor 连接至控制器。
有关更多信息,请参阅 通过蓝牙适配器连接至控制器 .
您可更改 eCommission Adapter 的 PIN 以实现最佳安全实践。Bluetooth Adapter PIN 设计为 333666 的默认代码并应当更改至安全代码,然后再执行设备调试。
有关更多信息,请参阅 更改 eCommission Bluetooth Adapter 的 PIN .
您可更新 eCommission Bluetooth Adapter 固件以改善适配器性能。
有关更多信息,请参阅 更新 eCommission Bluetooth Adapter 固件 .
您可在 eCommission Bluetooth Adapter 上执行出厂服务以擦除当前 PIN。
有关更多信息,请参阅 执行 eCommission Bluetooth Adapter 的出厂复位 .
eCommission Bluetooth Adapter LED 灯显示不同的序列以指示各种功能。
有关更多信息,请参阅 蓝牙 LED 功能 .