Configura os pontos de ajuste do controlador MP-V para definir os parâmetros pelos quais o controlador é equilibrado em fluxo. Estes pontos de ajuste incluem o ponto de ajuste de fluxo máximo, selecionado por defeito, e os pontos de ajuste intermédio e mínimo, que são opcionais.
No Menu, selecione Equilíbrio de fluxo .
Na vista Pontos de ajuste de equilíbrio de ar , configure os seguintes pontos de ajuste:
Direção de rotação para abrir : Selecione No sentido dos ponteiros do relógio ou No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio . A direção de rotação depende da direção em que a lâmina do dumper roda na abertura da ventilação.
Sistema de medição : Selecione EUA ou Métrico .
Tolerância de fluxo : digite a tolerância, em %, associada aos pontos de ajuste Fluxo máximo: , Fluxo intermédio: e Fluxo mínimo: . A tolerância de fluxo é o intervalo em % acima e abaixo do Ponto de ajuste de fluxo que o Fluxo medido na caixa deve medir nos 10 segundos que antecedem a conclusão da calibração. Por exemplo, se definir a tolerância de fluxo para 2% e o Ponto de ajuste de fluxo for 100 CFM, o Fluxo medido na caixa deve medir 98 CFM nos 10 segundos que antecedem a conclusão da calibração.
Flu xo a 1 pol. de H20 ou 249 Pa : digite o fluxo nominal da caixa de terminais a uma coluna de ar de 1,0 pol. (249 Pa). Este valor é normalmente obtido de um gráfico associado à leitura de fluxo.
Fluxo máximo : digite o ponto de ajuste de fluxo máximo associado à caixa de terminais. O ponto de ajuste de fluxo máximo é determinado por especificações relativas ao espaço a ser ventilado.
Na vista Pontos de ajuste de equilíbrio de ar , as caixas de verificação dos pontos de ajuste Fluxo intermédio e Fluxo mínimo estão desmarcadas por defeito. No entanto, recomenda-se que inclua um ou ambos os pontos de ajuste para equilíbrio de ar, para além do ponto de ajuste Fluxo máximo . Fazer isto permite-lhe atingir uma maior precisão de fluxo ao longo de todo o intervalo de fluxo operacional da unidade VAV.
Para Fluxo intermédio , digite um valor na caixa de texto ou desmarque a caixa de verificação. O ponto de ajuste intermédio pode ser utilizado como um limiar para fazer com que as serpentinas de reaquecimento comecem a aquecer o ar.
Se este ponto de ajuste vier a ser usado, digite um valor inicial para o ponto de ajuste de fluxo intermédio na caixa de texto.
Se este ponto de ajuste não vier a ser usado, desmarque a caixa de verificação e digite 0 (zero) na caixa de texto.
Para Fluxo mínimo , digite um valor na caixa de texto ou desmarque a caixa de verificação. O ponto de ajuste de fluxo mínimo é determinado por especificações relativas ao espaço a ser ventilado.
Se este ponto de ajuste vier a ser usado, digite um valor inicial para o ponto de ajuste de fluxo mínimo na caixa de texto.
Se este ponto de ajuste não vier a ser usado, desmarque a caixa de verificação e digite 0 (zero) na caixa de texto.
Selecione Próximo .
Os pontos de ajuste de equilíbrio de fluxo estão agora configurados. O equilíbrio de fluxo nos pontos de ajuste de fluxo selecionados é automaticamente iniciado após selecionar Próximo .