earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funcionalidades: Engenharia, Dispositivos SmartX IP Controller
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12-08-2019
Clique para ver a versão atualizada que ainda não foi traduzida

Verificar manualmente a direção de rotação do amortecedor

É possível verificar manualmente a direção da rotação do amortecedor de um MP-V para determinar se o atuador roda no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio para abrir.

Mostrar mais
action_close

A função de equilíbrio de fluxo da aplicação móvel eCommission SmartX Controllers é usada para o equilíbrio de ar em blocos de terminais controlados por controladores MP-V. Esta função automatiza a maioria dos procedimentos de equilíbrio de ar, mas também permite verificar manualmente o equilíbrio de fluxo mudando o amortecedor para uma posição, um ponto de ajuste de fluxo ou um valor de fluxo específico.

Equilíbrio de fluxo, também conhecido como equilíbrio de ar, é o processo utilizado para calibrar uma unidade terminal VAV instalada, para que o fluxo de ar indicado pelo controlador VAV seja preciso em relação ao fluxo de ar real fornecido pela unidade terminal VAV.

Após o eletricista instalar, cablar e ligar o MP-V, o controlador calibra automaticamente o curso do amortecedor. No arranque, o MP-V calibra automaticamente o ângulo do curso do amortecedor, rodando o amortecedor até cada batente mecânico. Após o MP-V ter concluído este processo, fica pronto a ser acedido a partir da aplicação eCommission para proceder ao equilíbrio de fluxo.

Ao selecionar um MP-V a partir da aplicação eCommission, é automaticamente criado um objeto de Dados de volume de ar variável no controlador. Este objeto possui valores de leitura do terminal de sensor de fluxo de ar e valores que configuram o Controlo de amortecedor 1 do MP-V. O MP-V também contém lógica de auxílio à calibração do equilíbrio de fluxo.

Para mais informações, consulte eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview .

Nota

A aplicação eCommission apenas suporta equilíbrio de fluxo para MP-V com o objeto de dados Volume de ar variável . A aplicação eCommission não suporta equilíbrio de fluxo para MP-V com programas de equilíbrio personalizados.

Fluxo de equilíbrio de fluxo

Utilize este fluxo de trabalho para executar o equilíbrio de fluxo num único controlador MP-V com a aplicação móvel eCommission SmartX Controllers. Consulte a secção após o fluxograma para obter informações relacionadas. Para mais informações, consulte Fluxo de trabalho de técnico de equilíbrio de fluxo .

Configurar pontos de ajuste

Configure os pontos de ajuste do controlador MP-V para definir os parâmetros que equilibram o controlador. Estes pontos de ajuste incluem o ponto de ajuste de fluxo máximo, selecionado por defeito, e os pontos de ajuste intermédio e mínimo, que são opcionais. Para mais informações, consulte Configurar pontos de ajuste de controlador MP-V .

Equilíbrio de fluxo em pontos de ajuste

Usando a aplicação móvel eCommission SmartX Controllers, equilibra o fluxo numa unidade VAV em cada ponto de ajuste designado para obter o fluxo de ar desejado.

Para mais informações, consulte Equilíbrio de fluxo no ponto de ajuste de fluxo mínimo, intermédio ou máximo .

Executar saída manual

Após concluir o processo de equilíbrio de fluxo automatizado, pode fazer uma saída manual para verificar e comandar os valores do fluxo de ar para um ou vários controladores MP-V.

Para mais informações, consulte Executar saída manual de fluxo de ar .

Verificar rotação do amortecedor

É possível verificar manualmente a direção da rotação do amortecedor de um MP-V para determinar se o atuador roda no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio para abrir.

Para mais informações, consulte Verificar manualmente a direção de rotação do amortecedor .

Relatórios de equilíbrio de fluxo

A aplicação móvel eCommission SmarX Controllers permite ao utilizador gerar um relatório de equilíbrio de fluxo que documenta vários valores:

  • Capacidade da caixa a 1 pol. de H2O (249 Pa)

  • Fluxo medido na caixa

  • Fluxo medido no capô para cada ponto de ajuste utilizado durante o equilíbrio

  • Curso e rotação do atuador

  • Data e hora de equilíbrio de fluxo

  • Comentários

Com a aplicação eCommission, o utilizador pode criar, anexar e apagar relatórios de equilíbrio de fluxo. Os relatórios de equilíbrio de fluxo são armazenados no dispositivo móvel da aplicação eCommission e podem ser recuperados e partilhados usando as aplicações de ficheiros e e-mail desse dispositivo móvel ou computador portátil com Windows 10.

Para mais informações, consulte Relatórios de equilíbrio de fluxo .

Para verificar manualmente a direção de rotação do amortecedor
  1. Na aplicação eCommission, na vista Lista de dispositivos , selecione o controlador MP-V a verificar.

    Nota

    A página Verificar rotação é automaticamente apresentada aos técnicos de equilíbrio de fluxo após a conclusão do equilíbrio de fluxo.

  2. No Menu , selecione Equilíbrio de fluxo .

  3. No menu Equilíbrio de ar , selecione Verificar rotação .

  4. Para monitorizar a rotação no painel de Estado atual , selecione o ícone Informação

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. Se for apresentada uma mensagem de erro durante a verificação de rotação, execute uma verificação manual.

    Para mais informações, consulte Mensagem de erro é apresentada durante a verificação de rotação de controlador MP-V .

  6. Após conclusão das verificações manuais, repita os passos 2 e 3.

A direção de rotação do controlador MP-V para abrir o amortecedor é verificada manualmente. De seguida, na vista Saída manual , continua a saída manual conforme necessário

  • Fluxo de trabalho de técnico de equilíbrio de fluxo
  • Equilíbrio de fluxo
  • Mensagem de erro é apresentada durante a verificação de rotação de controlador MP-V
  • Executar saída manual de fluxo de ar