earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funcionalidades: Engenharia, Dispositivos SmartX IP Controller
Versão do produto: 3.2, 3.3
27-10-2020
Clique para ver a versão atualizada que ainda não foi traduzida

Equilíbrio de fluxo no ponto de ajuste de fluxo mínimo, intermédio ou máximo

Usando a aplicação móvel eCommission SmartX Controllers, equilibra o fluxo numa unidade VAV em cada ponto de ajuste designado para obter o fluxo de ar desejado.

Pode selecionar um, dois ou três pontos de ajuste de fluxo para equilíbrio de fluxo. O ponto de ajuste de fluxo mínimo é selecionado por defeito. Para além disso, também pode selecionar o ponto de ajuste de fluxo intermédio.

Nota

Na vista Pontos de ajuste de equilíbrio de ar , o ponto de ajuste Fluxo intermédio está vazio por defeito. No entanto, é recomendado que inclua este ponto de ajuste para o equilíbrio de fluxo. Embora o ponto de ajuste máximo não tenha uma caixa de verificação, continua a ser obrigatório que inclua também esse ponto de ajuste. Fazer isto permite-lhe atingir uma maior precisão de fluxo ao longo de todo o intervalo de fluxo operacional da unidade VAV.

Mostrar mais
action_close

A função de equilíbrio de fluxo da aplicação móvel eCommission SmartX Controllers é usada para o equilíbrio de ar em blocos de terminais controlados por controladores MP-V. Esta função automatiza a maioria dos procedimentos de equilíbrio de ar, mas também permite verificar manualmente o equilíbrio de fluxo mudando o amortecedor para uma posição, um ponto de ajuste de fluxo ou um valor de fluxo específico.

Equilíbrio de fluxo, também conhecido como equilíbrio de ar, é o processo utilizado para calibrar uma unidade terminal VAV instalada, para que o fluxo de ar indicado pelo controlador VAV seja preciso em relação ao fluxo de ar real fornecido pela unidade terminal VAV.

Após o eletricista instalar, cablar e ligar o MP-V, o controlador calibra automaticamente o curso do amortecedor. No arranque, o MP-V calibra automaticamente o ângulo do curso do amortecedor, rodando o amortecedor até cada batente mecânico. Após o MP-V ter concluído este processo, fica pronto a ser acedido a partir da aplicação eCommission para proceder ao equilíbrio de fluxo.

Ao selecionar um MP-V a partir da aplicação eCommission, é automaticamente criado um objeto de Dados de volume de ar variável no controlador. Este objeto possui valores de leitura do terminal de sensor de fluxo de ar e valores que configuram o Controlo de amortecedor 1 do MP-V. O MP-V também contém lógica de auxílio à calibração do equilíbrio de fluxo.

Para mais informações, consulte eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview .

Nota

A aplicação eCommission apenas suporta equilíbrio de fluxo para MP-V com o objeto de dados Volume de ar variável . A aplicação eCommission não suporta equilíbrio de fluxo para MP-V com programas de equilíbrio personalizados.

Fluxo de equilíbrio de fluxo

Utilize este fluxo de trabalho para executar o equilíbrio de fluxo num único controlador MP-V com a aplicação móvel eCommission SmartX Controllers. Consulte a secção após o fluxograma para obter informações relacionadas. Para mais informações, consulte Fluxo de trabalho de técnico de equilíbrio de fluxo .

Configurar pontos de ajuste

Configure os pontos de ajuste do controlador MP-V para definir os parâmetros que equilibram o controlador. Estes pontos de ajuste incluem o ponto de ajuste de fluxo máximo, selecionado por defeito, e os pontos de ajuste intermédio e mínimo, que são opcionais. Para mais informações, consulte Configurar pontos de ajuste de controlador MP-V .

Equilíbrio de fluxo em pontos de ajuste

Usando a aplicação móvel eCommission SmartX Controllers, equilibra o fluxo numa unidade VAV em cada ponto de ajuste designado para obter o fluxo de ar desejado.

Para mais informações, consulte Equilíbrio de fluxo no ponto de ajuste de fluxo mínimo, intermédio ou máximo .

Executar saída manual

Após concluir o processo de equilíbrio de fluxo automatizado, pode fazer uma saída manual para verificar e comandar os valores do fluxo de ar para um ou vários controladores MP-V.

Para mais informações, consulte Executar saída manual de fluxo de ar .

Verificar rotação do amortecedor

É possível verificar manualmente a direção da rotação do amortecedor de um MP-V para determinar se o atuador roda no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio para abrir.

Para mais informações, consulte Verificar manualmente a direção de rotação do amortecedor .

Relatórios de equilíbrio de fluxo

A aplicação móvel eCommission SmarX Controllers permite ao utilizador gerar um relatório de equilíbrio de fluxo que documenta vários valores:

  • Capacidade da caixa a 1 pol. de H2O (249 Pa)

  • Fluxo medido na caixa

  • Fluxo medido no capô para cada ponto de ajuste utilizado durante o equilíbrio

  • Curso e rotação do atuador

  • Data e hora de equilíbrio de fluxo

  • Comentários

Com a aplicação eCommission, o utilizador pode criar, anexar e apagar relatórios de equilíbrio de fluxo. Os relatórios de equilíbrio de fluxo são armazenados no dispositivo móvel da aplicação eCommission e podem ser recuperados e partilhados usando as aplicações de ficheiros e e-mail desse dispositivo móvel ou computador portátil com Windows 10.

Para mais informações, consulte Relatórios de equilíbrio de fluxo .

Para equilibrar o fluxo no ponto de ajuste de fluxo mínimo, intermédio ou máximo
  1. Na aplicação eCommission, na página Definições de dispositivo , clique em Equilíbrio de fluxo .

  2. Na página Pontos de ajuste de equilíbrio de fluxo , observe a caixa de verificação junto da caixa Fluxo mínimo .

  3. Introduza os valores de ponto de ajuste para o Fluxo mínimo , Fluxo intermédio , Fluxo máximo e clique em Próximo .

    A aplicação eCommission emite uma mensagem e depois verifica que o amortecedor está na posição fechada antes de calcular o desvio da pressão de velocidade. Se não estiver atualmente fechado, a mesma aguarda o fecho.

    Neste ponto, o desvio é calculado no processo de equilíbrio de fluxo para resolver quaisquer erros de desvio zero da pressão de velocidade potencialmente significativa. Tais erros podem interferir com o controlo de fluxo perto dos pontos de ajuste de fluxo mínimo.

    A leitura de pressão para pressão de velocidade é depois calculada durante 10 segundos.

  4. Depois do cálculo do desvio estar concluído, clique em Sim para aceitar a alteração e implementar o valor no controlador e continue.

  5. Clique em Não para ignorar o cálculo de desvio zero.

    De seguida, a aplicação continua e calcula os pontos de ajuste de fluxo mínimo, intermédio e máximo.

Quando os cálculos estiverem concluídos, a unidade VAV é equilibrado de fluxo nos pontos de ajuste selecionados. Agora, está pronto a fazer a saída manual.

  • Fluxo de trabalho de técnico de equilíbrio de fluxo
  • Equilíbrio de fluxo
  • Configurar pontos de ajuste de controlador MP-V
  • Executar saída manual de fluxo de ar