earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023, 2024
10/09/2024

Conexión a red de controladores de BACnet/IP mediante un router wifi

Si utiliza un router wifi que contenga un servidor DHCP, puede establecer temporalmente una red wifi para conectar la aplicación móvil Commission de forma inalámbrica a la red de controladores BACnet/IP.

Mostrar más
action_close

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

Puede encontrar información relacionada en las secciones siguientes al gráfico.

 
action_zoom_plus_stroke Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
Figura: Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
Descargar, instalar y activar la aplicación móvil Commission

Descargue, instale y active la aplicación móvil Commission. A continuación, acepte el acuerdo de Condiciones de uso .

Para obtener más información, consulte Inicio de sesión en la aplicación móvil Commission .

Encender los controladores

Encender los controladores BACnet/IP

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-C .

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-V .

Para obtener más información, consulte Powering Up an RP-V Controller .

Preparar una conexión inalámbrica o por cable para la aplicación móvil Commission

Prepare una conexión inalámbrica o por cable para utilizarla con el dispositivo móvil con la aplicación móvil Commission.

Tipo de conexión

Más información

Conexión por cable a un solo controlador

Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador BACnet/IP .

Conexión por cable a una red de controladores

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP por cable .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un router wifi

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de BACnet/IP mediante un router wifi .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP mediante un punto de acceso inalámbrico .

Iniciar la aplicación móvil Commission y descubrir los controladores

Inicie la aplicación móvil Commission y, a continuación, encuentre los controladores BACnet/IP en la red.

Para obtener más información, consulte Inicio de sesión en la aplicación móvil Commission .

Conectarse a una red de controladores BACnet/IP mediante el router wifi
  1. Configure el servidor DHCP en el router wifi como sea necesario, incluido el rango de dirección IP adecuado.

  2. Establezca la configuración de red del dispositivo móvil que ejecuta la aplicación móvil Commission para conectarlo al router wifi.

  3. En el dispositivo móvil, habilite el wifi y, a continuación, conéctese a la red inalámbrica.

  4. En la aplicación móvil Commission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi para iniciar

     
    action_zoom_plus_stroke
    la conexión de red inalámbrica.

  5. En la vista Lista de dispositivos , seleccione los controladores BACnet/IP para establecer la conexión.

Al utilizar la aplicación móvil Commission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en los controladores BACnet/IP conectados.

  • Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
  • Cannot Connect Using Mobile Device with Data Plan