earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023, 2024
10/09/2024

Conexión por cable a un solo controlador BACnet/IP

Si ejecuta la aplicación móvil Commission en un ordenador portátil con el sistema operativo Windows, puede conectarse directamente a un controlador BACnet/IP mediante un cable Ethernet. Si lo prefiere, puede utilizar un conmutador Ethernet para conectar el ordenador y el controlador BACnet/IP.

Mostrar más
action_close

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

Puede encontrar información relacionada en las secciones siguientes al gráfico.

 
action_zoom_plus_stroke Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
Figura: Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
Descargar, instalar y activar la aplicación móvil Commission

Descargue, instale y active la aplicación móvil Commission. A continuación, acepte el acuerdo de Condiciones de uso .

Para obtener más información, consulte Inicio de sesión en la aplicación móvil Commission .

Encender los controladores

Encender los controladores BACnet/IP

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-C .

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-V .

Para obtener más información, consulte Powering Up an RP-V Controller .

Preparar una conexión inalámbrica o por cable para la aplicación móvil Commission

Prepare una conexión inalámbrica o por cable para utilizarla con el dispositivo móvil con la aplicación móvil Commission.

Tipo de conexión

Más información

Conexión por cable a un solo controlador

Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador BACnet/IP .

Conexión por cable a una red de controladores

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP por cable .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un router wifi

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de BACnet/IP mediante un router wifi .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP mediante un punto de acceso inalámbrico .

Iniciar la aplicación móvil Commission y descubrir los controladores

Inicie la aplicación móvil Commission y, a continuación, encuentre los controladores BACnet/IP en la red.

Para obtener más información, consulte Inicio de sesión en la aplicación móvil Commission .

Para conectar por cable a un solo controlador BACnet/IP
  1. Configure las conexiones de red en el ordenador con la aplicación móvil Commission y el controlador BACnet/IP para el direccionamiento DHCP.

    Para obtener más información, consulte Configuración de los ajustes del dispositivo BACnet/IP .

  2. Conecte un cable Ethernet desde el ordenador con la aplicación móvil Commission hasta el puerto 1 del controlador BACnet/IP. Si está utilizando un conmutador Ethernet, conecte el ordenador y el controlador al conmutador mediante cables Ethernet.

    Aviso

    Puesto que no se utiliza un servidor DHCP real, el ordenador con la aplicación móvil Commission y el controlador BACnet/IP asignarán direcciones IP locales de enlace.

  3. En la aplicación móvil Commission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi para iniciar la

     
    action_zoom_plus_stroke
    conexión de red por Ethernet.

  4. En la vista Lista de dispositivos , seleccione el controlador BACnet/IP para establecer la conexión.

Al utilizar la aplicación móvil Commission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en el controlador BACnet/IP conectado.

  • Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
  • Configuración de los ajustes del dispositivo BACnet/IP