earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023, 2024
10/09/2024

Conexión a red de controladores BACnet/IP mediante un punto de acceso inalámbrico

Puede utilizar un punto de acceso inalámbrico para conectar la aplicación móvil Commission a la red de controladores BACnet/IP.

Mostrar más
action_close

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

Puede encontrar información relacionada en las secciones siguientes al gráfico.

 
action_zoom_plus_stroke Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
Figura: Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
Descargar, instalar y activar la aplicación móvil Commission

Descargue, instale y active la aplicación móvil Commission. A continuación, acepte el acuerdo de Condiciones de uso .

Para obtener más información, consulte Inicio de sesión en la aplicación móvil Commission .

Encender los controladores

Encender los controladores BACnet/IP

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-C .

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-V .

Para obtener más información, consulte Powering Up an RP-V Controller .

Preparar una conexión inalámbrica o por cable para la aplicación móvil Commission

Prepare una conexión inalámbrica o por cable para utilizarla con el dispositivo móvil con la aplicación móvil Commission.

Tipo de conexión

Más información

Conexión por cable a un solo controlador

Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador BACnet/IP .

Conexión por cable a una red de controladores

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP por cable .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un router wifi

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de BACnet/IP mediante un router wifi .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP mediante un punto de acceso inalámbrico .

Iniciar la aplicación móvil Commission y descubrir los controladores

Inicie la aplicación móvil Commission y, a continuación, encuentre los controladores BACnet/IP en la red.

Para obtener más información, consulte Inicio de sesión en la aplicación móvil Commission .

Conectar a una red de controladores BACnet/IP mediante un punto de acceso inalámbrico
  1. Confirme que el punto de acceso está conectado a una red por cable que contenga un servidor DHCP.

  2. Establezca la configuración de red del dispositivo móvil que ejecuta la aplicación móvil Commission para conectarlo a la red wifi que contiene los controladores BACnet/IP.

  3. En el dispositivo móvil, habilite el wifi y, a continuación, conéctese a la red inalámbrica.

  4. En la aplicación móvil Commission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi para iniciar

     
    action_zoom_plus_stroke
    la conexión de red inalámbrica.

  5. En la vista Lista de dispositivos , seleccione los controladores BACnet/IP para establecer la conexión.

Al utilizar la aplicación móvil Commission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en los controladores BACnet/IP conectados.

  • Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
  • Cannot Connect Using Mobile Device with Data Plan