Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2
12/08/2019

Conexión a red de controladores de SmartX IP mediante un router wifi

Si utiliza un router wifi que contenga un servidor DHCP, puede establecer temporalmente una red wifi para conectar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers de forma inalámbrica a la red de controladores SmartX IP.

Mostrar más
action_close

Utilice este flujo de trabajo para conectar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers a controladores SmartX IP.

Puede encontrar información relacionada en las secciones siguientes al gráfico.

 
action_zoom_plus_stroke Flujo de trabajo de conexión de la aplicación eCommission
Figura: Flujo de trabajo de conexión de la aplicación eCommission
Descargar, instalar y activar la aplicación eCommission

Descargue, instale y active la aplicación eCommission. A continuación, acepte el acuerdo de licencia de usuario final.

Para obtener más información, consulte Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Para obtener más información, consulte Ejecución y activación de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Encender los controladores

Encender los controladores SmartX IP

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-C .

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-V .

Preparar una conexión inalámbrica o por cable para la aplicación eCommission

Prepare una conexión inalámbrica o por cable para utilizarla con el dispositivo móvil con la aplicación eCommission.

Tipo de conexión

Más información

Conexión por cable a un solo controlador

Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador SmartX IP .

Conexión por cable a una red de controladores

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores SmartX IP por cable .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un router wifi

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de SmartX IP mediante un router wifi .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores SmartX IP mediante un punto de acceso inalámbrico .

Iniciar la aplicación eCommission y descubrir los controladores

Inicie la aplicación eCommission y, a continuación, encuentre los controladores SmartX IP en la red.

Para obtener más información, consulte Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Conectarse a una red de controladores SmartX IP mediante el router wifi
  1. Configure el servidor DHCP en el router wifi como sea necesario, incluido el rango de dirección IP adecuado.

  2. Establezca la configuración de red del dispositivo móvil que ejecuta la aplicación eCommission para conectarlo al router wifi.

  3. En el dispositivo móvil, habilite el wifi y, a continuación, conéctese a la red inalámbrica.

  4. En la aplicación eCommission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi

     
    action_zoom_plus_stroke
    para iniciar la conexión de red inalámbrica.

  5. En la vista Lista de dispositivos , seleccione los controladores SmartX IP para establecer la conexión.

Al utilizar la aplicación eCommission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en los controladores SmartX IP conectados.

  • Flujo de trabajo de conexión para la aplicación eCommission
  • No se puede establecer la conexión mediante un dispositivo móvil con plan de datos