Utilice este flujo de trabajo para conectar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers a controladores SmartX IP.
Puede encontrar información relacionada en las secciones siguientes al gráfico.
Descargue, instale y active la aplicación eCommission. A continuación, acepte el acuerdo de licencia de usuario final.
Para obtener más información, consulte Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .
Para obtener más información, consulte Ejecución y activación de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .
Encender los controladores SmartX IP
Para obtener más información, consulte Powering Up MP-C .
Para obtener más información, consulte Powering Up MP-V .
Prepare una conexión inalámbrica o por cable para utilizarla con el dispositivo móvil con la aplicación eCommission.
Tipo de conexión |
Más información |
Conexión por cable a un solo controlador |
Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador SmartX IP . |
Conexión por cable a una red de controladores |
Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores SmartX IP por cable . |
Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un router wifi |
Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de SmartX IP mediante un router wifi . |
Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico |
Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores SmartX IP mediante un punto de acceso inalámbrico . |
Inicie la aplicación eCommission y, a continuación, encuentre los controladores SmartX IP en la red.
Para obtener más información, consulte Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .