earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un routeur Wi-Fi

À l'aide d'un routeur WiFi contenant un serveur DHCP, vous pouvez configurer temporairement un réseau WiFi pour connecter sans fil l'application mobile Commission au réseau de contrôleurs BACnet/IP.

Afficher plus
action_close

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

Les sections qui suivent l'organigramme contiennent des informations connexes.

 
action_zoom_plus_stroke Flux de travail de connexion à l'application mobile Commission
Figure : Flux de travail de connexion à l'application mobile Commission
Télécharger, installer et se connecter à l'application mobile Commission

Téléchargez, installez et connectez-vous à l'application mobile Commission, puis acceptez le contrat des Conditions d'utilisation .

Pour plus d'informations, voir Connexion à l'application mobile Commission .

Mettre les contrôleurs sous tension

Mettez les contrôleurs BACnet/IP sous tension.

Préparer une connexion filaire ou sans fil pour l'application mobile Commission

Préparez une connexion filaire ou sans fil à utiliser avec l'appareil mobile pour l'application mobile Commission.

Type de connexion

Plus d'informations

Connexion filaire à un seul contrôleur

Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul contrôleur BACnet/IP par câble .

Connexion filaire à un réseau de contrôleurs

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP par câble .

Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un routeur WiFi

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un routeur Wi-Fi .

Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un point d'accès sans fil

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un point d'accès sans fil .

Démarrer l'application mobile Commission et découvrir les contrôleurs

Lancez l'application mobile Commission, puis découvrez les contrôleurs BACnet/IP sur le réseau.

Pour plus d'informations, voir Connexion à l'application mobile Commission .

Pour vous connecter à un réseau de contrôleurs BACnet/IP via le routeur WiFi
  1. Configurez le serveur DHCP sur le routeur WiFi si nécessaire, y compris une plage d'adresses IP appropriée.

  2. Configurez les paramètres réseau sur l'appareil mobile exécutant l'application mobile Commission pour vous connecter au routeur WiFi.

  3. Sur l'appareil mobile, activez le WiFi, puis connectez-vous au réseau sans fil.

  4. Dans l'application mobile Commission, dans l'écran Sélectionner une connexion, sélectionnez l'icône WiFi

     
    action_zoom_plus_stroke
    pour démarrer la mise en réseau sans fil.

  5. Dans la vue Liste des dispositifs , sélectionnez les contrôleurs BACnet/IP pour établir la connexion.

À l'aide de l'application mobile Commission, vous pouvez désormais effectuer des tâches sur les contrôleurs BACnet/IP connectés selon vos besoins.

  • Flux de travail de connexion pour l'application mobile Commission
  • Cannot Connect Using Mobile Device with Data Plan