earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un point d'accès sans fil

Vous pouvez utiliser un point d'accès sans fil pour connecter l'application mobile Commission au réseau du contrôleur BACnet/IP.

Afficher plus
action_close

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

Les sections qui suivent l'organigramme contiennent des informations connexes.

 
action_zoom_plus_stroke Flux de travail de connexion à l'application mobile Commission
Figure : Flux de travail de connexion à l'application mobile Commission
Télécharger, installer et se connecter à l'application mobile Commission

Téléchargez, installez et connectez-vous à l'application mobile Commission, puis acceptez le contrat des Conditions d'utilisation .

Pour plus d'informations, voir Connexion à l'application mobile Commission .

Mettre les contrôleurs sous tension

Mettez les contrôleurs BACnet/IP sous tension.

Préparer une connexion filaire ou sans fil pour l'application mobile Commission

Préparez une connexion filaire ou sans fil à utiliser avec l'appareil mobile pour l'application mobile Commission.

Type de connexion

Plus d'informations

Connexion filaire à un seul contrôleur

Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul contrôleur BACnet/IP par câble .

Connexion filaire à un réseau de contrôleurs

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP par câble .

Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un routeur WiFi

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un routeur Wi-Fi .

Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un point d'accès sans fil

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un point d'accès sans fil .

Démarrer l'application mobile Commission et découvrir les contrôleurs

Lancez l'application mobile Commission, puis découvrez les contrôleurs BACnet/IP sur le réseau.

Pour plus d'informations, voir Connexion à l'application mobile Commission .

Pour vous connecter à un réseau de contrôleurs BACnet/IP via un point d'accès sans fil
  1. Vérifiez que le point d'accès est connecté à un réseau câblé contenant un serveur DHCP.

  2. Configurez les paramètres réseau sur l'appareil mobile exécutant l'application mobile Commission pour vous connecter au réseau Wi-Fi contenant les contrôleurs BACnet/IP.

  3. Sur l'appareil mobile, activez le WiFi puis connectez-vous au réseau sans fil.

  4. Dans l'application mobile Commission, dans l'écran Sélectionner une connexion, sélectionnez l'icône WiFi

     
    action_zoom_plus_stroke
    pour démarrer la mise en réseau sans fil.

  5. Dans la vue Liste des dispositifs , sélectionnez les contrôleurs BACnet/IP pour établir la connexion.

À l'aide de l'application mobile Commission, vous pouvez désormais effectuer des tâches sur les contrôleurs BACnet/IP connectés selon vos besoins.

  • Flux de travail de connexion pour l'application mobile Commission
  • Cannot Connect Using Mobile Device with Data Plan