earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP par câble

En exécutant l'application mobile Commission sur un ordinateur portable Windows, vous pouvez vous connecter directement à un port Ethernet sur un contrôleur BACnet/IP en réseau ou utiliser un commutateur Ethernet pour vous connecter à un groupe de contrôleurs.

Afficher plus
action_close

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

Les sections qui suivent l'organigramme contiennent des informations connexes.

 
action_zoom_plus_stroke Flux de travail de connexion à l'application mobile Commission
Figure : Flux de travail de connexion à l'application mobile Commission
Télécharger, installer et se connecter à l'application mobile Commission

Téléchargez, installez et connectez-vous à l'application mobile Commission, puis acceptez le contrat des Conditions d'utilisation .

Pour plus d'informations, voir Connexion à l'application mobile Commission .

Mettre les contrôleurs sous tension

Mettez les contrôleurs BACnet/IP sous tension.

Préparer une connexion filaire ou sans fil pour l'application mobile Commission

Préparez une connexion filaire ou sans fil à utiliser avec l'appareil mobile pour l'application mobile Commission.

Type de connexion

Plus d'informations

Connexion filaire à un seul contrôleur

Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul contrôleur BACnet/IP par câble .

Connexion filaire à un réseau de contrôleurs

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP par câble .

Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un routeur WiFi

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un routeur Wi-Fi .

Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un point d'accès sans fil

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un point d'accès sans fil .

Démarrer l'application mobile Commission et découvrir les contrôleurs

Lancez l'application mobile Commission, puis découvrez les contrôleurs BACnet/IP sur le réseau.

Pour plus d'informations, voir Connexion à l'application mobile Commission .

Pour vous connecter à un réseau de contrôleurs BACnet/IP par câble
  1. Configurez les connexions réseau sur l'ordinateur de l'application mobile Commission et les contrôleurs BACnet/IP :

    Pour plus d'informations, voir Configuration des paramètres du périphérique BACnet/IP .

    • Si le réseau contient un serveur DHCP, configurez ces connexions réseau pour l'adressage DHCP.

    • Si le réseau ne contient pas de serveur DHCP, configurez ces connexions réseau pour l'adressage IP statique.

  2. Connectez un câble Ethernet entre l'ordinateur de l'application mobile Commission et le port 1 d'un contrôleur BACnet/IP sur le réseau. Si vous utilisez un commutateur Ethernet, connectez l'ordinateur et les contrôleurs au commutateur à l'aide de câbles Ethernet.

  3. Dans l'application mobile Commission, dans la vue Sélectionner une connexion, sélectionnez l'icône WiFi

     
    action_zoom_plus_stroke
    de BACnet/IP pour démarrer la mise en réseau Ethernet.

  4. Dans la vue Liste des dispositifs , sélectionnez les contrôleurs BACnet/IP pour établir les connexions.

À l'aide de l'application mobile Commission, vous pouvez désormais effectuer des tâches sur les contrôleurs BACnet/IP connectés selon vos besoins.

  • Flux de travail de connexion pour l'application mobile Commission
  • Configuration des paramètres du périphérique BACnet/IP