earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, MP-V
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.0, 3.1
2020/6/10

在最大、中间或最小流量设定点进行风量平衡

使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以在每个指定的设定点上对 VAV 单元进行风量平衡,以达到想要的空气流量。

可以选择一个、两个或三个流量设定点进行风量平衡。默认选择最大流量设定点。此外,您还可以选择中间流量设定点或最小流量设定点或这两者。VAV 单元在选定的设定点处依次自动进行风量平衡,每个设定点使用相同的过程。

重要:

空气平衡设定点 视图中, 中间流量 最小流量 设定点复选框默认清除。但是,除了 最大流量 设定点之外,建议包含一个或两个这些设定点用于风量平衡。这样做可以让您在整个 VAV 单元的运行流量范围内实现更高的流量精度。

显示更多
action_close

eCommission SmartX Controllers 移动应用程序的风量平衡功能用于对 MP-V 控制器控制的接线盒实现空气平衡。此功能可自动执行大部分空气平衡程序,但它也可让您通过将风阀驱动到指定位置、流量设定点或流量值来手动检出风量平衡。

风量平衡(也称为空气平衡)是用于校准已安装的 VAV 终端单元的过程,以使 VAV 控制器指示的气流相对于由 VAV 终端单元提供的真实气流来说是精确的。

在电工安装、接线并将 MP-V 通电之后,控制器自动校准阻尼器冲程。在启动之后,MP-V 将自动执行阻尼器冲程角度校准,在其中阻尼器旋转至每个机械末端止挡。在 MP-V 完成该过程之后,即可通过 eCommission 应用程序访问它,以执行风量平衡。

当您从 eCommission 应用程序选择 MP-V 时,将在控制器中自动创建变风量数据对象。该对象具有读取空气流传感器终端的值以及配置 MP-V 的阻尼器控件 1 的值。MP-V 还包含逻辑来辅助风量平衡校准。

有关更多信息,请参阅 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序概述 .

注释:

eCommission 应用程序仅支持带数据对象 变风量 的 MP-V 的风量平衡。eCommission 应用程序不支持带自定义平衡程序的 MP-V 的风量平衡。

风量平衡工作流程

使用此工作流程可利用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序执行单个 MP-V 控制器上的风量平衡。相关信息可在流程图后的章节中找到。 有关更多信息,请参阅 风量平衡人员工作流程 .

配置设定点

可以配置 MP-V 控制器设定点以准备使控制器达到风量平衡的参数。这些设定点包括默认选择的最大流量设定点以及可选的中间和最小流量设定点。 有关更多信息,请参阅 配置 MP-V 控制器设定点 .

设定点处的风量平衡

使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以在每个指定的设定点上对 VAV 单元进行风量平衡,以达到想要的空气流量。

有关更多信息,请参阅 在最大、中间或最小流量设定点进行风量平衡 .

执行手动检出

完成自动风量平衡过程后,您可以使用手动检出来验证和命令一个或多个 MP-V 控制器的空气流量值。

有关更多信息,请参阅 执行气流的手动检出 .

验证阻尼器旋转

您可以手动核实 MP-V 阻尼器的旋转方向,以确定执行器是顺时针还是逆时针旋转打开。

有关更多信息,请参阅 手动验证风阀旋转的方向 .

风量平衡报告

eCommission SmarX Controllers 移动应用程序向用户提供生成风量平衡报告的方式,该报告记录数个值:

  • 1 inch H20 (249 Pa) 时的箱容量

  • 箱测量的流量

  • 平衡期间对每个设定点使用的罩测得的流量

  • 执行器冲程和旋转

  • 风量平衡时间和日期

  • 任何注释

使用 eCommission 应用程序,您可以创建、补充和删除风量平衡报告。风量平衡报告存储在 eCommission 应用程序移动设备上,可以使用该移动设备或 Windows 10 笔记本电脑的文件和电子邮件应用程序进行检索和共享。

有关更多信息,请参阅 风量平衡报告 .

在最大、中间或最小流量设定点进行风量平衡
  1. 随着风量平衡过程的开始,eCommission 应用程序自动检查风阀是否正确旋转。如果显示消息,说明旋转方向不正确,请选择允许应用程序自动更正旋转方向或解除消息。

  2. 最大流量点平衡 视图中,选择 信息 图标

     
    action_zoom_plus_stroke
    展开 当前状态 窗格。与 VAV 单元相关的流量信息将显示。

    注释:

    在最大流量下的风量平衡过程中,MP-V 控制器的执行机构旋转风阀,风阀将被驱动,直到在流量设定点产生稳定的流量。

  3. 监测 箱测量的流量 ,直到其值达到设定点并在公差范围内保持 10 秒,表示流量已稳定。

    重要:

    空气平衡设定点 视图中, 流量公差 值定义在 eCommission 应用程序自动前进之前,测得的箱流量必须与相关设定点接近的程度,以便风量平衡人员可以测量并记录扩散器流量值。

  4. 在终端箱被平衡时,在其中一个出口扩散器上放置一个流量罩,然后记录流量。对终端箱上的任何其他出口扩散器重复此操作。

  5. 选择窗口的灰色部分以打开 最大点平衡 视图。

  6. 扩散器 1 流量 框中,输入上一步中记录的所测流量值。

  7. 扩散器 2 流量 框中,输入下一个测得的流量值。

  8. 继续输入任何其他出口扩散器的所测流量值。

    注释:

    通过扩散器值的总和,计算 罩测得的流量 。例如,如果您有两个扩散器,罩测得的流量将为 Diffuser1 和 Diffuser2 测量的总和。罩测得的流量应当和 箱测量的流量 值相似。

  9. 注释 字段,输入要添加至空气平衡报告的注释。

  10. 选择 下一步 。完成最大流量设定点处的风量平衡后,如果选择了 eCommission 应用程序,它将自动执行中间和最小流量设定点的风量平衡。

VAV 单元在选定的设定点处进行风量平衡。现在您已准备好执行手动检出。

  • 风量平衡人员工作流程
  • 风量平衡
  • 配置 MP-V 控制器设定点
  • 执行气流的手动检出