earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, MP-V
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
2020/6/9
请点击查看尚未翻译的更新版本

手动验证风阀旋转的方向

您可以手动核实 MP-V 阻尼器的旋转方向,以确定执行器是顺时针还是逆时针旋转打开。

显示更多
action_close

eCommission SmartX Controllers 移动应用程序的风量平衡功能用于对 MP-V 控制器控制的接线盒实现空气平衡。此功能可自动执行大部分空气平衡程序,但它也可让您通过将风阀驱动到指定位置、流量设定点或流量值来手动检出风量平衡。

风量平衡(也称为空气平衡)是用于校准已安装的 VAV 终端单元的过程,以使 VAV 控制器指示的气流相对于由 VAV 终端单元提供的真实气流来说是精确的。

在电工安装、接线并将 MP-V 通电之后,控制器自动校准阻尼器冲程。在启动之后,MP-V 将自动执行阻尼器冲程角度校准,在其中阻尼器旋转至每个机械末端止挡。在 MP-V 完成该过程之后,即可通过 eCommission 应用程序访问它,以执行风量平衡。

当您从 eCommission 应用程序选择 MP-V 时,将在控制器中自动创建变风量数据对象。该对象具有读取空气流传感器终端的值以及配置 MP-V 的阻尼器控件 1 的值。MP-V 还包含逻辑来辅助风量平衡校准。

有关更多信息,请参阅 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序概述 .

注释:

eCommission 应用程序仅支持带数据对象 变风量 的 MP-V 的风量平衡。eCommission 应用程序不支持带自定义平衡程序的 MP-V 的风量平衡。

风量平衡工作流程

使用此工作流程可利用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序执行单个 MP-V 控制器上的风量平衡。相关信息可在流程图后的章节中找到。 有关更多信息,请参阅 风量平衡人员工作流程 .

配置设定点

可以配置 MP-V 控制器设定点以准备使控制器达到风量平衡的参数。这些设定点包括默认选择的最大流量设定点以及可选的中间和最小流量设定点。 有关更多信息,请参阅 配置 MP-V 控制器设定点 .

设定点处的风量平衡

使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以在每个指定的设定点上对 VAV 单元进行风量平衡,以达到想要的空气流量。

有关更多信息,请参阅 在最大、中间或最小流量设定点进行风量平衡 .

执行手动检出

完成自动风量平衡过程后,您可以使用手动检出来验证和命令一个或多个 MP-V 控制器的空气流量值。

有关更多信息,请参阅 执行气流的手动检出 .

验证阻尼器旋转

您可以手动核实 MP-V 阻尼器的旋转方向,以确定执行器是顺时针还是逆时针旋转打开。

有关更多信息,请参阅 手动验证风阀旋转的方向 .

风量平衡报告

eCommission SmarX Controllers 移动应用程序向用户提供生成风量平衡报告的方式,该报告记录数个值:

  • 1 inch H20 (249 Pa) 时的箱容量

  • 箱测量的流量

  • 平衡期间对每个设定点使用的罩测得的流量

  • 执行器冲程和旋转

  • 风量平衡时间和日期

  • 任何注释

使用 eCommission 应用程序,您可以创建、补充和删除风量平衡报告。风量平衡报告存储在 eCommission 应用程序移动设备上,可以使用该移动设备或 Windows 10 笔记本电脑的文件和电子邮件应用程序进行检索和共享。

有关更多信息,请参阅 风量平衡报告 .

手动验证风阀旋转的方向
  1. 在 eCommission 应用程序的 设备列表 视图中,选择待检查的 MP-V 控制器。

    注释:

    在风量平衡完成之后,风量平衡器会自动转向 验证旋转 页面。

  2. 菜单 中,选择 风量平衡

  3. 空气平衡 菜单中,选择 验证旋转

  4. 要监视 当前状态 窗格,请选择 信息 图标

     
    action_zoom_plus_stroke

  5. 如果在旋转检查过程中显示错误消息,请执行手动检查。

    有关更多信息,请参阅 MP-V 控制器旋转检查期间显示错误信息 .

  6. 完成手动检查后,重复步骤 2 和 3。

手动验证 MP-V 控制器打开风阀的旋转方向。接下来,在 手动检出 视图中,根据需要继续手动检出

  • 风量平衡人员工作流程
  • 风量平衡
  • MP-V 控制器旋转检查期间显示错误信息
  • 执行气流的手动检出