在 Windows 笔记本电脑上运行 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以直接连接到联网的 SmartX IP 控制器上的以太网端口,或使用以太网交换机连接一组控制器。
在 eCommission 应用程序计算机和 SmartX IP 控制器上配置网络连接:
有关更多信息,请参阅 配置 SmartX IP 控制器设备设置 .
如果网络包含 DHCP 服务器,请配置这些网络连接以进行 DHCP 寻址。
如果网络没有包含 DHCP 服务器,请配置这些网络连接以进行静态 IP 寻址。
在 eCommission 应用程序计算机和网络上的 SmartX IP 控制器的端口 1 之间连接以太网电缆。如果您正在使用以太网交换机,请使用以太网电缆将计算机和控制器连接到交换机。
在 eCommission 应用程序的“选择连接”视图中,选择 WiFi 图标
在 设备列表 视图中,选择 SmartX IP 控制器进行连接。
使用 eCommission 应用程序,您现在可以根据需要在连接的 SmartX IP 控制器上执行任务。