使用包含 DHCP 服务器的 WiFi 路由器,您可以临时设置 WiFi 网络,将 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序无线连接到 SmartX IP 控制器网络。
根据需要在 WiFi 路由器上配置 DHCP 服务器,包括合适的 IP 地址范围。
在运行 eCommission 应用程序的移动设备上配置网络设置以连接到 WiFi 路由器。
在移动设备上启用 WiFi,然后连接到无线网络。
在 eCommission 应用程序的“选择连接”视图中,选择 WiFi 图标
在 设备列表 视图中,选择 SmartX IP 控制器进行连接。
使用 eCommission 应用程序,您现在可以根据需要在连接的 SmartX IP 控制器上执行任务。