earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2
2019/8/12

连接和架构选项

arrow1_rotation通过有线方式连接 arrow1_rotation无线连接

您可以从多个不同的选项中选择,将 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序连接到一个或多个 SmartX IP 控制器。

通过有线方式连接

您可以使用 CAT5e 或 CAT6 以太网电缆将运行 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序的 Windows 笔记本电脑连接到一个或多个 SmartX IP 控制器,以下两种方法任选其一:

  • 直接连接到控制器上的可用以太网端口

  • 与连接了一个或多个控制器的以太网交换机的连接

重要:

当通过线把 eCommission 应用程序笔记本电脑连接至一个或多个 SmartX IP 控制器时,必须使用三种 IP 寻址方法中的一个:

  • 加入 DHCP 服务器以将动态地址分配至控制器。

  • 在不加入 DHCP 服务器的情况下,使用 AutoIP 将动态地址分配至控制器。

  • 在不加入 DHCP 服务器的情况下,将静态地址分配至控制器。

注释:

您不需要知道 eCommission 应用程序的 IP 地址,因为它不是发现 BACnet 设备所必需的。 有关更多信息,请参阅 BACnet Device Discovery .

注释:

当 SmartX IP 控制器的以太网端口 2 未被控制器网络使用时,可以使用该端口连接 eCommission 应用程序,无需中断或使用其他硬件。当 SmartX IP 控制器的以太网端口 2 被控制器网络使用时(例如,在菊花链或 RSTP 网络拓扑中),可以添加临时交换机或集线器,以确保在 eCommission 应用程序运行时保持连接。

如果将不使用以太网端口 2,您可出于网络安全目的禁用该端口,方法是配置 SmartX IP 控制器的 基本 标签上的 以太网端口 2 属性。 有关更多信息,请参阅 SmartX IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

单个控制器
 
action_zoom_plus_stroke 使用控制器上的以太网端口的有线直接连接
图: 使用控制器上的以太网端口的有线直接连接
 
action_zoom_plus_stroke 使用以太网交换机的有线连接
图: 使用以太网交换机的有线连接

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到单个 SmartX IP 控制器 .

控制器网络
 
action_zoom_plus_stroke 使用控制器上的以太网端口的有线网络连接
图: 使用控制器上的以太网端口的有线网络连接
 
action_zoom_plus_stroke 使用以太网交换机的有线网络连接
图: 使用以太网交换机的有线网络连接

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到 SmartX IP 控制器网络 .

无线连接

使用 WiFi 路由器或无线接入点将 eCommission 应用程序通过无线方式连接到 SmartX IP 控制器网络。

无线路由器

在很多情况下,可以使用包含 DHCP 服务器的 WiFi 路由器来建立临时 WiFi 网络。DHCP 服务器为 SmartX IP 控制器和 eCommission 应用程序提供 IP 地址。选择的路由器必须有可配置的 IP 地址范围。

 
action_zoom_plus_stroke 使用 WiFi 路由器的 WiFi 连接
图: 使用 WiFi 路由器的 WiFi 连接

有关更多信息,请参阅 通过 WiFi 路由器连接到 SmartX IP 控制器网络 .

无线接入点

还可以使用无线接入点将 eCommission 应用程序连接到控制器网络。接入点必须与提供 IP 地址的 DHCP 服务器联网。通常,接入点连接到配置为双 IP 的 AS-P 的端口 2。

 
action_zoom_plus_stroke 使用无线接入点的 WiFi 连接
图: 使用无线接入点的 WiFi 连接

有关更多信息,请参阅 通过无线接入点连接到 SmartX IP 控制器网络 .

  • eCommission SmartX Controllers 移动应用程序概述
  • eCommission 应用程序的连接工作流程
  • SmartX IP Controller Settings Properties – Basic Tab
  • 以有线方式连接到单个 SmartX IP 控制器
  • 以有线方式连接到 SmartX IP 控制器网络
  • 通过 WiFi 路由器连接到 SmartX IP 控制器网络
  • 通过无线接入点连接到 SmartX IP 控制器网络