Puede elegir entre varias opciones distintas para conectar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers a uno o varios controladores SmartX IP.
Puede utilizar un cable Ethernet CAT5e o CAT6 para conectar un ordenador portátil con Windows que esté ejecutando la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers a uno o más controladores SmartX IP mediante uno de estos dos métodos:
Una conexión directa a un puerto Ethernet libre en un controlador
Una conexión a un conmutador Ethernet al que también se ha conectado uno o más controladores
Al conectar el portátil con la aplicación eCommission a uno o más controladores SmartX IP por cable, debe utilizar uno de los tres métodos de direccionamiento IP:
Incluir un servidor DHCP para asignar direcciones dinámicas a los controladores.
Cuando no haya ningún servidor DHCP incluido, utilizar AutoIP para asignar direcciones dinámicas a los controladores.
Cuando no haya ningún servidor DHCP incluido, asignar direcciones estáticas a los controladores.
No es necesario que conozca la dirección IP de la aplicación eCommission puesto que no es necesaria para detectar el dispositivo BACnet. Para obtener más información, consulte BACnet Device Discovery .
Si la red del controlador no está utilizando el puerto 2 de Ethernet del controlador SmartX IP, puede conectar la aplicación eCommission mediante dicho puerto sin interrupciones o hardware adicional. Si la red del controlador está utilizando el puerto 2 de Ethernet del controlador SmartX IP (por ejemplo, en topología de red RSTP o conexión en cadena), puede añadir un conmutador o concentrador temporal para garantizar que la conectividad se mantenga mientras la aplicación eCommission esté funcionando.
Si no se va a utilizar el puerto 2 de Ethernet, puede desactivar este puerto por motivos de seguridad de la red cambiando la configuración de la propiedad Puerto Ethernet 2 en la pestaña Básico del controlador SmartX IP. Para obtener más información, consulte SmartX IP Controller Settings Properties – Basic Tab .
Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador SmartX IP .
Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores SmartX IP por cable .
Conecte la aplicación eCommission de forma inalámbrica a una red de controladores SmartX IP, mediante un router wifi o un punto de acceso inalámbrico.
En muchos casos, es posible configurar una red wifi temporal mediante un router wifi que contenga un servidor DHCP. El servidor DHCP proporciona direcciones IP a los controladores SmartX IP y a la aplicación eCommission. El router que elija debe tener un rango de dirección IP configurable.
Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de SmartX IP mediante un router wifi .
También puede conectar la aplicación eCommission a la red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso debe estar conectado en red con un servidor DHCP, que proporciona la dirección IP. Normalmente, el punto de acceso se conecta al puerto 2 del AS-P, que se configura para una IP dual.
Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores SmartX IP mediante un punto de acceso inalámbrico .