earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Options de connexion et d'architecture

arrow1_rotationConnexion par câble arrow1_rotationConnexion sans fil

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options différentes pour connecter l'application mobile Commission à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP.

Connexion par câble

Vous pouvez utiliser un câble Ethernet CAT5e ou CAT6 pour connecter un ordinateur portable Windows exécutant l'application mobile Commission à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP, en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

  • Une connexion directe à un port Ethernet libre sur un contrôleur

  • Une connexion à un commutateur Ethernet auquel un ou plusieurs contrôleurs sont également connectés

Déclaration

Lorsque vous connectez l'ordinateur portable de l'application mobile Commission à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP par câble, vous devez utiliser l'une des trois méthodes d'adressage IP :

  • Inclure un serveur DHCP pour assigner des adresses dynamiques aux contrôleurs.

  • Dans le cas où aucun serveur DHCP n'est inclus, assignez des adresses dynamiques aux contrôleurs par le biais de la fonction AutoIP.

  • Dans le cas où aucun serveur DHCP n'est inclus, assignez des adresses statiques aux contrôleurs.

Déclaration

Vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse IP de l'application mobile Commission, car elle n'est pas requise pour la découverte de périphériques BACnet.

Déclaration

Lorsque le port Ethernet 2 du contrôleur BACnet/IP n'est pas utilisé par le réseau du contrôleur, vous pouvez connecter l'application mobile Commission à l'aide de ce port sans interruption ni matériel supplémentaire. Lorsque le port Ethernet 2 du contrôleur BACnet/IP est utilisé par le réseau du contrôleur (par exemple, dans une topologie de réseau en guirlande ou RSTP), vous pouvez ajouter un commutateur ou un concentrateur temporaire pour garantir que la connectivité est maintenue pendant que l'application mobile Commission est en fonctionnement.

Si le port Ethernet 2 n'est pas utilisé, vous pouvez désactiver ce port à des fins de sécurité réseau en configurant la propriété Port Ethernet 2 dans l'onglet Basique du contrôleur BACnet/IP. Pour plus d'informations, voir BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Contrôleur unique
 
action_zoom_plus_stroke Connexion directe câblée via un port Ethernet sur le contrôleur
Figure : Connexion directe câblée via un port Ethernet sur le contrôleur
 
action_zoom_plus_stroke Connexion filaire à l'aide d'un commutateur Ethernet
Figure : Connexion filaire à l'aide d'un commutateur Ethernet

Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul contrôleur BACnet/IP par câble .

Réseau de contrôleurs
 
action_zoom_plus_stroke Connexion réseau filaire utilisant un port Ethernet sur un contrôleur
Figure : Connexion réseau filaire utilisant un port Ethernet sur un contrôleur
 
action_zoom_plus_stroke Connexion réseau câblée à l'aide d'un commutateur Ethernet
Figure : Connexion réseau câblée à l'aide d'un commutateur Ethernet

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP par câble .

Connexion sans fil

Connectez l'application mobile Commission sans fil à un réseau de contrôleur BACnet/IP, à l'aide d'un routeur WiFi ou d'un point d'accès sans fil.

Routeur sans fil

Dans de nombreux cas, il est possible de configurer un réseau WiFi temporaire, en utilisant un routeur WiFi qui contient un serveur DHCP. Le serveur DHCP fournit des adresses IP aux contrôleurs BACnet/IP et à l'application mobile Commission. Le routeur que vous choisissez doit avoir une plage d'adresses IP configurable.

 
action_zoom_plus_stroke Connexion WiFi à l'aide d'un routeur WiFi
Figure : Connexion WiFi à l'aide d'un routeur WiFi

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un routeur Wi-Fi .

Point d'accès sans fil

Vous pouvez également connecter l'application mobile Commission au réseau du contrôleur à l'aide d'un point d'accès sans fil. Le point d'accès doit être mis en réseau avec un serveur DHCP, qui sert l'adresse IP. Typiquement, le point d'accès est connecté au port 2 de l'AS-P, qui est configuré pour l'IP double.

 
action_zoom_plus_stroke Connexion WiFi en utilisant un point d'accès sans fil
Figure : Connexion WiFi en utilisant un point d'accès sans fil

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un point d'accès sans fil .

  • Présentation de l'application mobile Commission
  • Flux de travail de connexion pour l'application mobile Commission
  • BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab
  • Connexion à un seul contrôleur BACnet/IP par câble
  • Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP par câble
  • Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un routeur Wi-Fi
  • Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un point d'accès sans fil