earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: IP-IO , IP-IO 烟气控制
功能: 工程, 硬件, 烟气控制
产品版本: 2024
2023/12/11

SpaceLogic IP-IO

 
action_zoom_plus_stroke IP-IO 模块
图: IP-IO 模块

简介

SpaceLogic™ IP-IO 模块通过 BACnet/IP 对您的 HVAC 应用程序提供 I/O 扩展。模块可跨自动化服务器、BACnet/IP 控制器或第三方系统中运行的应用程序共享其 I/O 资源。借助对本地报警和本地趋势日志的支持,IP-IO 模块避免网络上不必要的流量,同时能够在本地记录重要的信息。IP-IO 模块可安装在现场设施附近,远离自动化服务器或 BACnet/IP 控制器。所有 IP-IO 模块支持可选的显示屏,其可提供输入和输出的内容和控制。

IP-IO 模块具有下述特点:

  • 板载双网口交换机

  • BACnet/SC 节点

  • 通用板载 I/O 点组合

  • 高级监控

  • 在 BMS 就位之前,Commission 移动应用程序以调试控制器

  • 全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持,提供高效的工程工具

有关可用于自动化服务器或 BACnet/IP 控制器的 IP-IO 模块的最大数量的信息,请参见架构指导方针。

IP 连接、灵活的网络拓扑以及对 ACnet/SC 应用程序的支持

IP-IO 模块基于开放协议,可简化互用性、IP 配置和设备管理,并且可以被启用为 BACnet/SC 节点,以提高网络安全性:

  • IP 寻址

  • BACnet/IP 或 BACnet/SC 通讯

  • DHCP,用于轻松地配置网络

IP-IO 模块具有双端口以太网交换机,可采用灵活的网络拓朴:

  • 星型

  • 菊花链

  • 快速生成树协议(RSTP)环网

在星型拓朴中,IP-IO 模块和 EcoStruxure BMS 主服务器各自连接到以太网交换机。可以采用菊花链拓朴将多个 IP-IO 模块连接到一起以减少安装时间和成本。如果您要快速高效地检测和恢复未工作的 IP-IO 模块,可以使用 RSTP 环型拓朴。

BACnet/SC (Secure Connect) 支持

IP-IO 模块支持作为 BACnet/SC 节点的 BACnet/SC 应用程序。这允许 IP-IO 模块在 BACnet/SC 网络中使用,这允许在私有和公共网络上在 BACnet/SeC 设备之间安全传输 BACnet 流量和信息,而不需要 BBMD、VLAN 和 VPN,因为 BACnet/SC 协议使用 WebSocket 技术和 TLS 1.3 加密。此外,BACnet/SC 使用证书管理来帮助确保只有那些被授权可位于 BACnet/SSC 网络上的设备才能在该网络上运行。

多种 I/O 点组合型号

IP-IO 模块附带具有不同 I/O 点数量的三个型号,以及通用的 I/O 点类型混合,适合广泛的应用。通用输入/输出极其灵活度,既可配置为输入也可配置为输出。

表格: 按 IP-IO 型号划分的 I/O 点类型

I/O 点类型

IP-IO-DI10

IP-IO-UIO10

IP-IO-UIO5DOFA4

数字输入

10

-

-

通用 I/O

Ub 型

-

10

5

继电器输出

A 型

-

-

3

高功率继电器输出

A 型

-

-

1

表格: 不同 I/O 点类型的配置

配置

数字量输入

通用 I/O

Ub 型

继电器输出

A 型

高功率继电器输出

A 型

数字输入

-

-

计数器输入

-

-

监测输入

-

-

-

电压输入

(0 到 10 VDC)

-

-

-

电流输入

(0 到 20 mA)

-

-

-

温度输入

-

-

-

电阻输入

-

-

-

2 线 RTD 温度输入

-

-

-

电压输出

(0 到 10 VDC)

-

-

-

数字输出

-

-

数字脉冲输出

-

-

脉宽调制输出

-

-

三态输出

-

-

-

三态脉冲输出

-

-

-

数字输入

高性价比的数字输入可用于应用中多个干接触数字输入端的感应,比如设备状态监控或报警点监控。数字输入作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。

通用输入/输出

通用输入/输出端十分适合楼宇控制系统中的温度、压力、流量、状态点和类似点类型的任意组合。

通用输入/输出作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。作为 RTD 输入,它们适用于楼宇控制系统中的温度点。作为监测输入端,它们应用于十分有必要知道线路是否被切断或短路的安全应用。这些事件为系统提供独立的报警和事件指示。

对于所有模拟输出,可定义最大和最小水平以自动检测高于范围和低于范围的值。

通用的输入/输出也可用作电压输出,无需外部偏压电阻器。因此,通用输入/输出支持各种设备,比如执行器。

继电器输出

继电器输出支持数字 A 型。A 型继电器适用于直接负载应用。

高功率继电器输出

高功率继电器输出非常适合最高 12 A 的负载,诸如电加热元件。

高级监控

I/O 模块支持本地趋势和报警,在 I/O 模块离线时支持本地操作。

通过用户定义的回滚值,I/O 模块输出将在网络中断时处于可预测的状态。

内存和实时时钟的无电池备用电源有助于防止数据丢失,允许断电后能够无缝地快速恢复。

所有 IP-IO 型号都可配备显示附加模块(与用于 MP-C 模块的相同),其具有 LCD 显示屏和五个按键。借助该模块,可手动强制模拟和数字输出以对连接至输出的设备进行测试、调试和维护。显示模块专用的处理电源确保维护应用的可靠强制。强制状态可在 EcoStruxure Building Operation WorkStation 和 WebStation 中查看,以实现精确的监测和可靠的控制。

 
action_zoom_plus_stroke 显示模块
图: 显示模块

WorkStation 允许您同时更新多个 I/O 模块的固件,停工时间极短。EcoStruxure BMS 服务器可记录为了支持 I/O 模块的备份、恢复和更换而安装的固件。服务器可托管不同固件版本的 I/O 模块。

Commission 移动应用程序

Commission 移动应用程序设计用于 IP-IO 模块的本地配置、现场部署和调试。该移动应用程序可缩短调试时间,便于灵活地实施项目,最小化网络基础设施的依赖性。

移动应用程序设计用于 Android、Apple (iOS) 和 Microsoft Windows 10 和 Windows 11 设备。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Building Commission 规格表。

 
action_zoom_plus_stroke Commission 移动应用程序
图: Commission 移动应用程序

使用 Commission 移动应用程序,您可以通过网络连接到 IP-IO 模块和 BACnet/IP 控制器。您可以使用无线接入点或网络交换机连接到本地 IP 网络上的 IP-IO 模块和 BACnet/IP 控制器的网络。

设备配置

使用 Commission 移动应用程序,您可以轻松发现 IP 网络上的 IP-IO 模块和 BACnet/IP 控制器。您可更改每个模块和控制器的配置,包括 BACnet 和 IP 网络设置、位置以及父级服务器。为了节省工程时间,您可以保存常用设备设置,并将其再次用于相同类型和型号的设备。

现场部署和 I/O 检验

Commission 移动应用程序不需要准备 EcoStruxure BMS 服务器或网络基础设施。您可以使用该移动应用程序直接将 IP-IO 应用程序加载到本地 IP-IO 模块,并部署 IP-IO 模块。通过 IP-IO 模块的 I/O 点,IP-IO 应用程序可使用 Project Configuration Tool 或 WorkStation 离线创建,同时保留对于服务器和控制器的所有外部绑定。您还可以执行 I/O 检出,以确保 IP-IO 模块的 I/O 点已组态和接线,并正确运行。

全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持

当 I/O 模块属于 EcoStruxure BMS 时可完全发挥其作用,这样有两个优势:

  • WorkStation/WebStation 界面

  • 设备发现

  • 工程效率

WorkStation/WebStation 界面

无论用户登录到哪台 EcoStruxure BMS 服务器,WorkStation 和 WebStation 都能提供一致的用户体验。用户可登录父 EcoStruxure BMS 服务器以设计、调试、监督和监视 I/O 模块和 RP 及 MP 控制器。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。

设备发现

通过 WorkStation 中的增强设备发现功能,您可以轻松地识别 BACnet 网络上的 I/O 模块,并关联 I/O 模块与其父服务器。

工程效率

I/O 模块的工程和维护可利用 EcoStruxure Building Operation 再次使用功能高效地完成。通过这些功能,您可以为整个 I/O 模块应用程序创建库项目(自定义类型),其中包括 I/O 点配置和所有必需对象,例如趋势和报警。自定义类型库中的 I/O 模块应用程序可在相同型号的所有 I/O 模块之间再次使用。您可以使用 I/O 模块应用程序作为基础,创建适用于相似应用程序的新 I/O 模块。然后,您可以编辑 I/O 模块应用程序,更改将自动复制到所有 I/O 模块,而每个 I/O 模块都保留其本地值。

WorkStation 支持 I/O 模块在线和离线工程。您可以进行在线配置更改,也可使用数据库模式进行离线更改。在数据库模式中,更改保存到 EcoStruxure Building Operation 数据库,以便于您随后将更改应用于 I/O 模块。

通过 Project Configuration Tool,您无需物理硬件即可在场外执行所有工程,最大限度地减少需要用在现场的时间。您可以在将服务器、控制器和 I/O 模块应用程序部署到现场服务器、控制器和 I/O 模块之前,虚拟运行 EcoStruxure BMS 服务器并设计 RP 和 MP 控制器和 I/O 模块。更多信息,参见 Project Configuration Tool 相关技术文件。

表格: IP-IO 的部件号

乘积

部件号

IP-IO-DI10
SXWIPIOAA10001
IP-IO-UIO10
SXWIPIOBA10001
IP-IO-UIO5DOFA4
SXWIPIOCA10001

IP-IO-DI10-BAA a

SXWIPIOAA10A01

IP-IO-UIO10-BAA a

SXWIPIOBA10A01

IP-IO-UIO5DOFA4-BAA a

SXWIPIOCA10A01

IP-IO-DI10-SMK b

SXWIPIOAA1S001

IP-IO-UIO10-SMK b

SXWIPIOBA1S001

IP-IO-UIO5DOFA4-SMK b

SXWIPIOCA1S001
  1. 符合 Buy American Act (BAA)。
  2. 批准用于 UL 864 烟雾控制系统。 烟雾控制 (SMK) 型号附带经过验证的 UL 864 软件版本,该版本可能与最新发布的软件不同。 有关在 UL 864 烟雾控制系统中使用的设备的批准软件版本的信息,请参阅《烟雾控制系统批准软件版本-EcoStruxure建筑管理》文件 01-16001-XX-en。

表格: IP-IO 配件的部件号

产品

部件号

MP-C Display a

(MP-C 强制显示模块)

SXWMPCDSP10001

MP-C-BAA DISPLAY b

(MP-C BAA 强制显示模块)

SXWMPCDSP10A01
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹
每包 25 个
SXWDINEND10001
  1. 批准用于 UL 864 烟雾控制系统。
  2. MP-C-BAA-DISPLAY 与 MP-C-15A-BAA 或 MP-C-36A-BAA 控制器一起包含在符合 Buy American Act (BAA) 的捆绑包中。 MP-C-BAA-DISPLAY 只能使用 MPC-15A-BAA 捆绑包 (SXWMPC15AB10A01) 或 MP-C36A-BAA 捆绑包 (SXWMPC36AB10A01) 的部件号订购。 MP-C-BAA-DISPLAY 在硬件和功能方面与 MP-C DISPLAY 没有区别。

有关网络连接附件的物料号的详细信息,请参阅 有关更多信息,请参阅 “产品选择指南 - EcoStruxure Building” .。

规格

交流输入
标称电压
24 伏交流
工作电压范围
+/- 20 %
频率
50/60 赫兹
最大功耗
17 VA
功率输入保护
MOV 抑制和内置保险丝
直流输入
标称电压
24 ~ 30 伏直流
工作电压范围
21 ~ 33 伏直流
最大功耗
9 W
功率输入保护
MOV 抑制和内置保险丝
环境
环境温度,操作
0 到 50 °C(32 到 122 °F),正常运行时 a
  
-40 到 +60 °C(-40 到 +140 °F ),屋顶应用,仅限于水平安装 a
环境温度,储藏
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)
最大湿度
95 % RH 无冷凝
材质
塑料火焰等级
UL94-5V
防水保护等级
IP 20
机械性能
尺寸
宽 153 x 高 110 x 深 64 毫米(宽 6.0 x 高 4.3 x 深 2.5 英尺)
 
action_zoom_plus_stroke
重量,IP-IO-DI10
包括接线端
0.337 kg (0.742 lb)
重量,IP-IO-UIO10
包括接线端
0.336 kg (0.740 lb)
重量,IP-IO-UIO5DOFA4
包括接线端
0.357 kg (0.787 lb)
建议的安装
DIN 轨或机柜内平坦表面 a
接线盒
可移除
兼容性
EcoStruxure BMS 服务器通讯
EcoStruxure Building Operation
版本 2.0.4 及更新版本
BACnet/SC 网络支持
EcoStruxure Building Operation
6.0.1 及更高版本
EcoStruxure Building Management Smoke 控制系统 a
EcoStruxure Building Operation
有关信息,请参阅烟气控制系统批准的软件修订 - EcoStruxure Building Management 文件,01-16001-XX-en。
符合相关管理机构的合规性
辐射
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
抗扰度
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
安全标准
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN IEC 63044-3;UL 916 C-UL US 列入
烟气控制产品安全 a
UL 864
实时时钟
精确,25 °C (77 °F) 时
+/-1 分钟/月
备份时间,25 °C (77 °F) 时
最短 7 天
通讯端口
以太网
双 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 USB 2.0 设备端口 (mini-B)
  
1 USB 2.0 主机端口 (type-A),5 VDC,2.5 W
通信
BACnet
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
  
BACnet/SC,端口可配置,无默认端口
  
BTL B-AAC(BACnet 应用程序专用控制器) a
CPU
频率
500 MHz
类型
ARM Cortex-A7 双核
DDR3 SDRAM
128 MB
NOR 闪存
32 MB
内存备份
128 kB,FRAM,非易失性
MP-C Display(可选)
可移除
显示屏尺寸
36.5 宽 x 17.6 高(毫米) (1.4 宽 x 0.7 高(英寸))
显示屏分辨率
128 x 64 像素
显示屏类型
FSTN 单色 LCD,白色半透反射式背光
功耗
最大 0.15 W(3.3 V 时 45 mA)
环境温度,操作
-30 至 +60 °C(-22 至 +140 °F)
环境温度,储藏
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)
最大湿度
95 % RH 无冷凝
重量
0.035 kg (0.077 lb)
符合标准
EN ISO 16484-2
数字输入,DI
通道,IP-IO-DI10
10,DI1 至 DI10
通道,IP-IO-UIO10
0
通道,IP-IO-UIO5DOFA4
0
绝对最大额定值
-0.5 ~ +24 伏直流
数字输入保护
每个数字输入上的瞬变电压抑制器
数字输入
范围
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
最小脉冲宽度
150 ms
计数器输入
范围
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
最小脉冲宽度
20 毫秒
最大频率
25 赫兹
通用输入/输出,Ub
通道,IP-IO-DI10
0
通道,IP-IO-UIO10
10 Ub,Ub1 至 Ub10
通道,IP-IO-UIO5DOFA4
5 Ub,Ub1 至 Ub5
绝对最大额定值
-0.5 ~ +24 伏直流
交流/直流转换器分辨率
16 位
通用输入/输出保护
每个通用输入/输出上的瞬变电压抑制器
数字输入
范围
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
最小脉冲宽度
150 ms
计数器输入
范围
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
最小脉冲宽度
20 毫秒
最大频率
25 赫兹
监测输入
5 伏电路,1 或 2 个电阻
监视的开关组合
仅串联,仅并联,串联和并联
电阻范围
1 ~ 10 千欧
对于双电阻配置,每个电阻都必须拥有相同的阻值 +/- 5 %
电压输入
范围
0 ~ 10 伏直流
精度
+/-(7 毫伏 + 读数的 0.2 %)
分辨率
1.0 mV
阻抗
100 千欧
电流输入
范围
0 ~ 20 毫安
精度
+/-(0.01 毫安 + 读数的 0.4 %)
复数
1 μA
阻抗
47 欧姆
电阻输入
10 欧姆 ~ 10 千欧 精度
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) 欧姆
R = 以欧姆为单位的电阻
10 ~ 60 千欧精度
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) 欧姆
R = 以欧姆为单位的电阻
温度输入(热敏电阻)
范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
支持的热敏电阻
Honeywell
20 千欧
第 I 类(连续)
10 千欧
第 II 类 (I/NET)
10 千欧
第 III 类 (Satchwell)
10 千欧
第 IV 类 (FD)
10 千欧
第 V 类(FD w/ 11k 分流器)
线性化 10 千欧
Satchwell D?T
线性化 10 千欧
Johnson Controls
2.2 千欧
Xenta
1.8 千欧
Balco
1 千欧
测量精度
20 千欧
-50 ~ -30 °C:+/-1.5 °C (-58 ~ -22 °F: +/-2.7 °F)
  
-30 ~ 0 °C: +/-0.5 °C(-22 ~ +32 °F: +/-0.9 °F)
  
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
10 千欧、2.2 千欧和 1.8 千欧
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 ~ -22 °F: +/-1.35 °F)
  
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 ~ +212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
线性化 10 千欧
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 ~ -22 °F: +/-3.6 °F)
  
-30 ~ 0 °C: +/-0.75 °C (-22 ~ +32 °F: +/-1.35 °F)
  
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
1 千欧
-50 ~ +150 °C: +/-1.0 °C (-58 ~ +302° F: +/-1.8 °F)
RTD 温度输入
支持的 RTD
Pt1000、Pt1000、Ni1000 和 LG-Ni1000
Pt1000
传感器范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

BACnet/IP 设备环境

传感器范围

测量精度

0~50 °C(32~122 °F)

-50 ~ +70 °C (-58 ~ +158 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

0~50 °C(32~122 °F)

70 ~ 150 °C (158 ~ 302 °F)

+/-0.7 °C (+/-1.3 °F)

-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-1.0 °C (+/-1.8 °F)

Ni1000
传感器范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

BACnet/IP 设备环境

传感器范围

测量精度

0~50 °C(32~122 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

LG-Ni1000
传感器范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

BACnet/IP 设备环境

传感器范围

测量精度

0~50 °C(32~122 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

RTD 温度布线
最大导线电阻
20 欧姆/导线(共 40 欧姆)
最大导线电容
60 nF
导线电阻和电容通常对应于 200 米导线。
电压输出
范围
0 ~ 10 伏直流
精度
+/-60 毫伏
复数
10 毫伏
最小负载阻值
5 千欧
负载范围
-1 ~ +2 毫安
继电器输出,DO
通道,IP-IO-DI10
0
通道,IP-IO-UIO10
0
通道,IP-IO-UIO5DOFA4
3,DO1 至 DO3
触点额定值
250 伏交流/30 伏直流,2 安,导向器负载 (C300)
开关类型
A 型继电器
  
单刀单掷
  
常开
系统接地隔离
3000 伏交流
循环寿命(电阻性负载)
至少 100,000 循环
最小脉冲宽度
100 毫秒
高功率继电器输出,DO
通道,IP-IO-DI10
0
通道,IP-IO-UIO10
0
通道,IP-IO-UIO5DOFA4
1, DO4
触点额定值
250 VAC/24 VDC,12 A,导向器负载 (B300)
开关类型
A 型继电器
  
单刀单掷
  
常开
系统接地隔离
5000 伏交流
循环寿命(电阻性负载)
至少 100,000 循环
最小脉冲宽度
100 毫秒

端子

遵守正确安装接线图和说明,包括以下说明:

  • 所有 IP-IO 型号都配有可连接 I/O 返回的 RET 接线端,因此常用底盘/信号地轨为可选项而非必选。

  • 连接到现场的独立 24 V 电源必须有电流限制,符合 UL 标准的安装限制为最大 4 安培,其他区域最高为 6 安培。

  • 如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。

 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-DI10
图: IP-IO-DI10
 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-UIO10
图: IP-IO-UIO10
 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-UIO5DOFA4
图: IP-IO-UIO5DOFA4
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • SpaceLogic MP-V
  • 调试
  • 项目配置工具 - 版本 2
  • Automated Engineering Tool
  • Architectural Guidelines 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, and 6.0.4