SmartX IP Controller – IP-IO 模块通过 BACnet/IP 对您的 HVAC 应用程序提供 I/O 扩展。模块可跨 SmartX 服务器、SmartX IP 控制器或第三方系统中运行的应用程序共享其 I/O 资源。借助对本地报警和本地趋势日志的支持,IP-IO 模块避免网络上不必要的流量,同时能够在本地记录重要的信息。IP-IO 模块可安装在现场设施附近,远离 SmartX 服务器或 SmartX IP 控制器。所有 IP-IO 模块支持可选的显示屏,其可提供输入和输出的内容和控制。
IP-IO 模块具有下述特点:
通过双端口以太网交换机启用 IP
通用板载 I/O 点组合
高可靠性
移动调试应用程序
全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持,提供高效的工程工具
有关可用于 SmartX 服务器或 SmartX IP 控制器的 IP-IO 模块的最大数量的信息,请参见架构指导方针。
IP-IO 模块基于开放协议,可简化互用性、IP 配置和设备管理:
IP 寻址
BACnet/IP 通讯
DHCP,用于轻松地配置网络
IP-IO 模块具有双端口以太网交换机,可采用灵活的网络拓朴:
星型
菊花链
快速生成树协议(RSTP)环网
在星型拓朴中,IP-IO 模块和 EcoStruxure BMS 主服务器各自连接到以太网交换机。可以采用菊花链拓朴将多个 IP-IO 模块连接到一起以减少安装时间和成本。如果您要快速高效地检测和恢复未工作的 IP-IO 模块,可以使用 RSTP 环型拓朴。
IP-IO 模块附带具有不同 I/O 点数量的三个型号,以及通用的 I/O 点类型混合,适合广泛的应用。通用输入/输出极其灵活度,既可配置为输入也可配置为输出。
I/O 点类型 |
IP-IO-DI10 |
IP-IO-UIO10 |
IP-IO-UIO5DOFA4 |
数字输入 |
10 |
- |
- |
通用 I/O Ub 型 |
- |
10 |
5 |
继电器输出 A 型 |
- |
- |
3 |
高功率继电器输出 A 型 |
- |
- |
1 |
配置 |
数字量输入 |
通用 I/O Ub 型 |
继电器输出 A 型 |
高功率继电器输出 A 型 |
数字输入 |
是 |
是 |
- |
- |
计数器输入 |
是 |
是 |
- |
- |
监测输入 |
- |
是 |
- |
- |
电压输入 (0 到 10 VDC) |
- |
是 |
- |
- |
电流输入 (0 到 20 mA) |
- |
是 |
- |
- |
温度输入 |
- |
是 |
- |
- |
电阻输入 |
- |
是 |
- |
- |
2 线 RTD 温度输入 |
- |
是 |
- |
- |
电压输出 (0 到 10 VDC) |
- |
是 |
- |
- |
数字输出 |
- |
- |
是 |
是 |
数字脉冲输出 |
- |
- |
是 |
是 |
脉宽调制输出 |
- |
- |
是 |
是 |
三态输出 |
- |
- |
是 |
- |
三态脉冲输出 |
- |
- |
是 |
- |
高性价比的数字输入可用于应用中多个干接触数字输入端的感应,比如设备状态监控或报警点监控。数字输入作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。
通用输入/输出端十分适合楼宇控制系统中的温度、压力、流量、状态点和类似点类型的任意组合。
通用输入/输出作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。作为 RTD 输入,它们适用于楼宇控制系统中的温度点。作为监测输入端,它们应用于十分有必要知道线路是否被切断或短路的安全应用。这些事件为系统提供独立的报警和事件指示。
对于所有模拟输出,可定义最大和最小水平以自动检测高于范围和低于范围的值。
通用的输入/输出也可用作电压输出,无需外部偏压电阻器。因此,通用输入/输出支持各种设备,比如执行器。
继电器输出支持数字 A 型。A 型继电器适用于直接负载应用。
高功率继电器输出非常适合最高 12 A 的负载,诸如电加热元件。
IP-IO 模块支持本地趋势和报警,在 IP-IO 模块离线时支持本地操作。
通过用户定义的回滚值,IP-IO 输出将在网络中断时处于可预测的状态。
内存和实时时钟的无电池备用电源有助于防止数据丢失,允许断电后能够无缝地快速恢复。
所有 IP-IO 型号都可配备显示附加模块(与用于 MP-C 模块的相同),其具有 LCD 显示屏和五个按键。借助该模块,可手动强制模拟和数字输出以对连接至输出的设备进行测试、调试和维护。显示模块专用的处理电源确保维护应用的可靠强制。强制状态可在 EcoStruxure Building Operation WorkStation 和 WebStation 中查看,以实现精确的监测和可靠的控制。
WorkStation 允许您同时更新多个 IP-IO 模块的固件,停工时间极短。EcoStruxure BMS 服务器可记录为了支持 IP-IO 模块的备份、恢复和更换而安装的固件。服务器可托管不同固件版本的 IP-IO 模块。
eCommission SmartX Controllers 移动应用程序设计用于 IP-IO 模块的本地配置、现场部署和调试。该移动应用程序可缩短调试时间,便于灵活地实施项目,最小化网络基础设施的依赖性。
移动应用程序设计用于 Android、Apple (iOS) 和 Microsoft Windows 10 设备。如需了解更多信息,参见 eCommission SmartX Controllers 规格表。
使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以连接一个或多个 IP-IO 模块和 SmartX IP 控制器。您可以使用无线接入点或网络交换机连接到本地 IP 网络上的 IP-IO 模块和 SmartX IP 控制器的网络。
使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以在 IP 网络上轻松发现 IP-IO 模块和 SmartX IP 控制器。您可更改每个模块和控制器的配置,包括 BACnet 和 IP 网络设置、位置以及父级服务器。为了节省工程时间,您可以保存常用设备设置,并将其再次用于相同类型和型号的设备。
eCommission SmartX Controllers 移动应用程序不需要准备 EcoStruxure BMS 服务器或网络基础设施。您可以使用该移动应用程序直接将 IP-IO 应用程序加载到本地 IP-IO 模块,并部署 IP-IO 模块。通过 IP-IO 模块的 I/O 点,IP-IO 应用程序可使用 Project Configuration Tool 或 WorkStation 离线创建,同时保留对于服务器和控制器的所有外部绑定。您还可以执行 I/O 检出,以确保 IP-IO 模块的 I/O 点已组态和接线,并正确运行。
当 IP-IO 模块属于 EcoStruxure BMS 时可完全发挥其作用,这样有两个优势:
WorkStation/WebStation 界面
设备发现
工程效率
无论用户登录到哪台 EcoStruxure BMS 服务器,WorkStation 和 WebStation 都能提供一致的用户体验。用户可登录父 EcoStruxure BMS 服务器以设计、调试、监督和监视 IP-IO 模块和 SmartX IP 控制器。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。
通过 WorkStation 中的增强设备发现功能,您可以轻松地识别 BACnet 网络上的 IP-IO 模块,并关联 IP-IO 模块与其父服务器。
IP-IO 模块的工程和维护可利用 EcoStruxure Building Operation 再次使用功能高效地完成。通过这些功能,您可以为整个 IP-IO 应用程序创建库项目(自定义类型),其中包括 I/O 点配置和所有必需对象,例如趋势和报警。自定义类型库中的 IP-IO 应用程序可在相同型号的所有 IP-IO 模块之间再次使用。您可以使用 IP-IO 应用程序作为基础,创建适用于相似应用程序的新 IP-IO 模块。然后,您可以编辑 IP-IO 应用程序,更改将自动复制到所有 IP-IO 模块,而每个 IP-IO 模块都保留其本地值。
WorkStation 支持 IP-IO 模块在线和离线工程。您可以进行在线配置更改,也可使用数据库模式进行离线更改。在数据库模式中,更改保存到 EcoStruxure Building Operation 数据库,以便于您随后将更改应用于 IP-IO 模块。
通过 Project Configuration Tool,您无需物理硬件即可在场外执行所有工程,最大限度地减少需要用在现场的时间。您可以在将服务器和控制器应用程序现场部署到服务器和控制器之前,虚拟运行 EcoStruxure BMS 服务器并设计 SmartX IP 控制器和 IP-IO 模块。更多信息,参见 Project Configuration Tool 相关技术文件。
此外,当使用 IP-IO 模块时,您还可以利用 Automated Engineering Tool 推动工程流程。该工具提供对于标准 IP-IO 应用程序的库的访问,可使用该工具中提供的向导和批量编辑功能快速地配置和自定义这些应用程序。然后可将这些自定义的应用程序加载您的目标服务器中。通过该工具,还可基于您已部署的 IP-IO 应用程序快速地创建自己的模板。这些模板有利于标准方法并且易于重新使用和复制一般 IP-IO 应用程序。如需了解更多信息,参见 Automated Engineering Tool 规格表。
产品 |
物料号 |
IP-IO-DI10
|
SXWIPIOAA10001
|
IP-IO-UIO10
|
SXWIPIOBA10001
|
IP-IO-UIO5DOFA4
|
SXWIPIOCA10001
|
MP-C Display (MP-C 强制显示模块) |
SXWMPCDSP10001
|
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹
每包 25 个
|
SXWDINEND10001
|
有关网络连接附件的物料号的详细信息,请参阅 有关更多信息,请参阅 “产品选择指南 - EcoStruxure Building”中的“SmartX IP Controller 附件”这一部分 .。
交流输入 | |||||||||||||
标称电压
|
24 伏交流
|
||||||||||||
工作电压范围
|
+/- 20 %
|
||||||||||||
频率
|
50/60 赫兹
|
||||||||||||
最大功耗
|
17 VA
|
||||||||||||
功率输入保护
|
MOV 抑制和内置保险丝
|
||||||||||||
直流输入 | |||||||||||||
标称电压
|
24 ~ 30 伏直流
|
||||||||||||
工作电压范围
|
21 ~ 33 伏直流
|
||||||||||||
最大功耗
|
9 W
|
||||||||||||
功率输入保护
|
MOV 抑制和内置保险丝
|
||||||||||||
环境 | |||||||||||||
环境温度,操作
|
0 到 50 °C(32 到 122 °F),正常运行时
a
|
||||||||||||
-40 到 +60 °C(-40 到 +140 °F ),屋顶应用,仅限于水平安装
a
|
|||||||||||||
a) MP-C Display 的工作温度范围为 -30 至 +60 °C(-22 至 +140 °F)。 | |||||||||||||
环境温度,储藏
|
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)
|
||||||||||||
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
||||||||||||
材质 | |||||||||||||
塑料火焰等级
|
UL94-5V
|
||||||||||||
防水保护等级
|
IP 20
|
||||||||||||
机械性能 | |||||||||||||
尺寸
|
宽 153 x 高 110 x 深 64 毫米(宽 6.0 x 高 4.3 x 深 2.5 英尺)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
重量,IP-IO-DI10 | |||||||||||||
包括接线端 | 0.337 kg (0.742 lb)
|
||||||||||||
重量,IP-IO-UIO10 | |||||||||||||
包括接线端 | 0.336 kg (0.740 lb)
|
||||||||||||
重量,IP-IO-UIO5DOFA4 | |||||||||||||
包括接线端 | 0.357 kg (0.787 lb)
|
||||||||||||
安装
|
DIN 轨或机柜内其他平坦表面
|
||||||||||||
接线盒
|
可移除
|
||||||||||||
软件兼容性 | |||||||||||||
EcoStruxure Building Operation 软件
|
2.0 版或更高版本
|
||||||||||||
符合相关管理机构的合规性 | |||||||||||||
辐射
|
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2; FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
||||||||||||
抗扰度
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||||||
安全标准
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US 列表
|
||||||||||||
实时时钟 | |||||||||||||
精确,25 °C (77 °F) 时
|
+/-1 分钟/月
|
||||||||||||
备份时间,25 °C (77 °F) 时
|
最短 7 天
|
||||||||||||
通讯端口 | |||||||||||||
以太网
|
双 10/100BASE-TX (RJ45)
|
||||||||||||
USB
|
1 USB 2.0 设备端口 (mini-B)
|
||||||||||||
1 USB 2.0 主机端口 (type-A),5 VDC,2.5 W
|
|||||||||||||
通信 | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
|
||||||||||||
BTL B-AAC(BACnet 应用程序专用控制器)
a
|
|||||||||||||
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 认证固件修订版本的最新详情。 | |||||||||||||
CPU | |||||||||||||
频率
|
500 MHz
|
||||||||||||
类型
|
ARM Cortex-A7 双核
|
||||||||||||
DDR3 SDRAM
|
128 MB
|
||||||||||||
NOR 闪存
|
32 MB
|
||||||||||||
内存备份
|
128 kB,FRAM,非易失性
|
||||||||||||
MP-C Display(可选) | |||||||||||||
可移除
|
否
|
||||||||||||
显示屏尺寸
|
36.5 宽 x 17.6 高(毫米) (1.4 宽 x 0.7 高(英寸))
|
||||||||||||
显示屏分辨率
|
128 x 64 像素
|
||||||||||||
显示屏类型
|
FSTN 单色 LCD,白色半透反射式背光
|
||||||||||||
功耗
|
最大 0.15 W(3.3 V 时 45 mA)
|
||||||||||||
环境温度,操作
|
-30 至 +60 °C(-22 至 +140 °F)
|
||||||||||||
环境温度,储藏
|
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)
|
||||||||||||
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
||||||||||||
重量
|
0.035 kg (0.077 lb)
|
||||||||||||
符合标准
|
EN ISO 16484-2
|
||||||||||||
数字输入,DI | |||||||||||||
通道,IP-IO-DI10
|
10,DI1 至 DI10
|
||||||||||||
通道,IP-IO-UIO10
|
0
|
||||||||||||
通道,IP-IO-UIO5DOFA4
|
0
|
||||||||||||
绝对最大额定值
|
-0.5 ~ +24 伏直流
|
||||||||||||
数字输入保护
|
每个数字输入上的瞬变电压抑制器
|
||||||||||||
数字输入 | |||||||||||||
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
150 ms
|
||||||||||||
计数器输入 | |||||||||||||
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
20 毫秒
|
||||||||||||
最大频率
|
25 赫兹
|
||||||||||||
通用输入/输出,Ub | |||||||||||||
通道,IP-IO-DI10
|
0
|
||||||||||||
通道,IP-IO-UIO10
|
10 Ub,Ub1 至 Ub10
|
||||||||||||
通道,IP-IO-UIO5DOFA4
|
5 Ub,Ub1 至 Ub5
|
||||||||||||
绝对最大额定值
|
-0.5 ~ +24 伏直流
|
||||||||||||
交流/直流转换器分辨率
|
16 位
|
||||||||||||
通用输入/输出保护
|
每个通用输入/输出上的瞬变电压抑制器
|
||||||||||||
数字输入 | |||||||||||||
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
150 ms
|
||||||||||||
计数器输入 | |||||||||||||
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
20 毫秒
|
||||||||||||
最大频率
|
25 赫兹
|
||||||||||||
监测输入 | |||||||||||||
5 伏电路,1 或 2 个电阻 | |||||||||||||
监视的开关组合 | 仅串联,仅并联,串联和并联
|
||||||||||||
电阻范围
|
1 ~ 10 千欧
|
||||||||||||
对于双电阻配置,每个电阻都必须拥有相同的阻值 +/- 5 % | |||||||||||||
电压输入 | |||||||||||||
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
||||||||||||
精度
|
+/-(7 毫伏 + 读数的 0.2 %)
|
||||||||||||
分辨率
|
1.0 mV
|
||||||||||||
阻抗
|
100 千欧
|
||||||||||||
电流输入 | |||||||||||||
范围
|
0 ~ 20 毫安
|
||||||||||||
精度
|
+/-(0.01 毫安 + 读数的 0.4 %)
|
||||||||||||
复数
|
1 μA
|
||||||||||||
阻抗
|
47 欧姆
|
||||||||||||
电阻输入 | |||||||||||||
10 欧姆 ~ 10 千欧 精度
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) 欧姆
|
||||||||||||
R = 以欧姆为单位的电阻 | |||||||||||||
10 ~ 60 千欧精度
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) 欧姆
|
||||||||||||
R = 以欧姆为单位的电阻 | |||||||||||||
温度输入(热敏电阻) | |||||||||||||
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
支持的热敏电阻 | |||||||||||||
Honeywell
|
20 千欧
|
||||||||||||
第 I 类(连续)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 II 类 (I/NET)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 III 类 (Satchwell)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 IV 类 (FD)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 V 类(FD w/ 11k 分流器)
|
线性化 10 千欧
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
线性化 10 千欧
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2.2 千欧
|
||||||||||||
Xenta
|
1.8 千欧
|
||||||||||||
Balco
|
1 千欧
|
||||||||||||
测量精度 | |||||||||||||
20 千欧
|
-50 ~ -30 °C:+/-1.5 °C (-58 ~ -22 °F: +/-2.7 °F)
|
||||||||||||
-30 ~ 0 °C: +/-0.5 °C(-22 ~ +32 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|||||||||||||
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
10 千欧、2.2 千欧和 1.8 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 ~ -22 °F: +/-1.35 °F)
|
||||||||||||
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 ~ +212 °F: +/-0.4 °F)
|
|||||||||||||
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
线性化 10 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 ~ -22 °F: +/-3.6 °F)
|
||||||||||||
-30 ~ 0 °C: +/-0.75 °C (-22 ~ +32 °F: +/-1.35 °F)
|
|||||||||||||
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|||||||||||||
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
1 千欧
|
-50 ~ +150 °C: +/-1.0 °C (-58 ~ +302° F: +/-1.8 °F)
|
||||||||||||
RTD 温度输入 | |||||||||||||
支持的 RTD
|
Pt1000、Pt1000、Ni1000 和 LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
传感器范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
传感器范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
传感器范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
RTD 温度布线 | |||||||||||||
最大导线电阻
|
20 欧姆/导线(共 40 欧姆)
|
||||||||||||
最大导线电容
|
60 nF
|
||||||||||||
导线电阻和电容通常对应于 200 米导线。 | |||||||||||||
电压输出 | |||||||||||||
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
||||||||||||
精度
|
+/-60 毫伏
|
||||||||||||
复数
|
10 毫伏
|
||||||||||||
最小负载阻值
|
5 千欧
|
||||||||||||
负载范围
|
-1 ~ +2 毫安
|
||||||||||||
继电器输出,DO | |||||||||||||
通道,IP-IO-DI10
|
0
|
||||||||||||
通道,IP-IO-UIO10
|
0
|
||||||||||||
通道,IP-IO-UIO5DOFA4
|
3,DO1 至 DO3
|
||||||||||||
触点额定值
|
250 伏交流/30 伏直流,2 安,导向器负载 (C300)
|
||||||||||||
开关类型
|
A 型继电器
|
||||||||||||
单刀单掷
|
|||||||||||||
常开
|
|||||||||||||
系统接地隔离
|
3000 伏交流
|
||||||||||||
循环寿命(电阻性负载)
|
至少 100,000 循环
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
||||||||||||
高功率继电器输出,DO | |||||||||||||
通道,IP-IO-DI10
|
0
|
||||||||||||
通道,IP-IO-UIO10
|
0
|
||||||||||||
通道,IP-IO-UIO5DOFA4
|
1, DO4
|
||||||||||||
触点额定值
|
250 VAC/24 VDC,12 A,导向器负载 (B300)
|
||||||||||||
开关类型
|
A 型继电器
|
||||||||||||
单刀单掷
|
|||||||||||||
常开
|
|||||||||||||
系统接地隔离
|
5000 伏交流
|
||||||||||||
循环寿命(电阻性负载)
|
至少 100,000 循环
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
遵守正确安装接线图和说明,包括以下说明:
所有 IP-IO 型号都配有可连接 I/O 返回的 RET 接线端,因此常用底盘/信号地轨为可选项而非必选。
连接到现场的独立 24 V 电源必须有电流限制,符合 UL 标准的安装限制为最大 4 安培,其他区域最高为 6 安培。
如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。