earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

BLE in dotazione al controller RP

arrow1_rotationFiltro BLE app Engage Occupant arrow1_rotationAdattatore BLE arrow1_rotationGestione dispositivi

Puoi utilizzare Bluetooth Low Energy (BLE) per collegare entrambi i controller RP e MP. Utilizzando BLE, è possibile mettere in servizio i controller BACnet/IP prima che sia configurata un'infrastruttura di rete IP ed eseguire la messa in servizio sul posto in modo più rapido ed efficiente.

Con il controller RP, è possibile connettersi utilizzando il BLE integrato o l'adattatore BLE e lo SpaceLogic Sensor. Tramite il BLE integrato RP-C, viene eseguita la connesione a un singolo controller alla volta accedendo all'applicazione mobile Commission e facendo clic su Bluetooth nella schermata di connessione. Nella pagina Dispositivi Bluetooth puoi rilevare un dispositivo e connetterti a esso. Per maggior informazioni, consulta Collegamento a un controllore tramite Bluetooth .

Con il BLE in dotazione a RP-C, viene abilitato l'accesso in modo che la radio BLE possa annunciare la prooria presenza e consentire agli utenti di eseguire il rilevamento e connettersi. Allo stesso modo, puoi disabilitare la notifica per impedire alla radio BLE di annunciarsi e impedire qualsiasi connessione dell'utente. Per maggior informazioni, consulta Enabling Bluetooth Access Using the Onboard BLE in the RP Controller .

Avviso

Esistono tre modalità per abilitare il BLE dell'RP-C in dotazione:

  • Manutenzione (predefinita all'accensione)

  • Disabilitato

  • Attiva filtro BLE app Occupant (vedere la sezione seguente per maggiori dettagli)

In un controller RP-C di fabbrica, il BLE integrato è abilitato e sempre reso pubblico. Il BLE integrato viene quindi disabilitato quando un RP-C è ospitato in uno automation server. È possibile riattivare il BLE utilizzando la WorkStation o l'applicazione mobile Commission per l'utilizzo con l'applicazione mobile Engage. Tuttavia, prima di riattivare BLE per l'applicazione mobile Engage, eseguire le seguenti azioni:

  • Cambiare il PIN sicuro di abbinamento

  • Abilita il BLE RP-C integrato nello stato sicuro per il controllo dell'app Occupant attivando il filtro dell'app mobile Engage. Solo l'applicazione mobile Commission supporta questa configurazione.

L'applicazione mobile Engage utilizza BLE per comunicare con i controller BACnet/IP. Si consiglia di non utilizzare il PIN predefinito dopo il primo utilizzo. Configurare il PIN per l'accesso del BLE nel controller RP. Per maggior informazioni, consulta Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN .

Filtro BLE app Engage Occupant

Una volta completate le attività di messa in servizio dell'RP-C, proteggere il controller disattivando l'interfaccia BLE. Ciò si verifica automaticamente quando il controller è ospitato in un AS-P. Se si prevede di utilizzare l'applicazione mobile Engage per regolare i livelli di comfort negli spazi controllati da Connected Room Solutions, preparare il controller per una comunicazione sicura con l'applicazione Engage Mobile. Ciò è possibile attivando il BLE e la proprietà Filtro BLE app Engage Occupant nell'applicazione mobile Commission. Ciò è possibile attivando il BLE e la proprietà Filtro BLE app Engage Occupant nell'applicazione mobile Commission.

L'applicazione mobile Commission configura l'RP-C per una comunicazione sicura e garantisce che solo le proprietà associate ai menu dell'app Occupant dei controller siano leggibili o scrivibili sull'interfaccia BLE. Per maggior informazioni, consulta Engage Mobile Application Menu Value Configuration .

Tutti gli altri comandi sono disabilitati per il traffico proveniente dall'interfaccia BLE. Di conseguenza, applicazioni come l'applicazione mobile Commission non funzionano più su BLE quando l'RP-C si trova in questo stato sicuro. Per ripristinare l'accesso a livello di messa in servizio all'applicazione mobile Commission su BLE, stabilire una connessione di rete IP all'RP-C per disattivare il Filtro app Engage Mobile.

Questa tabella riassume il comportamento del filtro.

Con il filtro attivato...

Con il filtro disattivato

Non è possibile collegarsi all'applicazione mobile Commission con un BLE

È possibile collegarsi all'applicazione mobile Commission con un BLE

È possibile collegarsi all'applicazione mobile Commission con una connessione IP

È possibile usare l'applicazione mobile Engage

È possibile usare l'applicazione mobile Engage

Adattatore BLE

Nei controller MP e EasyLogic, la connessione avviene utilizzando l'adattatore BLE dell'applicazione mobile Commission tramite il bus del sensore del controller. È possibile anche utilizzare l'adattatore BLE e il SpaceLogic Sensor per il collegamento al controller RP.

Con l'adattatore BLE, usa lo SpaceLogic Sensor per consentire e negare la comunicazione tra l'applicazione mobile Commission e il controller BACnet/IP. Per maggior informazioni, consulta Enabling Bluetooth Access Using the BLE Adapter and SpaceLogic Sensor .

Nell'adattatore BLE, viene stabilita una connessione BLE ai controller MP e RP collegando uno SpaceLogic Sensor al controller e inserendo un adattatore BLE nel sensore. Quindi viene premuto il pulsante sulla parte anteriore dell'adattatore per avviare la pubblicazione. Per maggior informazioni, consulta Collegamento a un controller tramite adattatore Bluetooth SpaceLogic .

Gestione dispositivi

Con il BLE RP-C integrato e l'adattatore BLE, è possibile rilevare un controller RP o l'adattatore e connettersi a esso. Dopo la connessione, viene visualizzata la pagina Gestione dispositivo Bluetooth e viene chiesto di immettere un PIN, se non è già stato eseguito l'abbinamento con un controller. Non viene richiesto di inserire un PIN se è già stato eseguito l'abbinamento.

Nell'adattatore BLE, la pagina Gestione dispositivo Bluetooth consente di visualizzare le proprietà del dispositivo, inclusi nome, tipo e numero di serie. Qui è possibile anche aggiornare il firmware dell'adattatore e modificare il PIN.

Per maggior informazioni, consulta Aggiornamento del firmware dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic .

Per maggior informazioni, consulta Modifica del PIN dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic .

Al contrario, viene modificato il PIN BLE integrato di RP-C nella WorkStation e aggiornato il firmware del controller con un'operazione di download. Per maggior informazioni, consulta Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN .

Questa tabella illustra e riassume le principali somiglianze e differenze tra il BLE RP-C integrato e l'adattatore BLE.

BLE integrato

Adattatore BLE

Somiglianze:

Processo di abbinamento comune

Rilevamento del controller o dell'adattatore utilizzando la pagina Dispositivi Bluetooth

Differenze:

Configurazione del PIN tramite WorkStation

Configurazione del PIN nell'applicazione mobile Commission

Aggiornamenti delle funzionalità utilizzando il download del firmware del controller

Aggiornamento del firmware in modalità wireless utilizzando l'applicazione mobile Commission

Inizio della pubblicazione subito dopo l'abilitazione

Inizio della pubblicazione dopo aver premuto il pulsante dell'adattatore

Connessione più veloce del BLE a

Connessione più lenta a causa dei limiti di velocità del bus del sensore

  1. Una connessione IP è molto più veloce di una BLE.
  • Adattatore Bluetooth SpaceLogic
  • Collegamento a un controllore tramite Bluetooth
  • Enabling Bluetooth Access Using the Onboard BLE in the RP Controller
  • Engage Mobile Application Menu Value Configuration
  • Enabling Bluetooth Access Using the BLE Adapter and SpaceLogic Sensor
  • Collegamento a un controller tramite adattatore Bluetooth SpaceLogic
  • Aggiornamento del firmware dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic
  • Modifica del PIN dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic
  • Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN