earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/07/2019

Configuration d'une courbe de tendance

Vous configurez les propriétés d'une courbe de tendance en fonction des besoins uniques de votre site.

Afficher plus
action_close

​Une courbe de tendance affiche les enregistrements d'un journal de tendance ou d'un journal de tendance étendu sous forme de série.

Une série de courbes de tendances présentant un journal de tendance est automatiquement mise à jour avec les enregistrements les plus récents, à condition que la Mise à jour dynamique dans WorkStation ou le Défilement automatique dans WebStation soit activé. Une série de courbes de tendance présentant des enregistrements d'un journal de tendance de contrôleur de champ doit être actualisée manuellement.

Le nombre de journaux de tendance qu'une courbe de tendance peut présenter est illimité. Toutefois, à mesure que le nombre de journaux de tendance affichés augmente, les performances se dégradent. Les enregistrements du journal de tendance peuvent être traités par une méthode de calcul avant leur présentation dans la courbe de tendance. La fonction de calcul prend en charge les valeurs de consommation négatives. Celles-ci peuvent être utilisées pour la prise en charge des cas de figure pour lesquels vous devez soustraire la consommation pour l'énergie générée sur site, par exemple.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance, schématique
Figure : Courbe de tendance, schématique

Quand une courbe de tendance présente des enregistrements en temps réel à partir d'un journal de tendance étendu, les derniers enregistrements du journal de tendance connecté sont fréquemment transférés vers le journal de tendance étendu. Cela réduit le délai pendant lequel le journal de tendance étendu doit attendre que le seuil de transfert soit atteint avant le transfert de nouveaux enregistrements à partir du journal de tendance. Avec cette méthode, la courbe de tendance présente les enregistrements les plus récents.

 
action_zoom_plus_stroke Un journal de tendance étendu, qui se présente dans une courbe de tendance dynamique ouverte, transfère fréquemment les enregistrements les plus récents du journal de tendance vers le journal de tendance étendu.
Figure : Un journal de tendance étendu, qui se présente dans une courbe de tendance dynamique ouverte, transfère fréquemment les enregistrements les plus récents du journal de tendance vers le journal de tendance étendu.

Si deux journaux de tendance étendus sont connectés entre le journal de tendance et la courbe de tendance, le transfert qui se produit quand une courbe de tendance présente des enregistrements en temps réel ne transfère que les enregistrements contenus dans le journal de tendance étendu le plus proche. La vitesse du seuil de transfert entre le journal de tendance et le premier journal de tendance connecté reste identique.

 
action_zoom_plus_stroke L'enregistrement le plus récent du journal de tendance qui ne présente pas la même latence courte dans une courbe de tendance dynamique quand deux journaux de tendance étendus sont connectés dans une série entre le journal de tendance et la courbe de tendance.
Figure : L'enregistrement le plus récent du journal de tendance qui ne présente pas la même latence courte dans une courbe de tendance dynamique quand deux journaux de tendance étendus sont connectés dans une série entre le journal de tendance et la courbe de tendance.

Pendant qu'elle attend un nouvel enregistrement, la courbe de tendance trace une ligne en pointillés à partir de la dernière valeur consignée. Quand une nouvelle valeur est consignée, la ligne en pointillés entre le dernier enregistrement et le nouvel enregistrement est remplacée par une série de lignes en traits pleins.

 
action_zoom_plus_stroke Si aucune valeur n'est consignée, la courbe de tendance trace une ligne en pointillés.
Figure : Si aucune valeur n'est consignée, la courbe de tendance trace une ligne en pointillés.
Titre de la courbe de tendance dynamique

Les courbes de tendance prennent en charge les références de propriété relatives pour le titre de la courbe de tendance. Vous pouvez utiliser la courbe de tendance et faire en sorte que le titre de la courbe de tendance change dynamiquement selon l'endroit où vous collez une copie, faites un doublon, importez ou déplacez la courbe de tendance. La propriété du titre de courbe de la courbe de tendance est la première partie du titre de la courbe de tendance et la propriété de description de la courbe de tendance est la dernière partie du titre de la courbe de tendance. Par exemple, dans une référence de propriété relative : '../../NAME' où '../' représente un dossier ou un objet de conteneur.

Si la propriété du titre de la courbe est vide ou contient une référence non résolue, le nom de l'objet de la courbe de tendance est la première partie du titre de la courbe de tendance.

Le titre de la courbe de tendance est visible dans les impressions de la courbe de tendance.

Série de la courbe de tendance

Dans une courbe de tendance, une série peut être représentée sous forme de ligne, ligne discrète, numérique ou en barres. Dans un graphique de tendance, les séries peuvent avoir différentes couleurs et différentes épaisseurs de trait.

Dans WorkStation, dans une liste de journaux de tendance multiple, les séries sont présentées en tant que texte et peuvent être exportées au format .XML ou .CSV.

Pour plus d'informations, voir Trend Series .

Axes d'une courbe de tendance dans WorkStation

​L'axe X de la courbe de tendance représente les heures. Le laps de temps de l'axe peut être défini avec des heures fixes de début et de fin ou avec une heure de fin relative à l'heure actuelle. L'axe peut être rapidement mis à l'échelle pour afficher la dernière heure, le dernier mois ou la dernière année.

Pour plus d'informations, voir Axes de la courbe de tendance .

Axes d'une courbe de tendance dans WebStation

​L'axe X de la courbe de tendance représente les heures. Le laps de temps de l'axe peut être défini avec des heures fixes de début et de fin ou avec une heure de fin relative à l'heure actuelle. L'axe peut être rapidement mis à l'échelle pour afficher la dernière heure, le dernier mois ou la dernière année.

Pour plus d'informations, voir Axes d'une courbe de tendance dans WebStation .

Tracé en temps réel

Le tracé en temps réel est une variable affichée directement sur la courbe de tendance. Le tracé en temps réel est un reflet instantané de la variable, l'historique du tracé en temps réel est donc perdu lorsque la courbe de tendance est fermée. Cependant, l'historique n'est pas perdu pour les points d'E/S possédant des journaux implicites où s'affichent environ 500 enregistrements d'historique.

Pour plus d'informations, voir Real-Time Plotting .

Modes de fuseau horaire dans une courbe de tendance

​Dans une courbe de tendance, vous pouvez représenter les enregistrements d'un journal de tendance dans différents fuseaux horaires : fuseau horaire local ou un fuseau horaire prédéfini.

Pour plus d'informations, voir Time Zone Modes in a Trend Chart .

Méthodes de calcul

​Utilisez une méthode de calcul pour traiter les enregistrements du journal de tendance avant de les présenter dans une liste des journaux de tendance ou une courbe de tendance. Les enregistrements originaux dans le journal de tendance ne sont pas affectés par la méthode de calcul. La méthode de calcul est appliquée aux enregistrements du journal de tendance groupés par intervalle de temps spécifique.

Pour plus d'informations, voir Méthodes de calcul .

Horodatage au sein des courbes de tendance et des listes de journaux de tendance

Lorsqu'une valeur calculée pour une période donnée est présentée, le point central de la période est utilisé pour l'horodatage.

Exemple :

La valeur calculée pour la période comprise entre 8h00 et 9h00 est horodatée « 8h30 ». Si une valeur est relevée à 9h01, la période suivante est celle comprise entre 9h00 et 10h00. Elle est horodatée « 9h30 ». La période totale ne s'est pas écoulée, mais la valeur peut être présentée, même si certaines portions de cette période restent à venir.

Courbes de tendance temporaires

​Pour afficher un journal de tendance sans créer de liste de journal de tendance ou de courbe de tendance, vous pouvez utiliser une liste ou une courbe temporaire.

Pour plus d'informations, voir Temporary Trend Charts .

Listes de journal de tendance multiple

Vous pouvez voir une courbe de tendance dans une liste de journal de tendance multiple pour pouvoir l'exporter et l'imprimer. Les paramètres et le calcul des séries de courbes de tendance sont conservés dans la liste de journal de tendance multiple.

Pour plus d'informations, voir Multi Trend Log Lists .

eValeurs de points flottants NaN, INF, et –INF

Dans le logiciel EcoStruxure Building Operation, les valeurs de consigne flottantes « Pas un nombre », positif infini positif ou négatif infini peuvent s'afficher dans l'onglet de propriétés Basic dans une liste de journal de tendance ou une courbe de tendance.

Pour plus d'informations, voir Floating Point Values NaN, INF, and –INF .

Pour configurer une courbe de tendance
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance que vous souhaitez configurer.

  2. Dans le menu Fichier , cliquez sur Propriétés .

  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l'onglet Basic .

  4. Éditez les propriétés de base :

    Table : Tableau des propriétés des courbes de tendance

    Propriété

    Description

    Mode horaire

    ​Sélectionnez le mode horaire de l'axe X.

    Heure de démarrage

    Saisissez l'heure de démarrage absolue quand le Mode horaire est réglé sur Absolu . Cette heure est le point situé à l'extrémité gauche de l'axe X.

    Laps de temps

    Saisissez le laps de temps relatif de l'axe X.

    Fuseau horaire

    Sélectionnez le fuseau horaire de la liste de journal de tendance. Le mode correspond au point de vue d'affichage du journal de tendance.

    Montrer les informations les plus proches de toutes les séries

    Sélectionnez Vrai pour afficher les informations sur chaque série incluse le long d'une ligne en diagonale.

    Afficher le quadrillage de l'axe X

    Sélectionnez Vrai pour afficher le quadrillage de l'axe X.

    Titre graphique

    Saisissez la référence de la propriété ou la référence de la propriété relative au dossier ou un autre conteneur dont vous voulez saisir le nom dans le tableau de courbe de tendance.

    Échelle gauche auto - axe Y

    Sélectionnez Vrai pour activer l'échelle automatique et faire en sorte que l'axe Y gauche s'adapte automatiquement à la série affichée.

    Minimum gauche - axe Y

    Saisissez la valeur minimum de l'axe Y gauche.

    Maximum gauche - axe Y

    Saisissez la valeur maximum de l'axe Y gauche.

    Échelle droite auto - axe Y

    Sélectionnez Vrai pour activer l'échelle automatique et faire en sorte que l'axe Y droit s'adapte automatiquement à la série affichée.

    Minimum droite - axe Y

    Saisissez la valeur minimum de l'axe Y droit.

    Maximum droite - axe Y

    Saisissez la valeur maximum de l'axe Y droit.

    Afficher le quadrillage de l'axe Y gauche

    Sélectionnez Vrai pour afficher le quadrillage de l'axe Y gauche à partir de l'échelle de l'axe Y.

    Afficher le quadrillage de l'axe Y droit

    Sélectionnez Vrai pour afficher le quadrillage de l'axe Y droit à partir de l'échelle de l'axe Y.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Ajouter

    Cliquez pour ajouter une série à la courbe de tendance.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Éditer

    Cliquez sur cette option pour éditer une série sélectionnée.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Enlever

    ​Cliquez sur cette option pour supprimer une série sélectionnée.

  5. Cliquez sur l'onglet Série .

  6. Modifier les propriétés de série.

  7. Cliquez sur OK .

  • Courbes de tendance