Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
17/12/2022

Creating a Calendar

You create a calendar to specify exception dates, date ranges, or calculated dates. Then you only reference the calendar to the each of the schedules. This way you specify all the exception dates only one time.

Mostra di più
action_close

A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.

 
action_zoom_plus_stroke Eventi di eccezione in un calendario
Figura: Eventi di eccezione in un calendario

Molti programmi orario possono fare riferimento al calendario. Puoi definire il gruppo di date una sola volta, invece di ripeterlo in più programmi orario, un'attività che potrebbe risultare seccante se il sistema di controllo del tuo edificio contiene molti programmi orari.

Panoramica dell'editor di calendario

You use the Calendar Editor to create a calendar that contains a date list of exception events. The exception events can be a single date, a date range, or a recurring date. By using a calendar, you specify all the exception events only one time, rather than in each schedule. The calendar is then referenced to each of the schedules and all exception dates are automatically designated in the schedules.

Per maggior informazioni, consulta Panoramica dell'editor di calendario .

Eventi di calendario

The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:

  • Date: a specific date

  • Date range: a fixed period with a set start and stop date

  • Calculated date: a fixed period that repeats

Per maggior informazioni, consulta Eventi di calendario .

To create a calendar
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where you want to create the calendar.

  2. On the File menu, point to New and then click Schedule .

  3. On the Choosing the Type and Naming the Object page, in the object type list, select Calendar .

  4. In the Name box, type a name for the calendar.

  5. In the Description box, type a description for the calendar.

  6. Click Create .

Now you can add dates, date ranges, or calculated dates to the calendar.

  • Aggiunta di un evento di calendario in una data
  • Aggiunta di un evento di calendario in un intervallo di date
  • Aggiunta di un evento di calendario in una data calcolata
  • Calendari in WorkStation
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page