You use an extended trend log to store records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log or another extended trend log.
您可以在 WorkStation 中创建和配置扩展趋势日志。
扩展趋势日志无法记录变量。
扩展趋势日志会获得连接的趋势日志的初始值。
请勿将多个扩展趋势日志连接到趋势日志或其他扩展趋势日志。如果趋势日志连接了两个或多个扩展趋势日志,会发生严重冲突。
扩展趋势日志必须与监视趋势日志的单位相同,才能正确显示值。
扩展趋势日志通常保存在比保存普通趋势日志的自动化服务器的存储容量更多的 Enterprise Server 或 Enterprise Central 上。此额外的存储容量支持 Enterprise Server 或 Enterprise Central 在覆盖旧记录之前存储更多的记录。扩展趋势日志可以在趋势日志列表或趋势图中浏览。
您可以将扩展趋势日志配置为通过多种方式传输数据:智能日志、百分比、时间间隔或强制传输。
功能 |
解释 |
智能记录 |
根据记录频率、网络速度和运行趋势日志及扩展趋势日志的 EcoStruxure BMS 服务器的容量,自动更新传输速率。 |
阈值 |
每次达到趋势日志记录数的特定百分比阈值时传输记录。 |
最大传输间隔 |
即使在未满足阈值或智能日志条件时,也以指定的时间间隔传输记录。 |
传输触发器变量 |
变量状态从否更改为是时触发传输记录,如数字时间表。无论传输阈值为何都会进行传输。可使用此功能确保扩展趋势日志包含所有记录,以便在每个月底生成完整报告等。 |
强制传输 |
用户在未达到传输阈值时执行的手动强制传输。 |
为 BACnet 或 Xenta 趋势日志创建扩展趋势日志时,请确保在托管 BACnet 或 Xenta 设备及其趋势日志的同一台 EcoStruxure BMS 服务器上创建扩展趋势日志。这可确保它们在需要恢复服务器时保持同步。
有关更多信息,请参阅 Extended Logging for External BACnet Trend Logs Workflow .
有关更多信息,请参阅 Trend Logs for Xenta LonWorks Devices .
您可以在扩展趋势日志中编辑记录,所做更改不会影响连接的趋势日志。如果在趋势日志中编辑记录,则下次进行传输时更改会传输到扩展趋势日志。您可以编辑趋势日志和扩展趋势日志中对应的记录,但在下列情况中,编辑会两次写入扩展趋势日志记录:
扩展趋势日志中的记录手动更新
对应的编辑从趋势日志传输到扩展趋势日志
趋势日志列表或趋势图显示编辑记录的上次写入值。
示例 1:在连接到扩展趋势日志的趋势日志中编辑记录。扩展趋势日志会通过编辑记录进行更新。传输后,您更新扩展趋势日志中对应的记录。连接到扩展趋势日志的趋势日志列表和趋势图会显示上个记录值,在本例中是扩展趋势日志编辑。
示例 2:在连接到扩展趋势日志的趋势日志中编辑记录。在扩展趋势日志通过编辑记录进行更新之前,您编辑扩展趋势日志中的对应记录。稍后趋势日志将编辑记录传输到扩展趋势日志。连接到扩展趋势日志的趋势日志列表和趋势图会显示编辑的趋势日志记录值,而非编辑的扩展趋势日志记录值。在本例中,趋势日志列表和趋势图会显示上次写入扩展趋势日志的值,而非上次编辑的值。
您可以在记录历史中浏览所有自动传输或手动添加的编辑。
Archiving is the process of preserving historical data, which is comprised of selected events and extended trend logs. For example, some facilities are required to maintain archives to comply with government regulations. Another example is in secure facilities where they must maintain records of who logged in or who changed setpoints. Archiving is not a backup function because archive data cannot be imported back into the system.
有关更多信息,请参阅 Archiving Overview .