earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2022, 2023
14/03/2024
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Cómo funcionan las programaciones

Schedules are used to schedule the operation of part of the building management system, such as a fan, a door, or a setpoint. Using a schedule, a fan can be set to operate between 08:00 and 17:00 every workday.

Las programaciones pueden anularse con distintos tipos de excepciones. Por ejemplo, si desea apagar el ventilador el último viernes de cada mes para tareas de mantenimiento, puede usar una excepción calculada. La excepción se añade a la programación y apaga el ventilador el último viernes de cada mes.

Si quiere apagar el ventilador durante las vacaciones de verano, puede usar una excepción de calendario. En este caso, puede usar un calendario ya creado que defina las vacaciones de verano. Este calendario se añade a la programación como una excepción, y el ventilador se apagará durante todos los días de las vacaciones de verano definidos por el calendario.

Editor de programación en WorkStation

 
action_zoom_plus_stroke Excepciones del calendario del editor de programación
Figura: Excepciones del calendario del editor de programación

The Basic view of the Schedule Editor serves as a workspace to plan and design a schedule. You use this editor to create, manage, and display weekly scheduled events and exception events.

Para obtener más información, consulte Vista Básica del Editor de programación .

Editor de programación en WebStation

The Schedule Editor serves as a workspace to plan and design a schedule. You use this editor to create, manage, and display weekly scheduled events and exception events.

Para obtener más información, consulte Editor de programación en WebStation .

Colores de la programación en WorkStation

A schedule has a color code so you can identify weekly events and exception events at a glance. This color code can assist you when you are modifying your schedule or trying to troubleshoot any problems.

Para obtener más información, consulte Colores de la programación en WorkStation .

Colores de la programación en WebStation

A schedule has a color code so you can identify weekly events and exception events at a glance. This color code can assist you when you are modifying your schedule or trying to troubleshoot any problems.

Para obtener más información, consulte Colores de la programación en WebStation .

Navegación por la programación en WorkStation

You can navigate in a schedule day-by-day, month-by-month, or year-by-year.

Para obtener más información, consulte Navegación por la programación en WorkStation .

Navegación por la programación en WebStation

You can navigate in a schedule day-by-day, month-by-month, or year-by-year.

Para obtener más información, consulte Barra de herramientas del entorno de trabajo de la programación .

Eventos de programación

Scheduled events are used to control different types of devices, for example lights, fans or doors.

Para obtener más información, consulte Eventos de programación .

Calendarios en WorkStation

A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.

Para obtener más información, consulte Calendarios en WorkStation .

Calendarios en WebStation

A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.

Para obtener más información, consulte Calendarios en WebStation .

Tipos de programaciones

You can create three types of schedules: Digital, Multistate, or Analog. You create a digital schedule if the schedule needs to control a device with two output states, such as On or Off. You create a multistate schedule if the schedule needs to control a device that has output states based on multiple states, such as low, medium, or high. You create an analog schedule if the schedule controls a device that gauges the output in real numbers.

Para obtener más información, consulte Tipos de programaciones .

Programaciones Xenta en WebStation

Xenta Time Schedules and Xenta Central Time Schedules can be edited in WebStation. You can add, edit and delete weekly and exception events. You can assign and unassign lead Xenta central schedules. The Xenta Time Schedules and Xenta Central Time Schedules must be created using WorkStation.

Para obtener más información, consulte Programas Xenta en WebStation .

En WebStation, haga clic en el Visor de multprogramación

You can create a Multi schedule viewer in WebStation to edit and view a number of schedules at the same time.

Para obtener más información, consulte Visor de multiprogramación .

  • Descripción de WorkStation
  • Descripción general de WebStation
  • Vista Básica del Editor de programación
  • Editor de programación en WebStation
  • Colores de la programación en WorkStation
  • Colores de la programación en WebStation
  • Navegación por la programación en WorkStation
  • Barra de herramientas del entorno de trabajo de la programación
  • Eventos de programación
  • Calendarios en WorkStation
  • Calendarios en WebStation
  • Tipos de programaciones
  • Programas Xenta en WebStation
  • Visor de multiprogramación