L'eCommission Bluetooth Adapter vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec des contrôleurs de la série MP. Pour un raccordement au contrôleur, branchez le Bluetooth Adapter dans le SmartX Sensor correspondant. L'adaptateur communique avec le SmartX IP Controller via le bus du capteur à l'aide d'un câble RS-485.
Déclaration
|
ENDOMMAGEMENT DU SMARTX SENSOR OU D'AUTRES ÉQUIPEMENTS
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un endommagement des équipements.
|
Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble de l'application mobile eCommission SmartX Controllers
.
action_zoom_plus_stroke
Figure :
eCommission Bluetooth Adapter
Connexion à un contrôleur via l'eCommission Bluetooth Adapter
Le Bluetooth Adapter vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec des contrôleurs des séries MP et RP. Pour vous connecter à un dispositif via le Bluetooth Adapter, un SmartX Sensor doit être câblé au contrôleur.
Pour plus d'informations, voir Connexion à un contrôleur via l'adaptateur Bluetooth
.
Modification du code PIN de l'eCommission Bluetooth Adapter
Vous modifiez le code PIN Le code PIN du Bluetooth Adapter est défini par défaut sur 333666. Il doit être remplacé par un code sécurisé avant de procéder à la mise en service du dispositif.
Pour plus d'informations, voir Modification du code PIN de l'eCommission Bluetooth Adapter
.
Fonctionnalité des LED de l'eCommission Bluetooth Adapter
Le voyant LED de l'eCommission Bluetooth Adapter affiche différentes séquences pour indiquer les différentes fonctionnalités.
Pour plus d'informations, voir Fonctionnalité des LED Bluetooth
.