eCommission Bluetooth Adapter 可让您建立指向 MP 和 RP Series 控制器的蓝牙连接。您将 Bluetooth Adapter 插入相应的 SmartX Sensor 以连接至控制器。Adapter 通过传感器总线使用 RS-485 电缆与 SmartX IP 控制器通信。
有关更多信息,请参阅 Connecting SmartX Sensors to an MP Series Controller
.
通知
|
SmartX Sensor 或其他设备损坏
不遵照这些说明可导致设备损坏。
|
有关更多信息,请参阅 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序概述
.
action_zoom_plus_stroke
图:
eCommission Bluetooth adapter 连接性
通过 eCommission Bluetooth Adapter 连接至控制器
Bluetooth Adapter 可让您建立指向 MP 和 RP Series 控制器的蓝牙连接。要通过 Bluetooth Adapter 连接至设备,必须用线缆将 SmartX Sensor 连接至控制器。
有关更多信息,请参阅 通过蓝牙适配器连接至控制器
.
更改 eCommission Bluetooth Adapter 的 PIN
您可更改 eCommission Adapter 的 PIN 以实现最佳安全实践。Bluetooth Adapter PIN 设计为 333666 的默认代码并应当更改至安全代码,然后再执行设备调试。
有关更多信息,请参阅 更改 eCommission Bluetooth Adapter 的 PIN
.
eCommission Bluetooth Adapter LED 功能
eCommission Bluetooth Adapter LED 灯显示不同的序列以指示各种功能。
有关更多信息,请参阅 蓝牙 LED 功能
.