earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: MP-V, RP-V
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Flussi di lavoro bilanciamento flusso

Utilizza questo flusso di lavoro per eseguire il bilanciamento del flusso su un singolo controller VAV, utilizzando l'applicazione mobile Commission. Le informazioni correlate sono reperibili nella sezione dopo il diagramma di flusso.

Per maggior informazioni, consulta Bilanciamento flusso .

 
action_zoom_plus_stroke Flow balance workflow
Figura: Flow balance workflow
Accedi e avvia l'applicazione mobile Commission

Avvia l'applicazione mobile Commission e accedi come tecnico o come bilanciatore del flusso.

Per maggior informazioni, consulta Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application .

Collega a un controller VAV

Scopri i controller in loco e collegati a un singolo controller VAV.

Per maggior informazioni, consulta Collegamento dispositivo .

Configura i setpoint di bilanciamento dell'aria

You configure the VAV controller setpoints to set up the parameters by which the controller is flow balanced. These setpoints include the maximum flow setpoint, selected by default, and the intermediate and minimum flow setpoints, which are optional.

Per maggior informazioni, consulta Configurazione dei setpoint del controller VAV .

Calibra l'offset della pressione di velocità

Una volta configurati i setpoint e prima di avviare il bilanciamento del flusso, la valvola viene forzata in chiusura per ottenere una lettura media della soglia di flusso zero prima di continuare il bilanciamento per ciascun setpoint. È possibile applicare queste modifiche oppure ignorarle una volta completato il calcolo.

Per maggior informazioni, consulta VAV Objects Provided for the Commission Mobile Application .

Per maggior informazioni, consulta VAV Controller Automatic Velocity Pressure Offset Calibration .

Avviso

Per saltare la lettura dell'offset velocità-pressione, fare clic sulla casella Ignora offset velocità di pressione nella pagina Setpoint . Se si devono bilanciare un gran numero di caselle VAV, questo processo può richiedere molto tempo, quindi può essere opportuno evitarlo se necessario.

Bilancia i setpoint

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Per maggior informazioni, consulta Bilanciamento del flusso al setpoint minimo, intermedio o massimo .

Esegui il checkout manuale

Dopo il bilanciamento del flusso del controller VAV, puoi eseguire un checkout manuale su due componenti del controller:

  • Checkout manuali del flusso dell'aria

    Dopo aver completato il processo di bilanciamento automatico del flusso, è possibile verificare e comandare i valori del flusso d'aria opzionalmente eseguendo il controllo manuale.

    Per maggior informazioni, consulta Esecuzione del checkout manuale del flusso di aria .

Genera un report sul bilanciamento del flusso

Dopo aver completato il bilanciamento del flusso, è possibile utilizzare l'applicazione mobile Commission per creare, aggiungere, visualizzare o eliminare i report del bilanciamento di flusso. Per maggior informazioni, consulta Gestione dei report sul bilanciamento del flusso .

  • Bilanciamento flusso
  • Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application
  • Copy Object Type Names
  • Configurazione dei setpoint del controller VAV
  • Bilanciamento del flusso al setpoint minimo, intermedio o massimo
  • Verifica manuale della direzione della rotazione della serranda
  • Esecuzione del checkout manuale del flusso di aria
  • Gestione dei report sul bilanciamento del flusso
  • VAV Objects Provided for the Commission Mobile Application
  • VAV Controller Automatic Velocity Pressure Offset Calibration