earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Bilanciamento del flusso al setpoint minimo, intermedio o massimo

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

È possibile selezionare uno, due o tre setpoint di flusso per il bilanciamento del flusso. Il setpoint della portata minima è selezionato per impostazione predefinita. Inoltre, è anche possibile selezionare il setpoint del flusso intermedio.

Avviso

In the Air Balancing Setpoints view, the Intermediate flow setpoint check box is cleared by default. However, it is recommended that you include this setpoint for flow balancing. While the maximum setpoint does not have a check-box, it is still mandatory that you include that setpoint too. Doing so allows you to achieve greater flow accuracy across the operating flow range of the VAV unit.

Mostra di più
action_close

La funzione di bilanciamento del flusso dell'applicazione mobile Commission viene utilizzata per le morsettiere di bilanciamento dell'aria controllate da un controller VAV. Questa funzione automatizza la maggior parte della procedura di bilanciamento dell'aria, ma consente anche di controllare manualmente il bilanciamento del flusso portando la serranda in una posizione specifica, un setpoint di portata o un valore di flusso.

Il bilanciamento del flusso, noto anche come bilanciamento dell'aria, è il processo che si utilizza per calibrare un'unità terminale VAV installata in modo che il flusso d'aria indicato dal controller VAV sia accurato, in relazione al flusso d'aria reale erogato dall'unità terminale VAV.

Dopo che un elettricista ha montato i cavi e ha alimentato il controller VAV, il controller calibra automaticamente lo stroke del damper. All'avvio, l'MP-V eseguirà automaticamente la taratura dell'angolo di stroke della serranda nel punto in cui quest'ultima ruota fino a raggiungere ciascun finecorsa meccanico. Dopo che il controller VAV ha completato questo processo, è possibile accedervi dall'applicazione mobile Commission per eseguire un bilanciamento del flusso.

Quando selezioni un controller VAV dall'applicazione mobile Commission, nel controllore si crea automaticamente un oggetto dati del volume dell'aria variabile. Questo oggetto ha valori che leggono il terminale del sensore del flusso dell'aria e valori che configurano il controllo 1 del damper del controller VAV. Il controller VAV contiene anche la logica per aiutare nella taratura del bilanciamento del flusso.

Per maggior informazioni, consulta Panoramica dell'applicazione mobile Commission .

Avviso

L'applicazione mobile Commission supporta il bilanciamento del flusso per i controller VAV solo con l'oggetto dati Volume aria variabile . L'applicazione mobile Commission non supporta il bilanciamento flusso per i controller VAV con programmi di bilanciamento personalizzati.

Flussi di lavoro bilanciamento flusso

Utilizza questo flusso di lavoro per eseguire il bilanciamento del flusso su un singolo controller VAV, utilizzando l'applicazione mobile Commission. Le informazioni correlate sono reperibili in sezioni dopo il diagramma di flusso. Per maggior informazioni, consulta Flussi di lavoro bilanciamento flusso .

Configura i setpoint

Configura i setpoint del controller VAV per preparare i parametri mediante i quali il controllore è bilanciato. Questi setpoint includono il setpoint del flusso massimo, selezionato per impostazione predefinita, e i setpoint del flusso intermedio e minimo, che sono opzionali. Per maggior informazioni, consulta Configurazione dei setpoint del controller VAV .

Bilanciamento flusso nei setpoint

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Per maggior informazioni, consulta Bilanciamento del flusso al setpoint minimo, intermedio o massimo .

Esegui checkout manuale

After completing the automated flow balancing process, you can use manual checkout to verify and command the air flow values for one or multiple VAV controllers.

Per maggior informazioni, consulta Esecuzione del checkout manuale del flusso di aria .

Verifica rotazione serranda

Puoi verificare manualmente la direzione della rotazione della serranda di un controller VAV per verificare se l'attuatore ruota in senso orario o antiorario per aprire.

Per maggior informazioni, consulta Verifica manuale della direzione della rotazione della serranda .

Report sul bilanciamento del flusso

The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:

  • Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)

  • Box measured flow

  • Hood measured flow for each setpoint used during balancing

  • Actuator stroke and rotation

  • Flow balance time and date

  • Any comments

Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.

Per maggior informazioni, consulta Report sul bilanciamento del flusso .

Per bilanciare il flusso al setpoint di flusso massimo, intermedio o minimo
  1. Nell'applicazione mobile Commission, nella pagina Impostazioni dispositivo , faiclic su Bilanciamento del flusso .

  2. Nella pagina Setpoint di bilanciamento dell'aria , notare la casella di controllo accanto alla casella Flusso minimo .

  3. Immetti i valori del setpoint per Flusso minimo , Flusso intermedio , Flusso massimo e faii clic su Avanti .

    L'applicazione mobile Commission emette un messaggio e verifica che il damper si trovi in posizione chiusa prima di calcolare l' offset della pressione di velocità . Se non è attualmente chiuso, attende che si chiuda.

    L'offset viene calcolato a questo punto nel processo di bilanciamento del flusso per gestire eventuali errori di offset zero della pressione della velocità potenzialmente significativi. Tali errori potrebbero interferire con il controllo del flusso vicino ai setpoint del flusso minimo.

    L'offset della pressione di velocità viene quindi calcolato facendo la media di 20 letture campione.

    Avviso

    Per saltare la lettura dell'offset velocità-pressione, fare clic sulla casella Ignora offset velocità di pressione nella pagina Setpoint . Se si devono bilanciare un gran numero di caselle VAV, questo processo può richiedere molto tempo, quindi può essere opportuno evitarlo se necessario.

  4. Una volta completato il calcolo dell'offset, fai clic su per accettare la modifica, scrivere il valore nel controller e procedere.

  5. Fai clic su No per ignorare il calcolo dell'offset zero.

    L'applicazione procede al calcolo dei setpoint del flusso minimo, intermedio e massimo.

Una volta completati questi calcoli, l'unità VAV viene bilanciata in base al flusso ai setpoint selezionati. Ora puoi eseguire il checkout manuale.

  • Flussi di lavoro bilanciamento flusso
  • Bilanciamento flusso
  • Configurazione dei setpoint del controller VAV
  • Esecuzione del checkout manuale del flusso di aria