You configure the VAV controller setpoints to set up the parameters by which the controller is flow balanced. These setpoints include the maximum flow setpoint, selected by default, and the intermediate and minimum flow setpoints, which are optional.
Nel menu, seleziona Bilanciamento flusso .
Nella vista Setpoint di bilanciamento aria , configura i seguenti setpoint:
Direzione della rotazione per aprire : Seleziona CW per senso orario o CCW per senso antiorario. La direzione di rotazione dipende dalla direzione di rotazione della pala della serranda nello sfiato dell'aria.
Sistema di misurazione : seleziona sistema statunitense o metrico .
Tolleranza flusso : digita la tolleranza, in %, associata a setpoint di Flusso massimo , Flusso intermedio e Flusso minimo . La tolleranza del flusso è l'intervallo sopra e sotto il setpoint del flusso che il flusso box misurato deve misurare entro 10 secondi prima che si concluda la taratura. Per esempio, se imposti la tolleranza del flusso al 10% e il setpoint del flusso è 100 cfm, il flusso box misurato deve misurare 90 cfm per 10 secondi prima che si concluda la taratura.
Flus so a 1 in H20 o 249 Pa : digita il flusso nominale della morsettiera nella colonna d'acqua da 1,0 pollici (249 Pa) Questo valore viene comunemente letto da un grafico associato alla raccolta del flusso.
Nella casella Flusso massimo : digita il setpoint di portata massimo associato alla morsettiera. Il setpoint di flusso dell'aria massimo viene determinato in base alle caratteristiche della stanza da ventilare.
Nella vista Setpoint bilanciamento aria , le caselle di spunta del setpoint Flusso intermedio e Flusso minimo sono deselezionate per impostazione predefinita. Tuttavia, si consiglia di includere uno o entrambi questi setpoint per il bilanciamento del flusso, oltre a un setpoint Flusso massimo . In questo modo è possibile ottenere una maggiore precisione del flusso nell'intervallo del flusso operativo dell'unità VAV.
Per Flusso intermedio , digita un valore nella casella di testo o deselezionare la casella di controllo. Il setpoint intermedio può essere utilizzato come soglia per riscaldare le bobine ed iniziare il riscaldamento dell'aria.
Se verrà utilizzato questo setpoint, digita un valore iniziale per il setpoint del flusso intermedio nella casella di testo.
Se questo setpoint non verrà utilizzato, deseleziona la casella di testo.
Per Flusso minimo , digita un valore nella casella di testo o deseleziona la casella di spunta. Il setpoint di flusso dell'aria minimo viene determinato in base alle caratteristiche della stanza da ventilare.
Se verrà utilizzato questo setpoint, digita un valore iniziale per il setpoint del flusso intermedio nella casella di testo.
Se verrà utilizzato questo setpoint, digita un valore iniziale per il setpoint del flusso intermedio nella casella di testo.
Seleziona Successivo .
I setpoint di bilanciamento del flusso sono ora configurati. Il bilanciamento del flusso al setpoint di flusso selezionato inizia automaticamente dopo aver selezionato Successivo .