使用此工作流程将 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序连接到 SmartX IP 控制器。
相关信息可在流程图后的章节中找到。
下载、安装并激活 eCommission 应用程序,并接受最终用户许可协议。
有关更多信息,请参阅 下载并启动 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序 .
有关更多信息,请参阅 启动并激活 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序 .
给 SmartX IP 控制器通电。
有关更多信息,请参阅 Powering Up MP-C .
有关更多信息,请参阅 Powering Up MP-V .
为与 eCommission 应用程序移动设备一起使用准备有线或无线连接。
连接类型 |
更多信息 |
有线连接到单个控制器 |
有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到单个 SmartX IP 控制器 . |
有线连接到控制器网络 |
有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到 SmartX IP 控制器网络 . |
通过 WiFi 路由器无线连接到控制器网络 |
有关更多信息,请参阅 通过 WiFi 路由器连接到 SmartX IP 控制器网络 . |
通过无线接入点无线连接到控制器网络 |
有关更多信息,请参阅 通过无线接入点连接到 SmartX IP 控制器网络 . |
启动 eCommission 应用程序然后在网络上发现 SmartX IP 控制器。
有关更多信息,请参阅 下载并启动 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序 .