earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2024

Verbindungs- und Architekturoptionen

arrow1_rotationDrahtgebunden verbinden arrow1_rotationDrahtlos verbinden

Sie können zwischen verschiedenen Optionen wählen, um die mobile Commission Anwendung mit einem oder mehreren BACnet/IP-Controllern zu verbinden.

Drahtgebunden verbinden

Sie können ein CAT5e- oder CAT6-Ethernet-Kabel verwenden, um einen Windows-Laptop, auf dem die mobile Commission Anwendung ausgeführt wird, mit einem oder mehreren BACnet/IP-Controllern zu verbinden, wobei Sie eine der beiden Methoden anwenden können:

  • Eine direkte Verbindung zu einem freien Ethernet-Port an einem Controller

  • Eine Verbindung zu einem Ethernet-Switch, mit dem ein oder mehrere Controller ebenfalls verbunden sind

Hinweis

Wenn Sie den Laptop-Computer der mobilen Commission Anwendung per Kabel mit einem oder mehreren BACnet/IP-Controllern verbinden, müssen Sie eine der drei Methoden der IP-Adressierung verwenden:

  • Nehmen Sie einen DHCP-Server hinzu, um den Controllern dynamische Adressen zuzuweisen.

  • Wenn kein DHCP-Server hinzugenommen wird, verwenden Sie AutoIP, um den Controllern dynamische Adressen zuzuweisen.

  • Wenn kein DHCP-Server hinzugenommen wird, weisen Sie den Controllern statische Adressen zu.

Hinweis

Sie brauchen die IP-Adresse der mobilen Commission Anwendung nicht zu kennen, da sie für die Erkennung von BACnet-Geräten nicht erforderlich ist. Für weitere Informationen siehe BACnet Device Discovery .

Hinweis

Wenn der Ethernet-Port 2 des BACnet/IP-Controllers nicht vom Controller-Netzwerk verwendet wird, können Sie die mobile Commission Anwendung über diesen Port ohne Unterbrechung oder zusätzliche Hardware anschließen. Wenn der Ethernet-Port 2 des BACnet/IP-Controllers vom Controller-Netzwerk verwendet wird (z. B. in einer Daisy-Chain- oder RSTP-Netzwerktopologie), können Sie einen temporären Switch oder Hub hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Konnektivität aufrechterhalten wird, während die mobile Commission Anwendung in Betrieb ist.

Wenn der Ethernet-Port 2 nicht verwendet wird, können Sie diesen Port aus Gründen der Netzwerksicherheit deaktivieren, indem Sie die Eigenschaft Ethernet-Port 2 auf der Registerkarte Basic des BACnet/IP-Controllers konfigurieren. Für weitere Informationen siehe BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Einzelner Controller
 
action_zoom_plus_stroke Drahtgebundene Direktverbindung über einen Ethernet-Port am Controller
Abbildung: Drahtgebundene Direktverbindung über einen Ethernet-Port am Controller
 
action_zoom_plus_stroke Drahtgebundene Verbindung unter Verwendung eines Ethernet-Switch
Abbildung: Drahtgebundene Verbindung unter Verwendung eines Ethernet-Switch

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem einzelnen BACnet/IP-Controller über Kabel .

Controller-Netzwerk
 
action_zoom_plus_stroke Drahtgebundene Netzwerkverbindung über einen Ethernet-Port am Controller
Abbildung: Drahtgebundene Netzwerkverbindung über einen Ethernet-Port am Controller
 
action_zoom_plus_stroke Drahtgebundene Netzwerkverbindung unter Verwendung eines Ethernet-Switch
Abbildung: Drahtgebundene Netzwerkverbindung unter Verwendung eines Ethernet-Switch

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über Kabel .

Drahtlos verbinden

Verbinden Sie die mobile Commission Anwendung drahtlos mit einem BACnet/IP-Controller-Netzwerk, indem Sie einen WLAN-Router oder einen drahtlosen Zugangspunkt verwenden.

Drahtlosrouter

In vielen Fällen ist es möglich, ein temporäres WLAN-Netzwerk über einen WLAN-Router einzurichten, das einen DHCP-Server enthält. Der DHCP-Server stellt IP-Adressen für die BACnet/IP-Controller und die mobile Commission Anwendung bereit. Der Router, den Sie auswählen, muss über einen konfigurierbaren IP-Adressbereich verfügen.

 
action_zoom_plus_stroke Drahtlosverbindung über einen WLAN-Router
Abbildung: Drahtlosverbindung über einen WLAN-Router

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über einen WLAN-Router .

Drahtloser Zugangspunkt

Sie können die mobile Commission Anwendung auch über einen drahtlosen Zugangspunkt mit dem Netzwerk des Controllers verbinden. Der Zugangspunkt muss mit einem DHCP-Server vernetzt sein, der die IP-Adresse bereitstellt. Gewöhnlich ist der Zugangspunkt mit Port 2 des AS-P verbunden, der wiederum für duale IP konfiguriert ist.

 
action_zoom_plus_stroke WLAN-Verbindung über drahtlosen Zugangspunkt
Abbildung: WLAN-Verbindung über drahtlosen Zugangspunkt

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP Controllern über einen drahtlosen Zugangspunkt .

  • Commission Mobile Application Overview
  • Verbindungs-Workflow für die mobile Commission Anwendung
  • BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab
  • Verbinden mit einem einzelnen BACnet/IP-Controller über Kabel
  • Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über Kabel
  • Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über einen WLAN-Router
  • Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP Controllern über einen drahtlosen Zugangspunkt