L'application mobile EcoStruxure Building Engage offre aux occupants de bâtiments la flexibilité et l'avantage de pouvoir contrôler les paramètres de confort d'un bureau ou d'une salle de conférence et ce, depuis leur téléphone portable.
L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP.
L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.
Le mode de simulation permet aux utilisateurs de voir les capacités et les avantages de l'application sans avoir à se connecter au contrôleur RP.
L'application mobile Engage se connecte facilement au contrôleur RP via BLE (Bluetooth Low Energy). L'application est compatible avec les modules d'extension de contrôleur RP-C (CVC), RP-V (VAV) et RP (éclairage et stores).
Les commandes de confort de l'application mobile Engage peuvent être incluses en tant que service dans l'offre Entreprise (payante) haut de gamme, avec d'autres services de technologie des opérations (TO), de technologie de l'information (TI) et de conciergerie.
L'application mobile Engage Enterprise fournit des services à forte valeur ajoutée aux occupants de bâtiments commerciaux, afin d'augmenter leur niveau de satisfaction et de productivité au sein de leur environnement de travail.
Les services sont configurables. Ils peuvent inclure : navigation intérieure et extérieure, répertoire des employés, réservation de salles, commande d'accès, restauration, transport, stationnement intelligent et autres ressources. Le tout accessible depuis une application intégrée et unifiée pour plus de confort. Pour plus d'informations sur EcoStruxure Engage Enterprise, voir se.com .
Matériel et logiciels requis | |
Matériel
|
Téléphones Android
|
iPhones Apple
|
|
Systèmes d'exploitation
|
Android 5.0 (Lollipop) et version ultérieure
|
Apple iOS 11 et versions ultérieures
|
|
Compatibilité | |
Communication avec les contrôleurs RP
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.2 et ultérieure
|
Sécurité de connexion | |
La connexion au contrôleur RP exige un code PIN d'appairage (système sécurisé). Il appartient au client de veiller à la gestion sécurisée du code PIN. | |
Installation | |
L'activation de l'application mobile Engage ne nécessite aucune licence. L'utilisateur peut accéder gratuitement à l'application. L'installation de l'application mobile Engage exige une connexion à Google Play ou Apple App Store à des fins de téléchargement. |