earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Как

Как


Продукты: Operator Display
Функции: Расписания
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
07.09.2021

Добавление события исключения вычисленной даты

Создание исключения вычисленной даты для расписания предназначено для того, чтобы сделать исключение для повторяющегося события в расписании.

Показать больше
action_close

Событие исключения происходит вместо запланированных еженедельных событий для одной даты, интервала дат или вычисленной даты.

Например, вы создаете событие исключения в марте для интенсивных занятий аэробикой в спортзале, чтобы открыть воздушную вентиляцию на 100 % с 06:30 до 17:00 по средам в марте. Это событие исключения предшествует регулярно запланированным еженедельным событиям среды.

При планировании событий исключения можно использовать три типа исключения для обеспечения гибкости и управления в расписании.

События исключения одной даты

Событие исключения одной даты может произойти в отдельный день, или можно использовать опции для события, происходящего несколько дней. Такие опции как Любой год и Любой день обеспечивают гибкость для одной даты.

Например, для планирования события одной даты, которое происходит каждый год 31 октября, выберите следующие опции одной даты:

  • Год: любой год

  • Месяц: октябрь

  • День месяца: 31

  • День недели: любой день

Более подробную информацию см. Добавление события исключения одной даты .

События исключения интервала дат

События исключения интервала дат — это события, которые длятся определенный период времени. Помимо определенного дня месяца можно запланировать ежедневные исключения, для чего необходимо выбрать Время начала и Время окончания , чтобы обеспечить гибкость интервала дат.

Например, чтобы запланировать событие исключения, происходящее с первого дня июля до последнего дня августа, с приоритетом 16, но каждый день с 08:00 до 17:00 значение равно 15,50, выберите:

  • Приоритет: 16

  • Дата начала: 01.07.2021

  • Дата окончания: 31.08.2021

  • Время начала: 08:00

  • Время окончания: 17:00

  • Значение: 15.50

Более подробную информацию см. Добавление события исключения интервала дат .

Вычисленные события исключения

Вычисленная дата является повторяющимся событием исключения. Кроме определенного месяца и недели можно выбрать Любой месяц и Любая неделя или Последняя неделя для обеспечения гибкости вычисленной даты.

Например, чтобы запланировать понедельник первой недели каждого месяца для события исключения, выберите следующие опции:

  • Месяц: любой месяц

  • Неделя месяца: первая неделя

  • День недели: понедельник

Более подробную информацию см. Добавление события исключения вычисленной даты .

Порядок добавления события исключения вычисленной даты
  1. На панели оператора на экране Список устройств при помощи кнопки со стрелкой

     
    action_zoom_plus_stroke
    выберите устройство с раписанием, в которое требуется добавить событие исключения вычисленной даты.

  2. На экране Устройство нажмите на кнопку со стрелкой Расписания

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. На экране Расписания нажмите на список, в который требуется добавить событие исключения вычисленной даты.

  4. На экране просмотра расписания нажмите на кнопку добавления события

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. На экране Добавление события расписания нажмите Вычисленное исключение .

  6. На экране Добавление исключения вычисленной даты в поле Приоритет при помощи кнопок + и отредактируйте приоритет события.

    Примечание

    Самый высокий приоритет равен 1, а самый низкий — 16.

  7. В поле Год при помощи кнопок + и выберите определенный год от 2020 до 2100 или нажмите Любой год .

  8. В поле Месяц при помощи кнопок + и выберите определенный месяц от Января до Декабря или нажмите Нечетные месяцы , Четные месяцы или Любой месяц .

  9. В поле Неделя месяца при помощи кнопок + и выберите определенную неделю от первой до пятой или нажмите Последняя или Любая .

  10. В поле День недели при помощи кнопок + и выберите определенный день от Пон до Вск или нажмите Любой день .

  11. На заголовке времени начала/окончания и списка значений нажмите кнопку добавления интервала времени и значения

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  12. На экране Редактирование события исключения выберите значение события:

    • В случае аналоговых расписаний, расписаний с несколькими состояниями и нумерованных расписаний: в поле Значение при помощи кнопок + и задайте значение события.

    • В случае цифровых расписаний: нажмите Неактивное или Активное («Выкл.» или «Вкл.»).

  13. Выберите тип интервала времени:

    • Нажмите Весь день , чтобы установить интервал события равный 24 часам.

    • В полях От и До : при помощи кнопок + и выберите время начала и окончания.

  14. Нажмите OK .

    Примечание

    В событие исключения можно добавить несколько интервалов времени и значений.

  15. На экране Добавление исключения вычисленной даты нажмите OK .

  16. На экране просмотра расписания нажмите Сохранить .

  • События расписания
  • События исключений
  • Приоритеты события исключения