Событие исключения интервала дат добавляется в расписание для того, чтобы сделать исключение для определенного ряда дат в расписании.
На панели оператора на экране Список устройств при помощи кнопки со стрелкой
На экране Устройство нажмите на кнопку со стрелкой Расписания
На экране Расписания нажмите на расписание, в которое требуется добавить событие исключения интервала дат.
На экране просмотра расписания нажмите кнопку добавления события
На экране Добавление событие расписания нажмите Исключение интервала дат .
На экране Добавление исключения интервала дат в поле Приоритет при помощи кнопок + и – отредактируйте приоритет события.
Самый высокий приоритет равен 1, а самый низкий — 16.
В поле Дата начала нажмите кнопку календаря
В поле Дата окончания нажмите кнопку календаря
На заголовке времени начала/окончания и списка значений нажмите кнопку добавления интервала времени и значения
На экране Редактирование события исключения выберите значение события:
В случае аналоговых расписаний, расписаний с несколькими состояниями и нумерованных расписаний: в поле Значение при помощи кнопок + и – задайте значение события.
В случае цифровых расписаний: нажмите Неактивное или Активное («Выкл.» или «Вкл.»).
Выберите тип интервала времени:
Нажмите Весь день , чтобы установить интервал события равный 24 часам.
В полях От и До : при помощи кнопок + и – выберите время начала и окончания.
Нажмите OK .
В событие исключения можно добавить несколько интервалов времени и значений.
На экране Добавление исключения интервала дат нажмите OK .
На экране просмотра расписания нажмите Сохранить .